Wireless
  • Technologies
  • More
Wireless
Forum 四种专线接入技术全面提速企业网络
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Polls
  • Quiz
  • Events
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Wireless to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 218 subscribers
  • Views 602 views
  • Users 0 members are here
  • 网络
  • 宽带
  • 通信
  • 光纤
Related

四种专线接入技术全面提速企业网络

铁丝19
铁丝19 over 15 years ago

文章来源:OFweek光通讯网  

 

 

     2010年12月23日消息,如今随着计算机通信技术以及国民经济的飞速发展,企业对于数据库及其检索业务的需求也越来越复杂,普通的网络环境已经难以胜任,而对于企业来说,拥有一个良好的网络环境,对于提高办公效率是非常有效的,因此像一些金融、证券、海关、外贸等集团用户便纷纷采用了租用数据专线这种方式,相比而言,专线接入有以下几个优势:

  1.专线专用,24小时在线:实现双向数据同步传输,上网速度快、质量稳定、丢包率低、更具安全性。

  2.本地自维护网站:在网站上发布更多的信息,为E-buainess提供更好的先决条件。

  3.运营费用可控:上网费用采用包月制,可最大限度的降低网络运营成本。

  看起来很不错,但面对着市场上各种专线接入方式,企业IT主管和运维人员却犯了难,那么小编就来介绍一下现在比较常用的集中专线接入方式和它们的特性,以方便用户选择。

  一、PCM专线接入

  在光纤通信系统中,光纤中传输的是二进制光脉冲“0”码和“1”码,它由二进制数字信号对光源进行通断调制而产生。而数字信号是对连接的模拟信号进行抽样、量化和编码产生的,称为PCM,即脉冲编码调制,这种电的数字信号称为基带信号,有PCM电端机产生。

  PCM可以向用户提供多种业务,既可以提供从2M到155M速率的数字数据专线业务,也可以提供话音、图像传送、远程教学等企业业务。它的起步带宽为2M。

  特点:

  1.传输质量高,网络时延小,信道固定分配,充分保证了通信的可靠性,保证用户的带宽不会受其他用户的影响;

  2.用户通过这条高速的国际互联通道,可构筑自己的Internet、E-mail等应用系统;

  3.用户网络的蒸腾接入使局域网内PC均可共享互联资源;

  4.用户可得到多个免费Internet合法IP地址;

  5.用户可实现24小时全天候的信息发布,即用户可建立自己的Web站点。向国际互联网发布自己的信息服务。

  综上所述,PCM专线接入的使用费用相对便宜,接口丰富,特别适用于数据传输速率要求较高,需要更高带宽的用户使用。

  二、 DDN专线接入

  DDN是利用数字信道提供半永久性连接电路,以传输数据信号为主的数字传输网络。通过DDN节点的交叉连接,在网络内为用户提供一条固定的、由用户独自完全占有的数字电路物理通道。无论用户是否在传送数据,该通道始终为用户独享,除非网管删除此条用户电路。

  DDN可以向用户提供2.4k、4.8k、9.6k、19.2k、N*64(N=1~31)及2048kbps速率的全透明的专用电路 DDN用户终端可以是异步终端(DTE)、计算机(PC) 或者局域网络。

  特点:

  1.采用数字电路,传输质量高,时延小,通信速率可根据需要在2.4kbps2048kbps之间选择。

  2.电路采用全透明传输,并可自动迂回,可靠性高。

  3.一线可以多用,可开展传真、接入因特网、会议电视等多种多媒体业务。

  4.方便地组建虚拟专用网(VPN),建立自己的网管中心,自己管理自己的网络。 主要缺点是使用DDN专线上网,需要租,决非一般个人用户所能承受。

  综上所述,以DDN方式接入Internet,具有专线专用、速度快、质量稳定、安全可靠等特点,适用于对数据的传输速度、传输质量和实时性、保密性要求高的数据业务,如商业,金融业,电子商务领域等,但通过DDN专线上网需要租用一条专用通信线路,费用较高,适合预算较高的用户使用。

三、光纤接入

  光纤接入是指局端与用户之间完全以光纤作为传输媒体。光纤接入可以分为有源光接入和无源光接入。光纤用户网的主要技术是光波传输技术。目前光纤传输的复用技术发展相当快,多数已处于实用化。由于光纤接入网使用的传输媒介是光纤,因此根据光纤深入用户群的程度,可将光纤接入网分为FTTC(光纤到路边)、FTTZ(光纤到小区)、 FTTB(光纤到大楼)、FTTO(光纤到办公室)和FTTH(光纤到户),它们统称为FTTx。

  特点:

  1.传输距离远、传输速度快、损耗低;

  2.在通信线中可以减少中继站的数量,提高了通信质量,同时抗扰能力极强。

  3.可根据用户群体对不同速率的需求,实现高速上网或企业局域网间的高速互联。

  4.同时由于光纤接入方式的上传和下传都有很高的带宽,尤其适合开展远程教学、远程医疗、视频会议等对外信息发布量较大的网上应用。

  光纤接入方式适合那些居住在已经或便于进行综合布线的住宅、小区和写字楼的较集中的用户;有独享光纤需求的大企事业单位或集团用户。

  四、SDH点对点接入

  英文名为SDH(Synchronous Digital Hierarchy,即同步数字体系)专线,中文名为数字专线。是利用光纤、数字微波、卫星等数字电路开放的数据传输业务。它采用数字传输信道传输数据信号的通信网,可提供点对点、点对多点透明传输的数据专线出租电路,为用户传输数据、图象、声音等信息。

  特点:

  1.SDH传输系统在国际上有统一的帧结构数字传输标准速率和标准的光路接口,使网管系统互通,因此有很好的横向兼容性,它能与现有的PDH完全兼容,并容纳各种新的业务信号,形成了全球统一的数字传输体制标准,提高了网络的可靠性;

  2.SDH接入系统的不同等级的码流在帧结构净负荷区内的排列非常有规律,而净负荷与网络是同步的,它利用软件能将高速信号一次直接分插出低速支路信号,实现了一次复用的特性,克服了PDH准同步复用方式对全部高速信号进行逐级分解然后再生复用的过程,由于大大简化了DXC,减少了背靠背的接口复用设备,改善了网络的业务传送透明性;

  3.由于采用了较先进的分插复用器(ADM)、数字交叉连接(DXC)、网络的自愈功能和重组功能就显得非常强大,具有较强的生存率。因SDH帧结构中安排了信号的5%开销比特,它的网管功能显得特别强大,并能统一形成网络管理系统,为网络的自动化、智能化、信道的利用率以及降低网络的维管费和生存能力起到了积极作用;

  4.由于SDH多种网络拓扑结构,它所组成的网络非常灵活,它能增强网监,运行管理和自动配置功能,优化了网络性能有,同时也使网络运行灵活、安全、可靠,使网络的功能非常齐全和多样化;

  5.SDH有传输和交换的性能它的系列设备的构成能通过功能块的自由组合,实现了不同层次和各种拓扑结构的网络,十分灵活;

  6.SDH并不专属于某种传输介质,它可用于双绞线、同轴电缆,但SDH用于传输高数据率则需用光纤。

  7.从OSI模型的观点来看,SDH属于其最底层的物理层,并未对其高层有严格的限制,便于在SDH上采用各种网络技术,支持ATM或IP传输;

  8.SDH是严格同步的,从而保证了整个网络稳定可靠,误码少,且便于复用和调整;

  9.标准的开放型光接口可以在基本光缆段上实现横向兼容,降低了联网成本。

  SDH接入方式在广域网领域和专用网领域得到了巨大的发展,运营商已经大规模建设了基于SDH的骨干光传输网络。利用大容量的SDH环路承载IP业务、ATM业务或直接以租用电路的方式出租给企、事业单位。