Wireless
  • Technologies
  • More
Wireless
Forum Lantiq面向家庭网络应用推出支持全球ITU-T G.hn标准的芯片系列
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Polls
  • Quiz
  • Events
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Wireless to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 218 subscribers
  • Views 191 views
  • Users 0 members are here
  • g.hn标准
  • xway
  • itu-t
  • lantiq
Related

Lantiq面向家庭网络应用推出支持全球ITU-T G.hn标准的芯片系列

铁丝19
铁丝19 over 15 years ago
德国慕尼黑/诺伊比贝格,2011年1月3日— 领先的宽带接入和家庭网络技术供应商领特公司(Lantiq)今日宣布:推出支持ITU-T G.hn国际标准的芯片系列,用于下一代有线家庭网络。Lantiq的XWAYTm HNX器件为消费电子、计算机和智能家庭电子产品的制造商们提供了建立家庭网络的基础,这样可以通过电话线、电力线和有线电缆的任意组合而实现联网。
G.hn标准于2010年6月获得了国际电信联盟(ITU)的191个成员国的批准支持,它对在所有常见的家居线缆上提供网络连接的技术做出定义,数据传输速率高达每秒1Gigabit(1Gbps)。随着G.hn成为家庭网关、消费电子设备、个人电脑和与互联网连接的智能家庭设备中不可或缺的功能,服务供应商们能够利用即插即用的网络运行模式和更强大的设备连接能力,显著降低安装和运营成本。
Lantiq的XWAY HNX芯片系列可用于各种独立的G.hn节点应用或作为多业务平台的一部分。该器件与一个软件包一起提供给客户,该软件包中包含各种各样预先集成进去的、支持众多Lantiq系统级芯片的驱动器软件,其中包括千兆速网关处理器、802.11n 无线局域网(WLAN)支持的电信级视频、DECT/CAT-iqTm、VoIP和模拟声音语音。
image
行业和企业的评价
负责G.hn标准的ITU-T WP1/15委员会主席Tom Starr说:“我很高兴看到在这些标准获批之后,Lantiq和其他供应商就能如此快速地推出基于G.9960/9961
ITU-T提议的产品。这将加速G.hn作为下一代有线家庭网络标准的应用进程。我很感谢Lantiq对ITU-T WP1/15的工作所做出的巨大贡献。”
“中国电信是诸如ITU-T G.hn这样国际开放规范的一个早期支持者,这些规范确保了具有电信级服务质量的、基于标准的家庭网络的迅速普及。我们很高兴看到Lantiq利用这个新兴机会,将符合G.hn规范的产品推向市场。”中国电信的一位主管说。
“随着消费者的需求从连接传统的计算设备,转向连接到数据、娱乐和智能家庭设备的宽带管道,家庭网络市场正在进入一个发生根本变化的阶段。”iSuppli宽带和数字家庭高级分析师Lee Ratliff说:“Lantiq已经利用其在接入和家庭联网方面的产品组合,包括其最新的G.hn器件,来为运营商提供一条通往提升数字家庭网络的服务和端到端管理能力的途径。”
单一数字家庭网络
“在Lantiq数字家庭互联的愿景中,我们看到基于各种标准的有线和无线技术正在以运行在同一个网络里的方式,为整个家庭提供最好的服务质量、覆盖范围和灵活性。”Lantiq公司首席执行官Christian Wolff说:“从第一天开始,我们就提供将来可无缝集成到混合网络架构中的各种G.hn解决方案。该XWAY HNX产品系列还包含多项Lantiq专有的技术,从而实现最优的服务质量和整体家庭网络性能。”
Lantiq的XWAY HNX产品系列结合Lantiq的四项独有技术,可用来改善供应商的宽带服务模式:
  1. Lantiq XWAY STREAM (LXS):这是Lantiq的一项创新,专为提供“在任何连接上的端到端电信级服务质量”而设计,这些连接包括G.hn、Wi-Fi、以太网、DSL 和PON等。这项设计使得服务供应商们能够在接入和家庭网络两个方面,都可以决定哪种服务和应用获得最高优先权。
  2. Lantiq XWAY HARMONY (LXH):这项频谱管理技术将同时并肩运行的VDSL和G.hn网络的性能最大化。
  3. Lantiq XWAY PROBE (LXP):该技术提供有关用户家庭网络的实时诊断信息,这使得服务供应商们即使在高度复杂的用户环境中也能提供优化的性能
  4. Lantiq XWAY PATH FINDER (LXF):它在整个家庭网络内提供自动路径选择功能,采用实时链路质量信息来选择最佳的通信路径(802.11n、有线以太网、G.hn等等),并动态地规避造成网络瓶颈的线路噪音。
XWAYTm HNX概述和供货
Lantiq XWAY HNX 156 和 HNX 176都是G.hn通用数字收发器芯片,符合ITU G.9960、 G.9961和 G.9972 以及IEEE 802.3标准。这两款器件支持所有媒体类型和G.hn标准中所定义的25、50 和100 MHz频段计划。每个芯片架构都包含一个内置的RISC处理器、千兆以太网物理层、RGMII和以太网交换、PCIe接口(主从)、SPI、I2C、UART、片上内置随机存储器、硬件加速的MAC 和PHY,从而确保实现分布式、线速性能;并支持家庭网络API 和硬件抽象层功能,从而使得原始设计制造商(ODM)们能够生产运营服务供应商级别的产品。HNX176还支持外部DRAM,用来支持诸如TR-069服务管理这类的功能。
G.hn电力线网络评估套件包含一套完整的文件、Linux软件和用来与其它Lantiq器件集成的驱动器软件。2011年1月31日起符合条件的客户可以5000美元的价格订购。
LANTIQ 简介
Lantiq 为各种下一代网络和数字家庭产品提供了一个丰富的、创新的产品组合,该公司拥有一个由大约1000名分布于欧洲、北美、中东和亚太地区的专业人士组成的团队。公司总部位于德国慕尼黑外纽比格(Neubiberg),专注于宽带通信技术,提供包括模拟、数字和混合信号芯片以及全方位的配套软件等。Lantiq 是一家无晶圆厂半导体公司,其半导体解决方案已被重要运营商广为部署,同时在世界各个地区的家庭网络中采用。

本文来源于与非网