Wireless
  • Technologies
  • More
Wireless
Forum 美国陆军军师级战术通信系统(MSE)
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Polls
  • Quiz
  • Events
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Wireless to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 218 subscribers
  • Views 5090 views
  • Users 0 members are here
  • mse
  • 战术通信系统
Related

美国陆军军师级战术通信系统(MSE)

铁丝19
铁丝19 over 15 years ago

来源:国防科技网

 

 

MSE系统是美国陆军新一代军师级战术通信网,是根据"地空一体作战"的思想而设计的。美国陆军与GTE公司签定了总经费为43亿的合同,1988年2月至1993年11月先后装备5个军。  

  MSE集交换、无线中继、通信保密以及系统控制功能为一体,用于取代现有的军和师战区指挥和地区通信系统。MSE将为无论何处的固定和移动用户提供战场通信手段。MSE使指挥所的建立明显减少了对线缆的需求,MSE将为集中和分散的指挥所提供类似电话的全双工操作。  

  一、系统组成  

  MSE是一个全数字、保密、自动交换的战术通信网。它是一个增量调制传输系统,每信道的传输速率为16Kb/s。当一个编制为5个师的军在空地一体化战场上展开时,该网要为之提供话音和数据通信。概括地说,该系统包括5个功能部分,即地域覆盖、有线用户入口、多用户入口、用户终端和系统控制。  

  地域覆盖  

  在150×250平方公里的军作战区域内,MSE网络由42个节点中心组成,节点之间用无线电接力设备互连起来。42个节点是由军通信旅和师通信营部署的,其中军通信旅负责22个,其余20个由5个师通信营负责,每个师通信营负责4个。该系统是栅格网状的干线系统结构,为8100个用户(其中固定用户为6200个, 移动用户为1900个)服务。  

  节点中心由一些车辆组成,包括节点中心交换机车、无线电接力机车、无线电入口单元车和管理车。节点中心交换机配置在操作车和交换车上,全军共有42套节点中心交换机车(每套包括2台车)。无线电接力机车一般有4台, 每台均装备3部GR-083型UHF无线电接力机。无线电入口单元车一般有2台,每台车装备有8部ER-222/M2型电台。节点中心仅有的一台管理车为节点管理人员提供必要的操作空间和网络接口设备, 还为节点中心中其它车辆提供备份电源。整个节点中心将由一个节点排管理。  

  有线用户入口  

  有线用户入口是指配置在各级指挥所的大型和小型用户节点及其有关的接力机,主要为固定有线用户提供入网能力。大型用户节点主要用于军、师的基本指挥所。它有最多能接入176个用户的大型用户交换机,通过2个32路的干线群与节点中心交换机相连。全军共有9个大型用户节点。每个师通信营的通信支援连负责一个大型用户节点,军通信旅的三个地域通信营和一个支援营也分别负责一个大型用户节点。每个大型用户节点由5台车组成,分别是一台交换车、一台操作车、一台无线电接力车(V4型)、一台管理车和一台电缆车。 小型用户节点主要由小型用户交换机车和无线电接力机车组成, 主要用于旅营的基本指挥所。它可接纳26个用户(V1型),也可接纳41个用户(V2型), 用一个16路的无线群与节点中心交换机相连。 全军共有224个小型用户节点。 每个师通信营负责16个,军通信旅的每个地域营负责40个,一个支援营负责24个。  

  多用户入口  

  多用户入口主要由无线电入口单元和移动用户无线终端组成。 无线电入口单元是保障移动用户无线终端进入地域网的关键设备,也可称之为基地台或中心台。通常,为了覆盖作战地域,每个节点中心可以配置2个无线电入口单元。 无线电入中口单元覆盖半径为15km; 使用单信道甚高频ER-222/M2型无线电台,工作频率为30~88MHz。一个无线电入口单元有8部ER-222/M2型无线电台。一辆车装备一个无线电入口单元,全军共92台车,其中每个师通信营负责9台车,军通信旅的各地域通信营负责13台车,而支援营负责8台车。移动用户无线电终端也使用ER-222/M2型无线电台。移动用户无线电终端主要配置在军、师、旅、营的移动用户,美陆军还规定连一级非移动用户也可使用。因此,在美军一个军中的无线电移动用户数量是很多的,在必要时,移动用户之间可不经过中心台而直接进行通信。战斗网无线电台通过战斗网无线电接口(KY-90)与系统内的电话用户通信。  

  系统控制  

  系统控制功能是整个网络管理不可缺少的一个重要部分。它为规划和管理MSE系统的资源、监视系统的人员和设备提供必要的手段。系统控制中心将为系统管理人员提供如下功能:  

  移动用户无线电终端和战斗网无线电台的频率管理;   

  无线电接力机的管理;   

  视距地形、地貌分析与绘制路径剖面图;   

  系统链路和网络的连接和负荷分析;

    设备和人员的状态显示和管理;   

  密钥管理;   

  自动规划和控制MSE网络;   

  数据库的更新;   

  系统和分组设备的状态显示等等。  

  MSE系统控制中心由三台车组成,它们是指挥车、技术车和规划车。系统控制中心全军共有七个。军通信旅有2个, 一主一备。 每个师通信营有一个系统控制中心。  

  用户终端  

  MSE的用户终端设备包括电话机(TA-954/M2数字非保密话终端和KY-68型数字保密话终端)、电传打字机、传真机(AN/GXC-7)、数据终端和打印机。  

  二、功能及特点  

  由于MSE与北约战术通信系统有较好的兼容性,因此能与之较好地通信。MSE可与下列系统和设备接口:战斗网电台(通过KY-90);通过UXC-7与北约的模拟(STANAG 5040)、数字(STANAG 4206-4212,4214)系统和传真(STANAG 5000,1类)接口;数字电路交换机(TTC-39,TTC-42,SB-3865);数字文电交换机(TYC-39);数字电话机(KY-68,TA-1035/U,TA-954/TT);卫星终端(TSC-85A,TSC-93A);商用网络;数据(NDI单用户终端)以及单信道地面和机载无线电系统(SINCGARS)。  

  另外,MSE的高度自动化能减少部队的通信人员,甚至在没有操作员的情况下,MSE也能与微波、卫星、电台和陆线电话呼叫链接,甚至处理计算机信息、文档、传真以及由侦察部队做出的手绘地图。虽然有时会降低话音质量,但这不是一个问题,因为该系统具有100%的语音识别能力。  

  MSE还具有很强的灵活性。当受到敌人攻击或其它因素的影响而使电路损坏时,MSE由于使用计算机或软件驱动的交换机,因而可避开受损电路而使信号绕行,几乎在瞬间使信号畅通。  

  三、研制和部署  

  MSE的基础是汤姆逊-CSF公司的RITA系统。在该计划的开始阶段,法国控制着35%的工作,而5年后只控制16%。最初由法国提供的一些项目后来逐步被美国提供的项目所取代,因为它们更符合美国的需求。法国负责的项目有:TRC-191、VRC-97、TYQ-35(V)以及ER-222。MSE合同工作的75%由美国完成,其中GTE占25%,其它公司约占50%。  

  MSE设备已为美国陆军生产完毕,已全部部署并投入使用。改进型MSE(IMSE)也投入生产并部署。到1998年约生产51111件MSE相关设备,美国陆军接收其中大部分(约49761件)。1999年约有2027件MSE设备移交给台湾。如今,MSE成为美国陆军的主干战场通信网。  

  MSE发展情况:  

  1979年10月:批准联合作战需求  

  1983年11月:陆军部副部长指示MSE使用非研制采办方式进行采办  

  1983年5月:批准采办计划  

  1983年9月:战场通信检查(BCR)决定MSE将在陆军军和师中部署  

  1985年12月:签定合同  

  1988年2月:完成第一支部队的装备  

  1988年10月:完成后续作战试验和鉴定(FOTE)  

  1989年11月:完成试验与鉴定总计划  

  1990年8月: MSE支援"沙漠盾牌"计划  

  1990年9月:在沙特的机动地域支援中心中使用  

  1990年10月:第一批装备MSE的第三军部署到西南亚战区;签订两个LKG改进合同  

  1990年11月:签订LCCP和防空接口(ADI)改进合同;签订VECP联合安装改进合同  

  1993年11月:完成现场安装  

  1995年3月:完成"94改型"计划  

  虽然MSE有些年头了,但它仍然是美国陆军的主干通信系统。MSE计划在2010-2015年被新的全数字化无线电系统取代。不断的改进和更新计划使该系统保持先进性,并使其服役寿命至少延伸到2010年左右。  

 

 

MSE系统是美国陆军新一代军师级战术通信网,是根据"地空一体作战"的思想而设计的。美国陆军与GTE公司签定了总经费为43亿的合同,1988年2月至1993年11月先后装备5个军。  

  MSE集交换、无线中继、通信保密以及系统控制功能为一体,用于取代现有的军和师战区指挥和地区通信系统。MSE将为无论何处的固定和移动用户提供战场通信手段。MSE使指挥所的建立明显减少了对线缆的需求,MSE将为集中和分散的指挥所提供类似电话的全双工操作。  

  一、系统组成  

  MSE是一个全数字、保密、自动交换的战术通信网。它是一个增量调制传输系统,每信道的传输速率为16Kb/s。当一个编制为5个师的军在空地一体化战场上展开时,该网要为之提供话音和数据通信。概括地说,该系统包括5个功能部分,即地域覆盖、有线用户入口、多用户入口、用户终端和系统控制。  

  地域覆盖  

  在150×250平方公里的军作战区域内,MSE网络由42个节点中心组成,节点之间用无线电接力设备互连起来。42个节点是由军通信旅和师通信营部署的,其中军通信旅负责22个,其余20个由5个师通信营负责,每个师通信营负责4个。该系统是栅格网状的干线系统结构,为8100个用户(其中固定用户为6200个, 移动用户为1900个)服务。  

  节点中心由一些车辆组成,包括节点中心交换机车、无线电接力机车、无线电入口单元车和管理车。节点中心交换机配置在操作车和交换车上,全军共有42套节点中心交换机车(每套包括2台车)。无线电接力机车一般有4台, 每台均装备3部GR-083型UHF无线电接力机。无线电入口单元车一般有2台,每台车装备有8部ER-222/M2型电台。节点中心仅有的一台管理车为节点管理人员提供必要的操作空间和网络接口设备, 还为节点中心中其它车辆提供备份电源。整个节点中心将由一个节点排管理。  

  有线用户入口  

  有线用户入口是指配置在各级指挥所的大型和小型用户节点及其有关的接力机,主要为固定有线用户提供入网能力。大型用户节点主要用于军、师的基本指挥所。它有最多能接入176个用户的大型用户交换机,通过2个32路的干线群与节点中心交换机相连。全军共有9个大型用户节点。每个师通信营的通信支援连负责一个大型用户节点,军通信旅的三个地域通信营和一个支援营也分别负责一个大型用户节点。每个大型用户节点由5台车组成,分别是一台交换车、一台操作车、一台无线电接力车(V4型)、一台管理车和一台电缆车。 小型用户节点主要由小型用户交换机车和无线电接力机车组成, 主要用于旅营的基本指挥所。它可接纳26个用户(V1型),也可接纳41个用户(V2型), 用一个16路的无线群与节点中心交换机相连。 全军共有224个小型用户节点。 每个师通信营负责16个,军通信旅的每个地域营负责40个,一个支援营负责24个。  

  多用户入口  

  多用户入口主要由无线电入口单元和移动用户无线终端组成。 无线电入口单元是保障移动用户无线终端进入地域网的关键设备,也可称之为基地台或中心台。通常,为了覆盖作战地域,每个节点中心可以配置2个无线电入口单元。 无线电入中口单元覆盖半径为15km; 使用单信道甚高频ER-222/M2型无线电台,工作频率为30~88MHz。一个无线电入口单元有8部ER-222/M2型无线电台。一辆车装备一个无线电入口单元,全军共92台车,其中每个师通信营负责9台车,军通信旅的各地域通信营负责13台车,而支援营负责8台车。移动用户无线电终端也使用ER-222/M2型无线电台。移动用户无线电终端主要配置在军、师、旅、营的移动用户,美陆军还规定连一级非移动用户也可使用。因此,在美军一个军中的无线电移动用户数量是很多的,在必要时,移动用户之间可不经过中心台而直接进行通信。战斗网无线电台通过战斗网无线电接口(KY-90)与系统内的电话用户通信。  

  系统控制  

  系统控制功能是整个网络管理不可缺少的一个重要部分。它为规划和管理MSE系统的资源、监视系统的人员和设备提供必要的手段。系统控制中心将为系统管理人员提供如下功能:  

  移动用户无线电终端和战斗网无线电台的频率管理;   

  无线电接力机的管理;   

  视距地形、地貌分析与绘制路径剖面图;   

  系统链路和网络的连接和负荷分析;

    设备和人员的状态显示和管理;   

  密钥管理;   

  自动规划和控制MSE网络;   

  数据库的更新;   

  系统和分组设备的状态显示等等。  

  MSE系统控制中心由三台车组成,它们是指挥车、技术车和规划车。系统控制中心全军共有七个。军通信旅有2个, 一主一备。 每个师通信营有一个系统控制中心。  

  用户终端  

  MSE的用户终端设备包括电话机(TA-954/M2数字非保密话终端和KY-68型数字保密话终端)、电传打字机、传真机(AN/GXC-7)、数据终端和打印机。  

  二、功能及特点  

  由于MSE与北约战术通信系统有较好的兼容性,因此能与之较好地通信。MSE可与下列系统和设备接口:战斗网电台(通过KY-90);通过UXC-7与北约的模拟(STANAG 5040)、数字(STANAG 4206-4212,4214)系统和传真(STANAG 5000,1类)接口;数字电路交换机(TTC-39,TTC-42,SB-3865);数字文电交换机(TYC-39);数字电话机(KY-68,TA-1035/U,TA-954/TT);卫星终端(TSC-85A,TSC-93A);商用网络;数据(NDI单用户终端)以及单信道地面和机载无线电系统(SINCGARS)。  

  另外,MSE的高度自动化能减少部队的通信人员,甚至在没有操作员的情况下,MSE也能与微波、卫星、电台和陆线电话呼叫链接,甚至处理计算机信息、文档、传真以及由侦察部队做出的手绘地图。虽然有时会降低话音质量,但这不是一个问题,因为该系统具有100%的语音识别能力。  

  MSE还具有很强的灵活性。当受到敌人攻击或其它因素的影响而使电路损坏时,MSE由于使用计算机或软件驱动的交换机,因而可避开受损电路而使信号绕行,几乎在瞬间使信号畅通。  

  三、研制和部署  

  MSE的基础是汤姆逊-CSF公司的RITA系统。在该计划的开始阶段,法国控制着35%的工作,而5年后只控制16%。最初由法国提供的一些项目后来逐步被美国提供的项目所取代,因为它们更符合美国的需求。法国负责的项目有:TRC-191、VRC-97、TYQ-35(V)以及ER-222。MSE合同工作的75%由美国完成,其中GTE占25%,其它公司约占50%。  

  MSE设备已为美国陆军生产完毕,已全部部署并投入使用。改进型MSE(IMSE)也投入生产并部署。到1998年约生产51111件MSE相关设备,美国陆军接收其中大部分(约49761件)。1999年约有2027件MSE设备移交给台湾。如今,MSE成为美国陆军的主干战场通信网。  

  MSE发展情况:  

  1979年10月:批准联合作战需求  

  1983年11月:陆军部副部长指示MSE使用非研制采办方式进行采办  

  1983年5月:批准采办计划  

  1983年9月:战场通信检查(BCR)决定MSE将在陆军军和师中部署  

  1985年12月:签定合同  

  1988年2月:完成第一支部队的装备  

  1988年10月:完成后续作战试验和鉴定(FOTE)  

  1989年11月:完成试验与鉴定总计划  

  1990年8月: MSE支援"沙漠盾牌"计划  

  1990年9月:在沙特的机动地域支援中心中使用  

  1990年10月:第一批装备MSE的第三军部署到西南亚战区;签订两个LKG改进合同  

  1990年11月:签订LCCP和防空接口(ADI)改进合同;签订VECP联合安装改进合同  

  1993年11月:完成现场安装  

  1995年3月:完成"94改型"计划  

  虽然MSE有些年头了,但它仍然是美国陆军的主干通信系统。MSE计划在2010-2015年被新的全数字化无线电系统取代。不断的改进和更新计划使该系统保持先进性,并使其服役寿命至少延伸到2010年左右。