Wireless
  • Technologies
  • More
Wireless
Forum 小型企业VoIP通信解决方案
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Polls
  • Quiz
  • Events
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Wireless to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 218 subscribers
  • Views 404 views
  • Users 0 members are here
  • voip通信解决方案
Related

小型企业VoIP通信解决方案

铁丝19
铁丝19 over 15 years ago

来源:互联网

 

 

 

随着宽带网络的日益普及和网络质量的不断改善,基于分组语音技术 (VOIP) 的 IP 电话产品正在变得越来越受欢迎。很多企业都将分组语音作为降低办公场所间通信成本的有利手段。

IP 电话技术可以给企业带来许多好处。首先,企业能够以数据分组的形式,在分组网上传输比传统的电路交换网络多得多的语音流量,降低语音通信所需要的成本。低廉的长话费,是 IP 电话技术为企业带来的另一大好处。 通过分组网络拨打长途电话,资费通常要比走传统的电路交换网络的电话低 30%-70% 。同时, 利用企业分支机构间的分组网 ( 例如:企业专网, ADSL 接入,以太网接入,无线网 ) ,能进一步实现分支机构间的 IP 电话专网,既方便使用,又可实现无话费通话。

企业的长途话费可能会占通信费用中的比较大的比重。电话旁路组网,可以将企业本地电话路由至本地传统电话网,而把长途电话旁路到分组交换 IP 网,通过运营商或虚拟运营商的 VoIP 平台拨打长途呼叫。采取这种做法不会对企业通话造成任何影响 —— 它只是提供了一种价格低廉的 IP 电话连接的方法。 如果 电信运营商或虚拟运营商 提供的电信资费非常有竞争力,企业也可以将所有电话旁路至 IP 网,只从本地 PSTN 接听用户电话,当然也可通过 电信运营商或虚拟运营商提供 的号码从 IP 侧接听。 企业电话旁路服务,可根据企业已有的电话业务,采用二种不同的方式实现: 1) 直线电话加 VOIP 网关; 2) PBX 加 VOIP 网关。

直线电话加网关的方式,适合于装有几部直线电话的小型办公室。通过网关,用户可以任意设定电话旁路的规则。例如,用户可以将所有的长途电话通过分组网呼出,而本地呼出电话和所有呼入电话则全部通过外线走本地局。具体做法是,采用迅时通信的 MX8-4S/4 网关 ( 带有 4 个 FXS 端口和 4 个 FXO 端口 ) ,把电话机连接到网关的 FXS 端口,外线连接到 FXO 端口,而网关的上行 IP 网口则连接到用户的分组网上。

PBX 加网关的方式,适合于已经在传统电话设备和本地 PSTN 连接上投入了一部分资金的企业。通过 MX8-4S/4 网关,用户也可以任意设定电话旁路的规则。将来自 PBX 的所有长途电话通过分组网呼出,本地呼出电话通过外线走本地局。采取这种做法,企业 PBX 无需改变任何设置及添加外线板, 仅仅需要将本地 PSTN 中继接入 FXO 端口, FXS 端口与 PBX 串联,上行 IP 网口连接到企业的分组网上,实现非常简单、方便 。

企业 PBX 加 VoIP 网关的电话旁路组网模式如下图:

利用迅时通信的 MX8-4S/4 智能语音网关实现电话旁路服务具有以下特点:

· 一机双网,一部电话可通过分组网和传统电话网呼出呼入;

· 一机双号, 一部电话可以同时拥有公网号码和分机号码,方便使用;

· 用户拨号规则习惯不变;

· 用户原有号码不变;

· 用户原有 PBX 设置不变;

· 原有语音质量不变;

· 为企业节省 70% 话务资费


  除此之外, MX8-4S/4 还具有:

独特的保护功能

· 掉电逃生。MX8-4S/4 智能语音网关可以在掉电情况下,自动将所有语音路由至FXO中继端口, 通过本地PSTN拨打、接听电话, 确保企业的语音通话不受任何影响。


  · IP 网络故障逃生。网关在IP网络故障时,自动将所有语音路由至FXO中继端口,通过本地PSTN网络


  · 拨打、接听电话,确保企业的语音通话不受任何影响。


    独特的呼出路由功能

· 根据被叫号码选择话音编码方式,如拨 16300 时可自动将语音编码转换成 G.711 。

· 根据主叫号码选择话音编码方式,如可指定特定的主叫用户用特定的话音编码方式。

· 号码转换,网关根据用户设定的规则将呼出的被叫号码做转换,例如在用户拨打得本地电话前自动添加区位号。

呼入路由功能

· FXO 端口与 FXS 可设成热线方式, FXO 与 FXS 端口一一对应,从 FXO 端口呼入时,对应的 FXS 端口自动振铃,无需二次拨号。

· FXO 端口中继组寻址功能,呼入可按设定的序列进行寻址。

· IP 端口中继组寻址功能,呼入可按设定的序列进行寻址, IP 端口只需一个号码。

· 支持呼叫等待功能,如当 FXS 端口在进行 IP 通话时,有呼叫从 FXO 端口进入,可听到提示音, FXS 端口用户可手动进行切换。