Wireless
  • Technologies
  • More
Wireless
Forum 移动EDGE网络历史上生命最短的网络?
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Polls
  • Quiz
  • Events
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Wireless to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 218 subscribers
  • Views 923 views
  • Users 0 members are here
  • edge网络
Related

移动EDGE网络历史上生命最短的网络?

铁丝19
铁丝19 over 15 years ago

来源:【IT168 专稿】

 

中国移动斥资350亿元升级移动接入网络,EDGE网络开始在全国各地普及,与此同时,中国联通也在各地建造EDGE网络。平均下载速度高达10kB/s的EDGE网络一出现,立即受到了数千万手机上网用户的追捧。众所周知,中国移动是在3G牌照发放遥遥无期之时才着手建设EDGE网络,这也不由让人浮想联翩,移动EDGE网络可能将是历史上生命最短的网络。 之所以说移动EDGE将可能成为历史上生命最短的网络,原因在于移动EDGE网络并不会满足市场的需求。具体来说,移动EDGE网络的技术标准,实际应用,以及用户对移动无线上网的需求,都注定了移动EDGE网络不久将退出市场的格局。移动EDGE网络历史生命最短的具体理由如下: 原因之一:EDGE网络技术毫无优势 对于普通用户而言,EDGE网络可能是一个新鲜事物,与现有的GPRS网络相比,EDGE网络无论是速度,还是稳定性都有着绝对的优势。然而,从技术角度而讲,EDGE网络技术毫无优势可言。 严格来讲,EDGE网络只是GPRS网络的延伸,还是基于GSM网络的一种无线网络接入模式。EDGE是英文Enhanced Data Rate for GSM Evolution的缩写,是“增强型数据速率GSM演进技术”的意思。EDGE网络的速度之所以会比GPRS网络快,那是因为EDGE网络在GSM系统中采用了一种新的调制方法,采用最先进的多时隙操作和8PSK调制技术。使用了8PSK的EDGE网络,可将现有GPRS网络采用的GMSK调制技术的信号空间从2扩展到8,从而使每个符号所包含的信息是原来的4倍。这样,EDGE网络在理论上的速度将会是GPRS网络速度的4倍。 EDGE网络拓扑图 从表面来看,EDGE网络使用了新的调制技术,网络速度比GPRS网络提高了数倍。可是,我们再研究一下GPRS网络的调制技术后不难发现,EDGE网络技术并无优势可言。 GPRS网络引入了分组交换的数据传输模式,用户只有在发送和接收数据时才会占用信道资源,这意味着多名用户可以共享同一个无线信道。由于GPRS网络和语音业务使用相同的网络资源,这意味着一旦基站的用户容量过小,而语音通话业务又非常繁忙的话,GPRS网络的传输效率便会降低。正因于此,GPRS数据传输速率才很难要达到理论上的最大值172.2kbps。使用GPRS网络上网,要想达到最大理论传输率,必须保证用户占用所有的8个时隙,并且没有任何防错措施,可实际应用中运营商将所有的8个时隙都给一个用户使用显然是不太可能的。 了解了GPRS网络的调制技术不难发现,EDGE网络技术的劣势也就出来了。EDGE与GPRS相比,仅仅是将信号究竟从2扩展到8,其数据传输仍然是基于分组交换的传输技术,仍然需要占用所有的时隙才能达到最高的理论速率。试想,仅仅把扩展了信号空间,但没有改变数据传输技术的EDGE网络,其优势又从何体现呢?没有任何技术优势,EDGE网络的生命自然不会太长。

“移动EDGE网络历史生命最短的具体理由如下: 原因之一:EDGE网络技术毫无优势 对于普通用户而言,EDGE网络可能是一个新鲜事物,与现有的GPRS网络相比,EDGE网络无论是速度,还是稳定性都有着绝对的优势。然而,从技术角度而讲,EDGE网络技术毫无优势可言。 严格来讲,EDGE网络只是GPRS网络的延伸,还是基于GSM网络的一种无线网络接入模式。EDGE是英文Enhanced Data Rate for GSM Evolution的缩写,是“增强型数据速率GSM演进技术”的意思。EDGE网络的速度之所以会比GPRS网络快,那是因为EDGE网络在GSM系统中采用了一种新的调制方法,采用最先进的多时隙操作和8PSK调制技术。使用了8PSK的EDGE网络,可将现有GPRS网络采用的GMSK调制技术的信号空间从2扩展到8,从而使每个符号所包含的信息是原来的4倍。这样,EDGE网络在理论上的速度将会是GPRS网络速度的4倍。 EDGE网络拓扑图 从表面来看,EDGE网络使用了新的调制技术,网络速度比GPRS网络提高了数倍。可是,我们再研究一下GPRS网络的调制技术后不难发现,EDGE网络技术并无优势可言。 GPRS网络引入了分组交换的数据传输模式,用户只有在发送和接收数据时才会占用信道资源,这意味着多名用户可以共享同一个无线信道。由于GPRS网络和语音业务使用相同的网络资源,这意味着一旦基站的用户容量过小,而语音通话业务又非常繁忙的话,GPRS网络的传输效率便会降低。正因于此,GPRS数据传输速率才很难要达到理论上的最大值172.2kbps。使用GPRS网络上网,要想达到最大理论传输率,必须保证用户占用所有的8个时隙,并且没有任何防错措施,可实际应用中运营商将所有的8个时隙都给一个用户使用显然是不太可能的。了解了GPRS网络的调制技术不难发现,EDGE网络技术的劣势也就出来了。EDGE与GPRS相比,仅仅是将信号究竟从2扩展到8,其数据传输仍然是基于分组交换的传输技术,仍然需要占用所有的时隙才能达到最高的理论速率。试想,仅仅把扩展了信号空间,但没有改变数据传输技术的EDGE网络,其优势又从何体现呢?没有任何技术优势,EDGE网络的生命自然不会太长。”楼主分析的好像有点道理,让时间来检验吧。
另外,传说中的沙发总算是坐了一会。