Wireless
  • Technologies
  • More
Wireless
Forum 下一代显示接口新标准
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Polls
  • Quiz
  • Events
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Wireless to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 218 subscribers
  • Views 101 views
  • Users 0 members are here
  • 接口
  • 标准化
  • 视频
Related

下一代显示接口新标准

铁丝19
铁丝19 over 15 years ago

来源:电子设计应用 作者:Bruce Montag

 

 

随着显示技术逐渐转移到高性能的平板以及微电子技术,业界需要一种可扩充、开放产业标准的数字接口,以及可以把功能升级的解决方案。这种可升级的显示接口,应能满足企业以及一般消费者的各种需求。就是这种下一代的显示接口,可以为、监视器、显示面板、投影仪、以及高分辨率内容应用提供多种不同的连接解决方案。为减少各种设备的复杂度,整合了内外连接方式,并为交叉领域的应用提供了关键的性能支持。此外,还为强化下一代显示器的特性,如颜色深度、刷新率、分辨率以及其他先进应用提供了性能上的升级。

 

目前的显示接口技术

(LVDS)来连接显示驱动器。而目前在个人外接监视器方面,则使用传统的接口才能与连接。除了之外,有些高级监视器也配备数字视频接口,以便连接高端。对于连接摄像机或录像机,电视机使用模拟复合视频信号,作为标清交错内容;而对于来自播放器的标清逐行扫描内容则采用模拟分量视频信号。同时,高清电视也逐渐转为高清多媒体接口,以便增加音频传输以及内容保护的功能。

种种不同的显示连接方式让设计更为复杂,而且每种技术也有一定的局限。计算机厂商希望有一种显示接口,可以简化数字显示技术的设计难度,而且可以通过开放的产业标准不断升级,以满足企业与消费者的未来需求,

 

现有接口的限制

VGA能力有限,无法升级支持高分辨率、色度、更缺乏用户要求的对高清内容进行保护的功能。而技术则只能适用于短距离,且有时间限制,并需要增加插脚,把排线加宽才可以支持高分辨率与色度的传送。最新的笔记电脑,则有内建音频与多媒体的功能,通过面板的连接线,足以与的功能相比。


DVI 1.0的规格基本上已经不再研发。因此不容易更新以支持更快的时钟速度、色度、连接类型,以及更新的功能。

VGA让平面显示器更为复杂。因为信号必须在内部转换成,而这样会增加监视器的线路与成本。除此之外,目前采用的工作电压,也妨碍了下一代中低电压芯片的开发应用。

HDMI由于在性能升级上受到局限,因此在高性能的显示领域则用途有限。而且应用的初衷,是针对消费电子产品外接设备()的连接。

 

 

的特色

的规格内含可选音频和内容保护功能的可扩展数字显示接口,该接口可支持内建芯片连接或外接硬件数字显示连接器。潜在的内建芯片连接的发展方向,包括如笔记本电脑里显卡对显示器的驱动、监视器或电视内显示控制器对显示组件的直接驱动。而的外接硬件,则包含了计算机、显示器、以及投影仪的显示连接设备。使用内外部信号整合的方式,可研发直接驱动的数字监视器,从而让厂商能够提供消费者最佳效能的平板显示技术。

同时,也适合连接高清内容应用的设备,例如光驱、移动设备、录像机、以及电视机等。

除此之外,还为新一代计算机提供了简易安全的显示接口。由于象蓝光光盘等将成为的主流特色,这种能够保护内容资源的连接功能,将会越来越关键。

 

业界对的关键需求

通过定义电子协议规格,可轻易应用于面板时序控制器、图形处理器、媒体处理器、以及显示控制器等,满足多种领域的不同关键需求。其优势主要包括:

    

   

    

    

    

     DisplayPort的功能整合,包括了图形或显示卡传输设备的功能整合、以及面板时序控制器的接收功能整合。

    

    

    

EMI和物理连线数量。

PCI卡插槽。

 

技术特色

以功能来说,所提供的是前瞻性的驱动信道,可扩充为条连接线路,并使用微型封装架构,支持各种色度、刷新率、以及显示分辨率。其所定义的双向回路,能够让微型封装架构具有灵活的传输控制与状况信息显示。这种微型封装架构,对增加内容种类与相关应用具有良好的扩展能力,而不会受限于使用光栅扫描的数据。的配置当中,也含有机械规格,用来规范一种简单易用的微型外接器,上面附有可选择的卡锁插头,与超长线缆连接更为牢固。这种连接器共有四条前向通道,以最佳方式连接超薄型笔记本电脑,图形卡上最多可以带有个连接器。此外,在机械规格部分,还定义了标准的面板连接器,作为内部连接。

 

    

    10Gbps单向连接通道处理能力,从而可满足计算机产业的长期需求,支持大于分辨率以及超过位的颜色深度。

     1 Mbps的辅助通道处理应用支持,最大缓冲为

     (分别为、、、、位。

     EMI,符合标准。

     VESA以及标准均可适用。

     DisplayPort器件时,可兼容以前的传输系统如、、以及。

    

     的线缆,以直接驱动方式支持全带宽信息传输。

的线缆,以直接驱动方式支持压缩带宽传输。通过长的线缆,在通道和下,可支持的最低分辨率。

1ms的音频偏差。

10ECC编解码后音频与控制数据中,

65nm工艺技术,以集成源设备,在音频接收设备的集成中,支持

 

与现有设备的互通性

可与现有接口共存,进而实现彼此互通。对需要使用源设备的客户来说,能否与现有的接口兼容例如监视器或电视将很重要。考虑到这些需求,也将纳入传统光栅扫描数据以及控制信号的协议规范,并支持符合无压缩传输模式——的连接协议。虽然从规范层次来说,无法提供与传统设备互通的技术规范,但是从产品的应用层面可以达到互通的功能。的规范,主要包含了以下支持现有产品接口的互通特色:

    

    1ms。

                     

     CEA-861-B高质量无压缩音视频内容,以及对接收设备和源设备之间的遥控传输要求。

     192 kHz,位采样精度的编码音频。

       VESADMT和时序标准支持各种更新组合。

     EDID的显示。

     DDC/CI 以及的传输指令。

     RGB、和等针对消费电子的业界标准规范。

 

标准化流程

DisplayPort