Wireless
  • Technologies
  • More
Wireless
Forum 由GPON/EPON升级到10G-PON
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Polls
  • Quiz
  • Events
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Wireless to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 218 subscribers
  • Views 1719 views
  • Users 0 members are here
  • p2p
  • gpon/epon
Related

由GPON/EPON升级到10G-PON

铁丝19
铁丝19 over 15 years ago

孙 敏
(上海贝尔股份有限公司 上海201206)

 

 

简介

 

在介绍PON(Passive Optical Network,无源光网络)之前,从两个角度分析现有的接入网络:网络结构、有源/无源网络。

 

网络结构

 

在图1.a中,右边每个用户都有一根(或一对)光纤连接到左边的CO(Central Office,中央局点),这种网络称为p2p(point to point,点对点)网络结构。

 

image

 

图1.a P2P网络架构

 

在图1.b中,右边一组(16,32,64或者128)用户通过共用的一根光纤连到左边的CO,这种网络称为P2MP(Point to Multi-Point,点到多点)。P2MP网络主要的优点是可以减少用户接入网馈线部分的光纤数量、以及CO端激光发射/接受器的数量(只需一个),从而降低每连接的平均成本。

 

image

 

图1.b P2MP网络架构

 

有源、无源

 

如果从有源、无源的角度来分析,所谓“无源”是指从用户端到网络端及中间的ODN全部由无源光分路器和单模光纤等无源器件组成,不含任何有源电子器件及电子电源,因此其管理维护成本较低。同时,由于使用的是无源光器件,不易受到雷电损坏和辐射干扰。因此应用场景及网络结构可以更灵活。

 

从网络结构、有源/无源两个角度比较,无源的、点对多点的PON网络有显著成本优势。

 

表1 列出了主要PON协议的基本特性,及对应的标准体系。

 

表1、PON协议一览

 

image

 

PON技术可以分为下列三类。

 

老式PON: 包括 APON、BPON等,正逐渐从业界淡出。

 

主流PON:GPON、EPON是目前应用最为广泛的两种PON技术。

 

10G-PON(Next Generation-PON,下一代PON): 包括10/1G-EPON、10/10G-EPON、XG-PON1(10/2.5G-GPON)、XG-PON2(10/10G-GPON)、

 

在选择PON来部署无源光网络的时候,到底选哪一种技术体制?可从下面几个角度来考量。

 

选择当今主流PON技术-包括GPON、EPON,还是选择10G-PON?

 

在GPON、EPON中选择哪一种PON技术制式最适合?

 

我们是否可以先从主流的GPON、EPON开始部署网络,待时机成熟后,再升级到10G-PON?

 

主流的PON技术与10G-PON

 

主流PON技术包括两种:GPON(ITU-T G.984.x)和EPON(IEEE 802.3ah)。首先在这两种主流的PON技术中作一个选择;然后,下一个问题是为何需要10G-PON?

 

a)、GPON vs. EPON

 

在GPON和EPON两者之间做一个选择的确不是一件易事,有时并不单纯是技术原因。举例来说,现如今全世界有超过4000万FTTH连接,而这其中主要(大约85%)位于日本、韩国、中国等亚洲国家,这些地方截止目前最主要的PON应用技术还是是EPON,但在北美、欧洲,GPON是主流的PON技术。

 

这两种PON由不同的标准化组织制定规范,GPON由ITU-T(建议G.984.1,2,3,4,5,6),EPON由IEEE(802.3ah)。

 

表2列举了GPON/EPON的一些技术指标,可以看出,在与EPON比较中,GPON有微弱的优势。

 

image

 

此外,GPON具有固定的上/下行帧格式,线路中传送的是具有周期性的复帧结构,在OLT和ONU之间通讯时GPON采用的时隙间隔是125微秒,这与传统的TDM信号比如PCM、E1或STM-1完全相同,所以具有传送传统TDM业务的先天优势。在与TDM流量互通时,这种时隙间隔是非常有利于GPON部署的。

 

而另一方面,EPON是基于大家熟悉的以太网协议,比如其网管可通过SNMP来解决,而GPON需要单独的管理通道。与GPON相比,EPON部署要便利很多。

 

b)、主流GPON / EPON技术还是10G-PON?

 

如表2所示,现有的主流PON技术体制下,每用户带宽暂时来说是对于满足现有需求(HDTV,多路标清电视,高速互联网等)已足够。特别地,并不是所有的用户都在同一时间完全占据全部带宽,因此真正利用到的带宽在理想条件下甚至可以翻倍。但是,随着用户对多媒体视频业务需求的增加,如果需求更高带宽时怎么办?必需要提供一种新的PON技术,以大幅度提升现有的共享带宽,这就是新一代PON,即10G-PON。这个10G-PON需要通过无源光网络提供10Gbps甚至更高的上行带宽。

 

10G-PON包括四种类型:10/1G-EPON,10/10G-EPON,10/2.5G-GPON,10/10G-GPON。其中10/10G-EPON和10/10G-GPON上下行带宽都为10Gbps故称之为对称的10G-PON,而10/1G-EPON、10/2.5G-GPON上下行带宽不对称故称为不对称10G-PON。

 

3、由GPON/EPON升级到10G-PON

 

GPON/EPON可以提供满足当下使用需求的带宽,但从长、远期来看(3年或者更长时间),带宽可能会成为瓶颈,而这个瓶颈只能通过10G-PON来解决,因为可用带宽翻了四倍(GPON)甚至10倍(EPON)。当然,10G-PON也有劣势,包括:10G-PON的标准化工作还未完成;核心芯片由于尚未量产所以价格畸高。最好的方案是先从GPON/EPON技术开始部署,过一段时间后在把10G-PON引入到我们的网络中。

 

下面与大家一起探讨10G-PON引入时要注意的一些事项。

 

a)、10G-PON的标准

 

伴随着EPON用户对带宽需求的压力,10G-PON的标准化工作始于2007年,IEEE开始成立了10G EPON的任务组,并在2009年9月达成规范文档-IEEE 802.3.av。

 

与此同时,随着ITU-T/FSAN也在G.984.5中着手研究10G-PON的规范工作,在该规范中ITU-T/FSAN规划使用SMF的波长来满足未来网络需求,XG-PON1的规范工作组已于2010年6月达成G.987及G.987.1/2等规范文档。

 

无论是10G-EPON还是10G-GPON,下面两点内容都已在新规范书中有所定义。

 

1)、对现有ODN(Optical Distribution Network,光分配网络)的利用:现有的PON光网络架构器件包括线缆、分离器、连接器无需更换;10G-PON必须能够重复利用现有PON网络的组件。

 

2)、在升级过程中,对于无升级需求的用户无需对他们的设备做任何改动;只对需更高带宽的用户更换ONU。

 

b)、升级方案

 

先从频谱的角度来分析PON网络,可用的频带包括O波段、E波段、S波段、C波段、I波段、U波段,如下图所示。

 

image

 

图2.a  GPON/EPON频谱图

 

从图2.a可以看出:

 

在上行方向上,GPON/EPON都占据了SMF(Single Mode Fiber,单模光纤)O波段的频带(波长:1260 – 1360nm)。

 

在下行方向上,无论对于GPON还是EPON都采用S波段(1480nm - 1500nm)。

 

对于未来的广播视频通道, ITU-T、IEEE都对C波段进行预留。

 

这样下来,在PON和10G-PON的频谱图上有3个空闲波段:E(Extended)、L(Long)和U(Ultra Long)。由于现有的光纤经常伴有水峰,E波段可用性无法得到保证;而U波段须为测量(OTDR-Optical Time Domain Reflector meter)预留;因此,只能考虑利用L(Long)波段。

 

分上行、下行两个方向讨论升级方案。

 

- 上行方向:ITU-T和IEEE定义了O波段用作上载。

 

对于GPON,ITU-T在G.984.5规范中定义了在ONU中使用DFB激光器,同时指定了DFB激光器仅仅使用其中的子波段(1288-1338nm),也即O波段自1260nm至1280nm之间的波长是空闲的,这个频带空余下来可供10G-PON上行利用。因此,很容易通过新OLT+WDM分光器的方式来把GPON升级到10G-PON。

 

image

 

图2.b G/EPON与10G-PON的频谱图

 

对于EPON,其使用了FP激光器,用完了所有O波段1260nm至1360nm的带宽,因此通过WDM分离器来实现升级是不可行的。意味着,若要将EPON升级到10G-PON需要彻底用全新的OLT来更换。这个全新的OLT既具有EPON的功能,又具有10G-PON的功能。在上行方向EPON与10G PON采用TDM机制,即OLT支持双速率突发接收机。

 

image

 

下行方向:ITU-T和IEEE都把L波段仅用做下行方向数据传输用。

 

无论是EPON还是GPON,由于发射的波长并不一样,即L波段都可以为10G PON利用,OLT端1G和10G的两个信道的发射可以并存。1G的发射仍然采用1490nm,10G的发射则采用1577nm(1575~1580nm)的DFB 激光器,两段信号(1490nm和1577nm)可通过分离器加入光纤。

 

4、总结

 

虽然在GPON、EPON的选择上还需要作深入分析,但如果网络中对TDM流量有要求的话GPON还是有相当优势的。

 

在从现今的主流PON(GPON、EPON)网络升级到10G-PON方面,很重要的一点就是利用现有光网络的框架结构,对于不需要升级的用户不需要他们做任何的设备变动。从现有的GPON、EPON升级到10G-PON是科学的,但必须考虑两点:一是ONU是否使用的DFB激光器;二是ONU是否带有WBF。

 

对于GPON(或者说在ONU中带有DFB激光器的主流PON),可以通过WDM过滤器把新的OLT连接进来。对于EPON(ONU使用的是FP激光器),必须要把老的OLT换成全新的OLT才能提供10G-PON业务。