Wireless
  • Technologies
  • More
Wireless
Forum 3G无线网络对规划与优化软件的技术要求分析
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Polls
  • Quiz
  • Events
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Wireless to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 218 subscribers
  • Views 541 views
  • Users 0 members are here
  • 优化软件
  • 3g
Related

3G无线网络对规划与优化软件的技术要求分析

铁丝19
铁丝19 over 15 years ago

来源:《通信世界》  作者:刁兆坤

 

一、概论    一个全面的、具有多种技术以及用户友好界面的网络规划和优化软件,在移动运营商的无线网络规划及设计过程中起着举足轻重的作用。该软件不仅要具有强大的工程建设能力,而且是一个开放的,可升级的和灵活的技术信息系统,可以非常容易地和其它IT系统相集成,提高生产力和缩短交付等待时间。
    二、3G无线网络对规划软件的技术要求
    3G网络规划是非常繁重的工作,因此有必要要求软件使用分布式结构和并行算法,允许在多台工作站上进行分布式计算和支持多处理器服务器上的并行算法, 以大量减少预测的次数并提高硬件系统的使用率。此外,软件应支持从单机配置到基于企业服务器的网络配置,支持全程的项目执行。
    3G无线网络规划软件应当至少具备以下几个技术要素:
    1.数字地图
    地图数据是影响规划结果准确度的一个重要因素,规划软件应该具有和数字地图数据的接口,并且应该提供该接口格式,以便规划人员方便地使用地图生产单位的地图数据。另外,在图形处理功能上,应该提供地图编辑器,以方便对地面类型、高度和矢量进行编辑 。
    2.传播模型
    传播模型是用来来模拟电信号在无线环境中的衰减情况,估算出尽可能接近实际的接收点的信号场强中值,从而进行合理的小区规划,既满足用户需求的同时又可以节约投资。网络规划好坏的程度与传播模型的准确程度密不可分。
    在第二代数字蜂窝移动技术GSM中,GSM的规范中推荐的几个常用传播模型,是我们已经熟知并广泛应用于工程实际的经验公式。包括适用于室外型大区制蜂窝结构的Okumura-Hata、Cost231-Hata和适用于微蜂窝结构的Walfish-Ikegami经验公式等。
    目前各种规划软件种类繁多,每种规划软件都有不同的传播模型算法,有的对上述算法进行了某些修正,使之更加适合工程使用或者更加适合某些特定地形的传播特性。因此,具有经过验证说明符合一定准确度的都可以作为工程使用,并不拘泥于规范推荐的几个模型类型。或者,也可以将其他软件的传播模型算法导入到本软件中使用,也是可以采用的一种方式。
    同时,与传播模型相关的规划软件所必须具备的功能模块就是模型修正功能。一般规划软件中的传播模型都提供了缺省的模型修正系数,作为计算路径损耗的最终公式。但是,由于这些修正系数没有经过实地CW测试修正,这些计算结果可靠度较低。在工程中,尤其是我们建网初期,往往需要进行模型修正来得到比较能准确符合当地无线链路损耗情况的传播模型修正因子。因此,在规划软件中,要求具有模型修正功能。
    具有上述算法、功能的规划软件可以为用户生成适应本地地理环境的最佳传播模型提供最大的便利。
    3.基站覆盖预测管理
    规划软件要提供一流的基站覆盖预测生成和管理功能,可生成基站覆盖阵列,也可反映出在基站参数发生变化后对基站预测的影响。
    同时,对软件生成的预测有如下要求:
    (1)具有合理的基站天线有效高度计算方法,而不是单纯的在预测范围内的每一点都引用输入的基站天线高度数据;
    (2)在覆盖区内的每一个点都有相应的预测值;
    (3)提供先进的数据结构,对基站参数的修改,如ERP、方位角和天线俯仰角等,这些不会改变每特定路线的链路损耗值而会影响小区覆盖半径的参数,由软件先进的数据结构,不需重新生成预测,从而避免重新进行预测的繁琐,极大地方便小区规划人员并可以节约工作时间。
    4.覆盖分析
    支持多种覆盖计算和覆盖显示方法,以满足用户各种需要。可对每一点的信号覆盖情况和服务小区等进行分析。
    用户可自行选择覆盖的显示方法。显示最佳覆盖信号,各种条件下的覆盖信号门限可以由用户自行定义;可以多种方式显示,可以等间隔显示或按照用户自定义的各种覆盖门限,如街道覆盖、室内覆盖、车内覆盖等。
    三、3G无线网络对优化软件的技术要求
    1.无线网络测试平台
    提供对WCDMA网络空中接口的全面测量,结合地理信息,对网络维护和优化及系统设备的开通提供了切实可靠的信息。用于无线接口的参数验证、分析和优化,故障的侦测等工作。通过接入无线网络,使用移动网络的语音、数据或Internet等业务,实时观察网络无线参数,业务质量,并保存整个测试过程,记录的信息可以输出到地图或者后处理软件中以便分析。
    (1)测量的主要参数
    A. 关键RF参数
    B. 开环功率控制参数
    C. 闭环功率控制参数
    D. 软切换和更软切换参数
    E. 质量参数
    F. 信令测量
    G. RRC状态信息
    H. 系统间(WCDMA和GSM)切换
    (2)主要功能
    A. 完全采集Uu口的无线数据和信令数据:Rx, Tx, CPICH Ec/Io, BLER, TA, Power, Data Throughput,层1、层2和层3信息和调试信息等;
    B. 完全解析层一,层二和层三信息,同时显示NAS 信息以及数据测量信息;
    a. 层一信息包括:搜索窗口,搜索列表,TA,功率,RACH/PRACH,DRX模式,传输信道,物理信道,RM UL,激活集和邻集。
    b. 层二消息包括:UL/DL MAC逻辑信道参数,RLC UL/DL状态,RLC AM PDU 和RLC AM NAK PDU。
    C. 提供实时测试轨迹显示:Rx, Tx, Tx-Adj, SIR, RSCP, ISCP, Ec/Io, BLER, PPP, FTP等;
    D. 灵活的测试方案配置;
    E. 提供硬件端口自动检测功能;
    F. 提供基站信息导入功能及测试数据导出功能;
    G. 在测试中提供冻结屏幕功能以及插入Memo功能;
    H. 支持PPP,FTP,HTTP数据测试;
    I. 验证并优化WCDMA和GSM系统间的切换和小区重选;证明压缩模式;比较WCDMA和GSM的性能和覆盖;验证WCDMA和GSM的接入