Wireless
  • Technologies
  • More
Wireless
Forum “OTN+PTN”加速城域网扁平化演进
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Polls
  • Quiz
  • Events
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Wireless to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 218 subscribers
  • Views 505 views
  • Users 0 members are here
  • ptn
  • otn
Related

“OTN+PTN”加速城域网扁平化演进

铁丝19
铁丝19 over 15 years ago

作者:中国移动研究院 李允博  Source:通信世界周刊

 

 

为适应业务IP化和网络IP化的发展趋势,分组传送网(PTN)技术已成为城域传送网的主要发展方向。PTN技术具有丰富的OAM机制、完善多样的保护恢复能力,可有效满足基站、大客户等各类业务接入需求。而光传送网(OTN)技术为客户信号提供在波长/子波长上进行传送、复用、交换、监控和保护恢复的技术。在提供丰富带宽的基础上,增强了节点汇聚和交叉能力、组网保护和OAM管理能力,可以为大量GE、2.5Gbit/s、10Gbit/s甚至40Gbit/s等大颗粒业务提供传输通道。

 

结合PTN和OTN技术优势,OTN和PTN联合组网模式凭借其IP业务接入、汇聚及灵活调度能力,将有利于推动城域传输网向着统一、融合的扁平化网络演进,推进传送网向更加“睿智”的方向发展。

 

LTE回传的解决之道

 

PTN技术在传送网IP化发展中解决了带宽高效利用、QoS、高网络安全性、高精度时钟传送等需求,已经在现网中正式部署,在承载基站回传业务和集团大客户业务的功能、性能方面,得到了很好的实际验证。

 

在PTN技术的下一步发展中,首先考虑OAM的演进,国际标准重点讨论两种OAM解决方案:G-Ach+Y.1731和BFD扩展系列。鉴于G-Ach+Y.1731标准已较完善,产品成熟度高,现网升级难度小,采用此方案作为PTN设备功能实现的目标方案,若将来有BFD扩展系列的OAM需求,也可考虑引入。

 

其次是对LTE业务承载的支持,LTE业务的S1 Flex和X2接口存在横向转发需求,LTE站点的带宽需求至少在200Mbit/s以上。LTE回传网解决方案需要综合考虑技术成熟度、升级难度、建设成本和维护成本等因素,各种方案还需进一步验证和完善,目前的方案主要包括以下几个方面。

 

接入、汇聚、核心PTN设备维持L2静态隧道,核心PTN设备通过CE路由器实现L3路由转发。该种方案产品成熟度高,L3支持好,但是在核心层存在两种形态的设备,成本较高,需跨专业维护。

 

端到端PTN组网,接入、汇聚PTN设备采用L2静态隧道,核心PTN设备升级支持L3 VPN。在核心层只有PTN设备,成本低,便于统一运维。目前PTN支持L3的标准有待于完善,产品成熟度待验证。

 

接入、汇聚、核心采用大容量传输设备(OTN/WDM)设备实现透传,核心传输设备通过CE路由器实现L3路由转发,该方案优势在于产品成熟度高,但是也存在核心层两类设备需跨专业维护的情况。

 

端到端采用动态IP技术组网,接入设备采用交换机,汇聚、核心设备采用路由器,这种方案中L3支持好,但是网管、OAM、时间同步性能有待进一步提高。

 

OTN技术则在2009年开始完成向“全业务承载”的转变,加强了对以太网业务的承载,OTN技术逐步完善对ODU0、ODU3e2、ODUflex、高阶/低阶光通道数据单元(HO/LO ODU)、通用映射规程(GMP)等技术方案的标准化,使OTN 满足了多业务承载的需求。ODUflex支持分组和CBR业务承载,可提供灵活可变的速率适配机制,使得OTN 能够更高效地承载包括IP 在内的全业务,最大限度提高线路带宽利用率,对ETH、FC、CPRI、GPON 等多业务接口具有更好的适配能力。同时,OTN也在研究具备分组调度能力,采用分组调度+OCH光交叉两级调度方式,或者是分组调度+ODUk电交叉+OCH光交叉的三级调度方式,以更好支持海量分组交换业务。

 

在城域网OTN组网应用中,直接或间接面向来自基站、集团客户、家庭宽带和IPTV业务的需求。在核心或汇聚层面引入OTN组网,首先可以解决光纤紧张问题,避免某些跳段光纤瓶颈而导致业务难以开通;其次跨地区的业务快速而可靠开通,无需考虑大量长距离熔纤、跳光缆、测距等工作;在端口适配方面,OTN可把GE汇聚为10GE接口,有效解决部分BRAS/SR出GE端口,而CR出10GE端口的匹配问题;此外通过OTN的物理层保护,可解决扁平化过程可能遇到的业务安全问题。

 

OTN设备提供频率和时间同步,参与时间同步的传递,可减少建设专用时间传送网络的投资,减少BITS和时间源设备的数量,减少光纤资源消耗。目前OTN设备正在逐步实现同步以太功能完成全网频率同步,并在此基础上,通过OTN带内开销或者带外光监控信道(OSC)传递时间同步,从而实现OTN和PTN组网环境下端到端的频率同步和时间同步。

 

PTN+ OTN的两种组网模式

 

位于城域核心层面的OTN作为透明的传送平台,为汇聚层及接入层的PTN提供传送通道,两者之间是服务层和客户层的关系,相互独立。因此在业务层面,OTN和PTN是客户侧信号对接,为提高OTN线路侧的带宽利用率,OTN可以将PTN业务进行初步汇聚。根据实际网络环境,OTN对于PTN业务的汇聚存在不同的方式。

 

在业务量大,覆盖范围大的网络环境中,城域网采用在汇聚层部署OTN网络,这样就存在一个接入/汇聚层的PTN网络和汇聚层OTN混合组网的场景。当3G基站归属多个RNC节点,在汇聚机房设置两套PTN汇聚设备,3G基站组成若干个GE PTN接入环,通过OTN汇聚环双挂接汇聚机房PTN设备,业务需在汇聚机房PTN设备做好分局向整合,汇聚成若干条GE/10GE链路通过核心层OTN连接业务平台侧PTN设备,形成基站接入、业务平台两层PTN网络结构,如图1所示。

 

image

 

对于3G基站归属同一个RNC节点,3G基站组成若干个GE PTN接入环,双接汇聚节点PTN设备,汇聚节点PTN设备汇聚若干条GE链路,通过OTN汇聚环、骨干环双挂接业务平台侧PTN设备,多个PTN接入环通过汇聚节点PTN设备汇聚若干个GE链路,可节约OTN汇聚环的波道资源。如图2所示。