Wireless
  • Technologies
  • More
Wireless
Forum “耐热线缆”与“耐火线缆”的区别
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Polls
  • Quiz
  • Events
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Wireless to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 218 subscribers
  • Views 404 views
  • Users 0 members are here
  • 网络
  • 测试
  • 综合布线
  • 电缆
  • 布线
  • 光缆
  • 康普
Related

“耐热线缆”与“耐火线缆”的区别

铁丝19
铁丝19 over 15 years ago

来源:机房360

 

    中国的国情不同于欧美,欧洲和美洲在综合布线防火线缆的标准选择上存在很大的分歧,其焦点是采用含卤的防火材料还是采用不含卤的“环保”防火材料。为了保证数据在火场中的完整性,我们现今的耐火缆线必须要符合哪些条件,现有的部分防火电缆为什么能够称之为“耐火电缆”而不是所谓的“耐热电缆”,本文中对上述问题和行业动态都进行了逐一阐述和介绍。

    中国的国情不同于欧美,欧洲和美洲在综合布线防火线缆的标准选择上存在很大的分歧,其焦点是采用含卤的防火材料还是采用不含卤的“环保”防火材料。为了保证数据在火场中的完整性,我们现今的耐火缆线必须要符合哪些条件,部分防火电缆为什么能够称之为“耐火电缆”而不是所谓的“耐热电缆”,本文中对上述问题和行业动态都进行了逐一阐述和介绍。

    1引言

    这十几年随着综合布线行业发展的井喷,越来越多的国际知名厂商看到了中国市场的巨大潜力,最早进入中国的厂商如康普等,都美美的吃到了一块大肥肉,越来越多的厂商都想进入中国市场分一杯羹。因此,随着低端和暴利时代的结束,各大厂商都拿出了自己的看家本领,欲求占领市场,因为一个日趋成熟的市场已经不是光靠国际品牌知名度和引进国外技术就能取得主动权了,更多的考虑怎样才能跟上中国综合布线行业整体的发展速度,怎样才能将国外的技术和营销引入并进行本土化的改造以期扩大在中国的市场份额。

    在网络传输中最宝贵的是信息而不是网络设备。有这么一则新闻,某位市民家中起火,她就只抱了一个抽屉从火场中逃了出来,人家问她这是什么啊!这么珍贵?她说这是我从小到大的照片,其他东西都是有价的,而照片是无价的,烧毁了也就永远没有了。可见信息是不可再生的,一旦丢失了也就永远没有了,因此人们千方百计地通过各种手段来备份资料,通过稳定的网络来传送资料,将他们安置在安全的地方。人们逐渐将综合布线系统转向抵御外部侵袭和避免对外危害的方向,因此,线缆防火就成为其重中之重。

    人们常说水火无情,自从人类发现火以来,火不仅加速了人类文明的发展,也给人类文明带来了毁灭,多少古代的文明毁于大火。同样,火灾也能烧毁综合布线系统,使网络传输中断。同时,如果线缆在燃烧过程中产生大量的有毒气体和烟尘,那么会对人员的逃生产生极大的影响,甚至成为安全的隐患。因此,各国的工程师们都在加紧研究对于数据备份及人员更安全的防火电缆。

    2防火线缆类型

    现阶段应用较广的防火线缆主要有UL系列阻燃电缆和阻燃低烟无卤电缆两大类。在进口产品中主要来自于美洲和欧洲,由于美洲和欧洲的防火电缆标准互不兼容,防火思路有很大的不同,因此,甲方和设计院在选择产品时都处于被动状态,各有各的道理,最后往往是按照资金的实际情况来选择。

    UL阻燃标准主要有以下几个等级:CMP,CMR,CM,CMG,CMX。

    1)增压级-CMP级(送风燃烧测试/斯泰钠风道实验PlenumFlameTest/SteinerTunnelTest)

    这是UL防火标准中要求最高的电缆(PlenumCable),适用安全标准为UL910,实验规定在装置的水平风道上敷设多条试样,用87.9KW煤气本生灯(300,000BTU/Hr)燃烧20分钟。合格标准为火焰不可延伸到距煤气本生灯火焰前端5英尺以外。光密度的峰值最大为0.5,平均密度值最大为0.15。

    这种CMP电缆通常安装在通风管道或空气处理设备使用的空气回流增压系统中,被加拿大和美国所认可采用。符合UL910标准的FEP/PLENUM材料,阻燃性能要比符合IEC60332-1及IEC60332-3标准的低烟无卤材料的阻燃性能好,燃烧起来烟的浓度低。

    2)干线级-CMR级(直立燃烧测试RiserFlameTest)

    这是UL标准中商用级电缆(RiserCable),适用安全标准为UL1666。实验规定在模拟直立轴上敷设多条试样,用规定的154.5KW煤气本生灯(527,500BTU/Hr)30分钟。合格标准为火焰不可蔓延到12英尺高的房间的上部。干线级电缆没有烟雾浓度规范,一般用于楼层垂直和水平布线使用。

    3)商用级-CM级(垂直燃烧测试VertialTrayFlameTest)

    这是UL标准中商用级电缆(GeneralPurposeCable),适用安全标准为UL1581。实验规定在垂直8英尺高的支架上敷设多条试样,用规定的20KW带状喷灯燃烧(70,000BTU/Hr)20分钟。合格标准为火焰不可蔓延到电缆的上端并自行熄灭。UL1581和IEC60332-3C类似,只是敷设电缆根数不同。商用级电缆没有烟雾浓度规范,一般仅应用于同一楼层的水平走线,不应用于楼层的垂直布线上。

    4)通用级-CMG级(垂直燃烧测试VertialTrayFlameTest)

    这是UL标准中通用级电缆(GeneralPurposeCable),适用安全标准为UL1581。商用级和通用级的测试条件类似,同为加拿大和美国认可使用。通用级电缆没有烟雾浓度规范,一般仅应用于同一楼层的水平走线,不应用于楼层的垂直布线上。

    5)家居级-CMX级(垂直燃烧测试VertialWireFlameTest)

    这是UL标准中家居级电缆(RestrictedCable),适用安全标准为UL1581,VW-1。实验规定试样保持垂直,用试验用的喷灯燃烧(30,000TU/Hr)15秒钟,然后停止15秒钟,反复5次。合格标准为余火焰不可超过60秒钟,试样不可烧损25%以上,垫在底部的外科用棉不可被落下物引燃。UL1581-VW-1和IEC60332-1类似,只是燃烧的时间不同。这种等级也没有烟雾或毒性规范,仅用于敷设单条电缆的家庭或小型办公室系统中。这类电缆不应成捆敷设使用,必须套管。

    低烟无卤线缆(LSOH)

    低烟无卤线缆顾名思义就是遇火后发烟量少,不含卤素的线缆。低烟无卤的原则就是让线缆在火焰中燃烧时不会产生很多的毒气和烟雾,从而让人们在燃烧中不会造成很大的伤亡,大大提高了人们在火灾中的生还率。

    低烟无卤线缆的测试要求,符合三方面要求:

    阻燃性要求:低烟无卤缆线必须具有阻燃性。其阻燃等级有两个,分别要求符合IEC60332.1(单根电缆垂直燃烧测试)和IEC60332.3C(成束电缆垂直燃烧传播测试)。其中IEC60332.1的阻燃要求使用普通的缆线阻燃要求,而IEC60332.3C则要求比较高,属于干线级的阻燃要求。

    烟密度要求:低烟无卤缆线要进行烟密度测试。它是在一个密闭的空间中用火燃烧线缆,待火焰熄灭后测试最终的室内烟密度,要求在有烟的情况下,透光能力能够达到60%,这样就确保人们在烟雾中能够看见道路。

    毒性要求:目前的毒性测试方法有数种,如小白鼠试验等等。在低烟无卤缆线中采用的是卤酸气体释放量测试(用于低卤测试)和气体酸度测试(用于无卤测试)。其测试原理是对低烟无卤材料在高温下(分别为800℃和935℃)所产生的气体进行分析的方法确定卤素含量。

    有些资料上介绍IEC60332.1等同于UL的CM级要求(IEC60332.2是细径缆线的测试方法,即不能使用60332.1测试时使用的替代测试方法)、IEC60332.3C等同于UL的CMR级要求。事实上,这4个标准的测试方法并不相同,无法直接对比。

    综上所述,形成了两个系列的线缆,一种是美国的CMX高阻燃缆线(美国标准中明确要求CMX缆线含卤素,以提高缆线分解的温度);另一种是欧洲的FR/LSOH阻燃/低烟无卤线缆。

    3耐火电缆

    为了确保数据的安全,人们就希望在发生火灾后,能后有足够的时间在整个网络瘫痪前将所有数据回笼,并将他们转移到安全的地方,将数据流失的可能性降到最低。因此,在缆线的标准中,还有一类防火标准,称之为“线路完整性”标准。它的目标是缆线在火场中仍然能保持线路畅通,让电源和信息仍然能够正常传输。因此符合系列完整性要求的线缆也被称之为防火缆线。

    目前常见的防火缆线水平有两类:

    中国标准:在750℃时,仍然能够继续工作90分钟(E90)。

    德国标准:在800-850℃时,仍然能够继续工作180分钟(FE180)。

    虽然最新发布的中国数据中心标准要求所有线缆采用CMP级综合布线缆线,即其能够在500℃的温度时,仍然能够不损毁,正常传输数据,为信息紧急备份留下一定的时间,但是其并不能满足国家标准中对于防火线缆的要求,其并不能称之为耐火电缆。

    有布线厂家称,已经能够提供符合德国耐火缆线标准的光缆,即其能够在800℃-850℃的火场中正常传输信息达到180分钟,其能够成为大型数据中心的备份光缆,一旦发生火灾,能够留有足够的时间完成数据的备份。当然,需要注意的是,其相关的电源线也应该为耐火电源线缆,否则电源烧断了,那么整个数据的备份也无从说起了。

    4阻燃耐火低烟无卤缆线

    使用阻燃线缆的目的是帮助人们在火灾中能够顺利的逃生,而耐火的目的是为了保证数据能在火场中有足够的时间转移到安全的地方,因此,最理想的电缆就是同时具有阻燃/低烟无卤特性和耐火特性。选择低烟无毒无卤铜缆以及阻燃耐火/低烟无卤且符合CMP级的缆线,能够在火场中阻止火势的蔓延,进行数据的安全传输,烟雾少,无卤素。

    5结束语

    随着综合布线行业的不断发展,尤其是数据中心的兴起,人们对数据安全越来越重视,缆线作为信息传输的高速公路,其在传输过程当中对于突发性灾难的抗击能力自然就成为各国工程师研究的热门领域,作为综合布线“三防”之首的防火也就成为重中之重。谁如果想在安全缆线领域有所作为,那么其成为在缆线防火方面研究之执牛耳者,也就成为了必然。