Wireless
  • Technologies
  • More
Wireless
Forum 光纤接入最新技术发展方向
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Polls
  • Quiz
  • Events
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Wireless to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 218 subscribers
  • Views 44 views
  • Users 0 members are here
  • gpon
  • epon
  • 交换机
  • 光铜共进
  • atm
  • 光纤
  • 接入设备
  • 3g
Related

光纤接入最新技术发展方向

铁丝19
铁丝19 over 15 years ago

更简约、更智能、更扁平

    从DSL到光纤入户,速率从几十K到几十M甚至上百M,宽带接入技术在十年间发生了翻天覆地的变化。GPON已成为主流,EPON也在迎头赶上,还有10GPON等能够带来更高带宽的接入技术已经蓄势待发。

    在宽带网络蓬勃发展的当下,技术选择之争已经退居次席,而如何将xPON技术更好的应用于现实网络之中成为光纤接入技术发展、探讨的方向。

    共平台抛弃技术之争

    究竟是GPON还是EPON,这是进来业内争论最多的焦点,从技术、商业、成熟度等多个方向,人们给出了不同的答案。但是对于运营商,能不能找到一个既适合现有网络基础,又兼顾未来业务发展,同时减少OPEX的解决方案?华为SingleFAN解决方案引领了共平台的方向。

    华为网络产品线接入网产品总工程师吴海军表示,“SingleFAN解决方案倡导的多网合一,大容量、少局所、网络扁平化的建设理念得到欧洲各大运营商的高度认可,通过减少CO局点数能够大大降低建设成本和网络维护成本。”吴海军表示,“同时,SingleFAN解决方案主张一网多用,全场景覆盖,以PON网络实现全业务承载,成为综合运营商的首选解决方案。”

    据了解,SingleFAN解决方案具备充分的面向未来的演进能力,系统容量、软件架构、业务发展等各层面都预留了足够的能力,能够提供从ATM到IP,从铜线接入到光纤接入,从PSTN到IMS,从IPv4到IPv6,从xPON到NGPON等全方位平滑演进,最大限度地保护投资。

    而SingleFAN引领的EPON/GPON共平台发展方向也已经得到了国内运营商的认可,成为招标中的基本要求。

   解决ODN管理难题

    在FTTx发展中,接入层需要新建一张巨大的光纤分配网络,即ODN网络。ODN网络建设成本高昂,最高可占总体投资的50%-70%,是FTTx投资的重点。同时,ODN也是FTTx管理的难点。首先它相比铜线简单的P2P结构,ODN多采用P2MP拓扑,网络中的接续节点多,网络管理复杂。其次,光纤比铜线敏感,更容易受损。

    因此,对ODN进行高效的建设、运营和维护至关重要,需要一套智能、准确的管理解决方案,确保ODN网络得到充分利用,有效保护长期投资。目前,如何对ODN网络进行科学的管理已经成为各大运营商和ITU-T等标准组织关注的焦点。

    那么能否在不改变ODN的无源特性下,解决ODN管理的两大核心问题,实现ODN的自动化管理呢?华为提出了iODN(智能ODN)解决方案。在iODN解决方案中,ODN产品新增了以下智能特性:光纤标识管理、端口状态收集、端口查找指示、可视化工具PDA等。

    iODN解决方案可以实现ODN光纤连接信息的自动录入和管理,保证存量系统信息的准确无误和及时同步。同时,通过PDA的可视化软件及iODN设备上的智能LED指示,可以实现光纤自动化查找、精确操作,极大提高运维效率,实现ODN网络的高效运营和维护。

此外,基于iODN架构,在存量系统基础上可以开发出多种增值应用,实现施工、运维全流程自动化。

    将MPLS引入接入层

    随着FTTx的推进,一方面,传统的专线业务伴随着ATM交换机的退网也出现了进退两难的局面。大量的专线业务需要被高质量的保质接入,如果单独建设接入承载这一业务,将对运营商带来巨大的负担;另一方面,传统DSLAM模式业务配置主要采用VLAN配置,受到其VLANID标识数量(4K)限制,给新业务的发展和规划带来局限;且因为新业务发展通常跨越整个网络,致使跨部门运作工作很多,业务开发和发放效率都很低。为此,业内提出了将MPLS技术引入接入层的设想。

    MPLS在广域网中的价值已经得到证实,它简化了对数据包的处理,提高了数据包的转发效率;基于MPLS的流量工程及快速路由保护等技术,提升了网络QoS。随着城域网的结构趋于扁平化以及OLT位置的上移,MPLS正从广域网向城域和接入网扩展。目前,城域网正在从TDM/ATM网络架构逐渐向Ethernet网络架构演变。以Ethernet为基础架构的城域网和接入网采用MPLS技术将成为趋势。

    目前,德国电信、法国电信等运营商已经要求未来OLT设备能够支持此功能。华为在此前举行的全球MPLS论坛上首度展示了在OLT上支撑MPLS的方案,并同步通过了国际权威测试机构EANTC的互通测试,成为目前这一领域唯一通过该测试的OLT方案,并成功在德国Accor等运营商开通了这一功能。

    但有专家也指出,MPLS的协议比传统二层接入复杂,因此要求设备厂商对路由类协议有充分的理解。比如,MPLS本身有大量的协议,这些协议其实不需要全部都在接入层实现,只要选择部分即可。从设备角度,MPLS对接入设备的性能要求有大幅提升,对设备的管理能力要求也有提升。从成本角度,接入层MPLS会带来设备成本的增加,因此,目前对其需求还主要集中在更关注运营效率的发达国家,帮助其减少OPEX。但从未来长远发展看,接入层MPLS是未来产品发展的一个主要方向。

    光铜共进

    随着光进铜退的逐步推进,DSL接入节点逐步下移,市场份额将逐年降低。但是中国电信集团公司科技委主任韦乐平认为,作为实现用户最后几百米接入的方式,DSL至少还有10年的生存空间。“DSL作为用户家庭接入的主要方式,将和PON共存10年。”

    这10年的生存空间也将引导DSL技术进行突破性变化。目前VDSL2已经进行了不断优化,采用SuperMIMO技术等多线对捆绑技术的超高带宽DSL取得了重大的技术突破,能够在较短的距离上提供更高的带宽,这样的技术发展方向也是为了铜线技术与光纤技术更好的共存。

    同时,在移动业务领域,为3G/LTE布放提供高性价比的backhaul方案,在铜线上也引入了时间同步、绑定、串扰处理等技术。2010年1月,华为宣布推出全球首款支撑1588v2时间同步的DSL样机,该产品能够通过DSL线路传送1588v2高精度时间同步信号,样机测试精度达到GPS水平。该项技术突破意味着运营商在3G/4G的部署过程中,有了更为经济的回传技术选择,能够利用广泛部署的铜线资源,快速摆脱GPS部署限制。

    人们对于更高带宽的需求从未停止,因此技术创新也还在继续,一个更简约、更智能、更扁平的宽带接入网络已经初步成形。

更简约、更智能、更扁平

    从DSL到光纤入户,速率从几十K到几十M甚至上百M,宽带接入技术在十年间发生了翻天覆地的变化。GPON已成为主流,EPON也在迎头赶上,还有10GPON等能够带来更高带宽的接入技术已经蓄势待发。

    在宽带网络蓬勃发展的当下,技术选择之争已经退居次席,而如何将xPON技术更好的应用于现实网络之中成为光纤接入技术发展、探讨的方向。

    共平台抛弃技术之争

    究竟是GPON还是EPON,这是进来业内争论最多的焦点,从技术、商业、成熟度等多个方向,人们给出了不同的答案。但是对于运营商,能不能找到一个既适合现有网络基础,又兼顾未来业务发展,同时减少OPEX的解决方案?华为SingleFAN解决方案引领了共平台的方向。

    华为网络产品线接入网产品总工程师吴海军表示,“SingleFAN解决方案倡导的多网合一,大容量、少局所、网络扁平化的建设理念得到欧洲各大运营商的高度认可,通过减少CO局点数能够大大降低建设成本和网络维护成本。”吴海军表示,“同时,SingleFAN解决方案主张一网多用,全场景覆盖,以PON网络实现全业务承载,成为综合运营商的首选解决方案。”

    据了解,SingleFAN解决方案具备充分的面向未来的演进能力,系统容量、软件架构、业务发展等各层面都预留了足够的能力,能够提供从ATM到IP,从铜线接入到光纤接入,从PSTN到IMS,从IPv4到IPv6,从xPON到NGPON等全方位平滑演进,最大限度地保护投资。

    而SingleFAN引领的EPON/GPON共平台发展方向也已经得到了国内运营商的认可,成为招标中的基本要求。

   解决ODN管理难题

    在FTTx发展中,接入层需要新建一张巨大的光纤分配网络,即ODN网络。ODN网络建设成本高昂,最高可占总体投资的50%-70%,是FTTx投资的重点。同时,ODN也是FTTx管理的难点。首先它相比铜线简单的P2P结构,ODN多采用P2MP拓扑,网络中的接续节点多,网络管理复杂。其次,光纤比铜线敏感,更容易受损。

    因此,对ODN进行高效的建设、运营和维护至关重要,需要一套智能、准确的管理解决方案,确保ODN网络得到充分利用,有效保护长期投资。目前,如何对ODN网络进行科学的管理已经成为各大运营商和ITU-T等标准组织关注的焦点。

    那么能否在不改变ODN的无源特性下,解决ODN管理的两大核心问题,实现ODN的自动化管理呢?华为提出了iODN(智能ODN)解决方案。在iODN解决方案中,ODN产品新增了以下智能特性:光纤标识管理、端口状态收集、端口查找指示、可视化工具PDA等。

    iODN解决方案可以实现ODN光纤连接信息的自动录入和管理,保证存量系统信息的准确无误和及时同步。同时,通过PDA的可视化软件及iODN设备上的智能LED指示,可以实现光纤自动化查找、精确操作,极大提高运维效率,实现ODN网络的高效运营和维护。

此外,基于iODN架构,在存量系统基础上可以开发出多种增值应用,实现施工、运维全流程自动化。

    将MPLS引入接入层

    随着FTTx的推进,一方面,传统的专线业务伴随着ATM交换机的退网也出现了进退两难的局面。大量的专线业务需要被高质量的保质接入,如果单独建设接入承载这一业务,将对运营商带来巨大的负担;另一方面,传统DSLAM模式业务配置主要采用VLAN配置,受到其VLANID标识数量(4K)限制,给新业务的发展和规划带来局限;且因为新业务发展通常跨越整个网络,致使跨部门运作工作很多,业务开发和发放效率都很低。为此,业内提出了将MPLS技术引入接入层的设想。

    MPLS在广域网中的价值已经得到证实,它简化了对数据包的处理,提高了数据包的转发效率;基于MPLS的流量工程及快速路由保护等技术,提升了网络QoS。随着城域网的结构趋于扁平化以及OLT位置的上移,MPLS正从广域网向城域和接入网扩展。目前,城域网正在从TDM/ATM网络架构逐渐向Ethernet网络架构演变。以Ethernet为基础架构的城域网和接入网采用MPLS技术将成为趋势。

    目前,德国电信、法国电信等运营商已经要求未来OLT设备能够支持此功能。华为在此前举行的全球MPLS论坛上首度展示了在OLT上支撑MPLS的方案,并同步通过了国际权威测试机构EANTC的互通测试,成为目前这一领域唯一通过该测试的OLT方案,并成功在德国Accor等运营商开通了这一功能。

    但有专家也指出,MPLS的协议比传统二层接入复杂,因此要求设备厂商对路由类协议有充分的理解。比如,MPLS本身有大量的协议,这些协议其实不需要全部都在接入层实现,只要选择部分即可。从设备角度,MPLS对接入设备的性能要求有大幅提升,对设备的管理能力要求也有提升。从成本角度,接入层MPLS会带来设备成本的增加,因此,目前对其需求还主要集中在更关注运营效率的发达国家,帮助其减少OPEX。但从未来长远发展看,接入层MPLS是未来产品发展的一个主要方向。

    光铜共进

    随着光进铜退的逐步推进,DSL接入节点逐步下移,市场份额将逐年降低。但是中国电信集团公司科技委主任韦乐平认为,作为实现用户最后几百米接入的方式,DSL至少还有10年的生存空间。“DSL作为用户家庭接入的主要方式,将和PON共存10年。”

    这10年的生存空间也将引导DSL技术进行突破性变化。目前VDSL2已经进行了不断优化,采用SuperMIMO技术等多线对捆绑技术的超高带宽DSL取得了重大的技术突破,能够在较短的距离上提供更高的带宽,这样的技术发展方向也是为了铜线技术与光纤技术更好的共存。

    同时,在移动业务领域,为3G/LTE布放提供高性价比的backhaul方案,在铜线上也引入了时间同步、绑定、串扰处理等技术。2010年1月,华为宣布推出全球首款支撑1588v2时间同步的DSL样机,该产品能够通过DSL线路传送1588v2高精度时间同步信号,样机测试精度达到GPS水平。该项技术突破意味着运营商在3G/4G的部署过程中,有了更为经济的回传技术选择,能够利用广泛部署的铜线资源,快速摆脱GPS部署限制。

    人们对于更高带宽的需求从未停止,因此技术创新也还在继续,一个更简约、更智能、更扁平的宽带接入网络已经初步成形。

 

来源:通信产业报