Wireless
  • Technologies
  • More
Wireless
Forum 恩智浦集成CAN收发器的微控制器解决方案
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Polls
  • Quiz
  • Events
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Wireless to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 218 subscribers
  • Views 119 views
  • Users 0 members are here
  • lpc11c22
  • can收发器
  • lpc11c24
Related

恩智浦集成CAN收发器的微控制器解决方案

铁丝19
铁丝19 over 15 years ago

来源:嵌入式公社

 

恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.近日宣布推出业界首款内嵌易用型片上CANopen驱动,集成高速CAN物理层收发器的微控制器LPC11C22和LPC11C24。作为一种独特的系统级封装解决方案,LPC11C22和LPC11C24集成了TJF1051 CAN收发器,在低成本LQFP48封装中实现了完整的CAN功能。 
    CAN被认为是一种适用于恶劣环境的坚固而可靠的通信信道。随着面向工厂、建筑物及家庭的工业及自动化应用日益普及,凭借LPC11C22和LPC11C24集成CAN收发器的微控制器解决方案,恩智浦为低成本CAN的广泛应用开启了大门。通常,CAN收发器的成本与微控制器相当或者更高。而集成CAN收发器不但可以提高系统的可靠性和质量,减少电气互连和兼容的问题,节省50%以上的电路板空间,且其成本还不到MCU的20%。LPC11C22和LPC11C24是兼容CAN 2.0B的LPC11C00系列控制器的最新成员。
      恩智浦半导体副总裁暨微控制器产品线总经理Geoff Lees表示:“高度优化的单一封装CAN解决方案能够简化工业网络的设计流程。其收发器和32位MCU紧密结合,片内直接提供CANopen协议支持,这是对即插即用系统模式的有益拓展。”
      CAN物理层用以支持最高1 Mbit/s的高速CAN网络,并提供最新的静电放电(ESD)保护、改良的电磁兼容性(EMC)和低功耗等特点,可为工业应用带来最佳性能。LPC11C22/C24 CAN物理层完全兼容ISO 11898-2双线平衡信号标准,专门针对传感器应用和地处恶劣环境的工业CAN网络进行了优化。总线引脚具有极高的ESD保护能力,另外还具备多种故障安全功能,如CAN引脚上较高的直流处理能力、发送数据超时功能、欠压检测功能以及过热保护功能等。此外,还提供全集成的低功耗管理功能,而收发器未启动时也可与总线脱离。 
    CANopen驱动集成在片内ROM之中,同时提供简单易用的API接口,从而使用户可以基于CANopen标准将LPC11C22/C24快速集成到嵌入式网络应用中去。该标准化CANopen协议层(EN 50325)特别适合如机器、升降机等在内的各类控制环境的嵌入式网络,省去了专利应用层或面向特定应用的应用层。在片内ROM中嵌入CANopen驱动既有利于降低整体风险和复杂度,还为设计工程师带来了低功耗的优势,而CAN同时为引导加载提供了安全保障。借助安全放心的片上驱动,在CAN总线上利用在线系统编程(ISP)更新Flash可以实现包括在生产过程中对空白器件编程、改变系统参数、现场重新编程在内的多种功能。
    API具有以下功能:
    CAN设置和初始化   
    CAN发送和接收信息   
    CAN状态  
    CANopen对象词典   
    CANopen SDO快速通信  
    CANopen SDO分段通信函数   
    CANopen SDO回调处理程序   
    增加代码密度,改善器件性能  
     对于大多数常见微控制器任务,LPC11C22和C24的代码长度比8/16位微控制器要小40-50%。这主要得益于功能强大的ARM Cortex-M0 v6-M指令集,它是基于目前32位微控制器专用的16位Thumb指令而开发的。
     LPC11C22和LPC11C24的性能超过45 DMIPS,可为CAN设备节点提供强大的信息和数据处理能力以及功耗优化方案,而以目前8/16位微控制器无法达到这些性能。 
     LPC11C22和LPC11C24的主要特性:
    · 50 MHz Cortex-M0处理器,配有SWD/调试功能(4个中断点) · 32KB/16KB Flash,8KB SRAM  · 32个向量中断;4个优先级;最多13个拥有专用中断的GPIO  · CAN 2.0 B C_CAN控制器,配有片内CANopen驱动,并集成收发器 · UART, 2 SPI & I2C (FM+)  · 16位和32位计时器各2个,带PWM/匹配/捕捉功能,1个24位系统计时器  · 12MHz内部RC振荡器,全温度及电压范围内精度可达1%  · 上电复位(POR);多级掉电检测(BOD);10-50 MHz锁相环(PLL) · 具备±1LSB DNL的8通道高精度10位ADC  · 36个高速5V兼容GPIO引脚,可选择引脚大电流驱动(20 mA)  · 高ESD性能:8kV(收发器)/ 6.5kV(微控制器) · 低电磁辐射(EME)和高电磁抗扰度(EMI)CAN收发器
定价及上市时间  LPC11C22和LPC11C24将于2011年1季度通过全球经销商出售。