Wireless
  • Technologies
  • More
Wireless
Forum 中国电信宽带建设欲引入GPON 规模受限
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Polls
  • Quiz
  • Events
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Wireless to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 218 subscribers
  • Views 152 views
  • Users 0 members are here
  • gpon
  • 宽带建设
  • 中国电信
Related

中国电信宽带建设欲引入GPON 规模受限

铁丝19
铁丝19 over 15 years ago

来源:通信世界周刊

 

 

 

作 者:中国电信上海研究院 杜喆

一直以来,宽带建设对于中国电信而言都是投资的重头戏,2010年中国电信在固网建设方面不断追加投资,宽带提速工程在各省市建设得如火如荼,尤为突出的是,FTTx在各地得到了广泛部署。而步入2011年,中国电信在接入技术的选择上也开始引入新的思路。

中国电信从2005年开始进行EPON技术研究,在IEEE802.3-2005标准的基础上进行了扩展,以满足其现网规模部署的需要,并发布了《中国电信EPON设备技术要求》。目前EPON技术已经成为中国电信建设和改造宽带接入网首选的光纤接入技术。而随着GPON设备的成本不断降低,中国电信正在为GPON设备的规模部署进行前期的技术研究和测试评估工作。

GPON企业规范制定受阻

根据GPON技术的特点和目前主流GPON设备的成熟度,中国电信方面认为GPON技术可以作为实现FTTH/O的宽带接入技术。首先,GPON技术具有大分光比和更长的传输距离,可以有效降低单位用户的建设成本;其次,由于国外GPON的应用主要以FTTH为主,因此目前主流GPON设备厂商GPON FTTB设备形态还不够丰富,尚不能满足中国电信现网的规模部署;最后,为高端用户提供基于GPON技术的FTTH/O宽带接入服务更能够体现GPON技术的优越性,同时也是作为和联动、移动进行竞争的有效手段。2007年中国电信对各GPON厂商设备的摸底测试,2008年进行了初步的互通测试,自2009年起,中国电信开始在现网上进行小规模的GPON设备部署和试商用。对于试商用的地点也选择了FTTH发展基础较好的江苏、浙江、上海和广东等省市电信公司,通过现网的试商用,中国电信试图建立一套完善的GPON FTTH业务开通、运行维护和故障维护的流程和规范。根据各省市公司汇总的试商用情况来看,GPON作为FTTH的宽带接入技术已经具备了规模部署的条件。

在前期技术研究、现网试商用的基础上中国电信正在着手制定企业规范——《中国电信GPON设备技术要求》。目前已经完成了V1.2版本的发布,在借鉴了国际标准ITU-T G.984系列和G.988的基础上,中国电信扩展并完善了符合现网部署需要的GPON OMCI协议、ONU基本功能和业务配置功能。这些修订和完善主要包括:ONU逻辑标识符认证相关功能、终端远程重启、软件升级功能、光链路诊断和检测功能、远程配置/查询ONU端口的 VLAN功能以及组播VLAN配置及组播业务配置等。在制定企业规范后,中国电信于2010年12月又组织7个主流的GPON设备厂商开展了互通研究测试,以进一步完善企业规范,实现现网互通部署。从测试情况来看,中国电信GPON企业标准基本解决了不同厂商设备的互通问题,从技术上来讲可以实现不同厂商GPON设备的互通。但是由于标准发布时间和测试时间间隔太近,有的厂商的研发进度较慢,导致了测试期间各厂商的研发人员均在现场修改底层代码,尽管最终能够实现互通,但是各厂商均未形成固化的软件版本,因此GPON设备厂商还需要进一步完善其GPON设备,以满足中国电信GPON企业标准的要求。

规模部署GPON将制约FTTx建设

中国电信进行GPON技术储备和研究的同时,GPON设备的成本也在不断降低,为规模部署创造了有力条件。但是,目前中国电信现网部署的GPON设备仅有10000线左右,而且部分为友好用户,尚未大规模商用部署。造成GPON设备不能有效规模部署的原因主要有以下几个方面。

首先,GPON技术相关标准尚未完善定稿,FASN每年都会组织召开国际会议对GPON相关标准进行修订完善,期间从2003年到2008年发布了G.984系列标准,G.984.1(GPON的总体要求)、G.984.2(GPON的PMD层要求)、G.984.3(GPON的TC层要求)、G.984.4(GPON的OMCI要求)、G.984.5(GPON增强带宽)、G.984.6 (GPON距离延伸),此后又在2010年10月,更新发布G. 988,作为OMCI的基础标准,G.988标准在刚发布后最近有进行了修订。因此GPON标准不能最终定稿,不仅对设备厂商芯片及软硬件版本的固化造成困难,同时对运营商企业规范的制定及技术选择带来不确定性。

其次,作为下一代GPON的XG-PON1标准,2010年6月方才在瑞士日内瓦ITU-T的SG15全会上通过XG-PON1技术标准第三部分(G.987.3)和第四部分(G.988),目前仅有Broadlight与PMC两家芯片厂商表示,计划投入XG-PON1的芯片研发;XG-PON1的光模块尚未形成MSA,各厂家器件不能互换,而且光模块当前还处于样品阶段;而包括中兴、华为、阿朗在内的设备厂商虽然投入了10G GPON产品的研究,但是仅有部分厂商可以提供原理样机,OLT与ONU均为FPGA实现,因成本、功耗、稳定度等原因,通常基于ASIC芯片的产品才能满足商用要求(设备一般在ASIC面世延后半年商用)。反观10G EPON无论从标准完善性、芯片、光模块及设备成熟度都优于10G GPON,根据现有产业链进展和标准互通计划,10G GPON(非对称)的设备满足规模商用较10GEPON晚2年左右。

最后,也是更为重要的一点是由于中国电信正在大规模部署EPON设备,各省市公司为此投入了很大的人力、物力和财力进行建设、运营和维护。目前基于EPON的业务开通、运行管理、故障定位流程正在不断建立和完善中,而GPON相关流程尚未打通,一旦规模部署,势必影响到现网用户的放号使用,影响FTTx宽带接入网建设的进度。因此,GPON仅能够通过手工配置进行业务开通,局限于小规模试商用阶段。

总之,中国电信的GPON设备仅限于小规模试商用阶段,目前主要工作集中于制定中国电信企业标准,指导GPON设备厂商的研究和开发;并且通过借鉴现网EPON设备部署的经验,建立并完善一系列流程;同时关注国际上下一代PON技术的最新研究进展,从长远的角度出发制定基于PON的FTTx宽带接入网部署策略