Wireless
  • Technologies
  • More
Wireless
Forum 泉州联通WCDMA多载波实验报告
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Polls
  • Quiz
  • Events
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Wireless to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 218 subscribers
  • Views 451 views
  • Users 0 members are here
  • 多载波
  • 联通
  • wcdma
  • 实验
Related

泉州联通WCDMA多载波实验报告

铁丝19
铁丝19 over 15 years ago

来源:通信世界周刊

 

作 者:泉州联通运维部 许日聪

随着3G业务的发展及用户的不断增加, 中国联通的WCDMA 网络在局部热点地区忙时也可能存在一定拥塞。为防患于未然,有必要进行多载波实验,以测试现有网络设备在多载波状态下的工作状况,为后期网络扩容提供建设性意见。

网络现状

由于泉州校园HS数据卡和R99手机(华为U1280)销量较为理想,导致局部地区用户较多,由于华为U1280仅支持384K上网,不支持HS,对网络造成了较大压力。在某些特定地区忙时出现了WCDMA网络拥塞(WCDMA载波已扩至3/3/3)的情况。在此情况下,有必要进行WCDMA多载波的实验工作。

image

组网方案

根据联通网络需要及中兴设备实际情况,泉州联通进行了WCDMA6载波的实验。

组网方案采取双BBU,每个BBU下3个异频小区,并且2个BBU下6个小区的频点各不相同。即采取2BBU+2RRU覆盖,传输配置不变。频率配置可以参考10713、10688、10663、10638、10613、10588,由于nodeb只有高频、中频、低频三个选项,因此1个BBU按照正常配置,另外1个BBU需要按中心频点10613来配置。具体如下。

泉州丰泽金鑫(NodeB ID=3342),新增1个RRU,新增1个BPC,建3个小区且下挂在新增的BPC板上,频点分别为10638、10613、10588。

泉州丰泽金鑫_BBU1(NodeB ID=1888),新增1个BPC,将泉州丰泽金鑫_BBU1_1_泉州联通毅都大厦扩成3小区,挂在新增的BPC板上,频点分别为10713、10688、10663。按需要配置各小区的导频功率,各个载波输出功率一样。

通过合路器,将这6个小区合路成1个扇区,即覆盖泉州毅都大厦联通办公室。

基本参数配置

1.覆盖要求

覆盖要求满足两个条件:保障室内信号覆盖理想,边缘区域信号也比室外信号理想;保障室内的同频小区与室外小区正常切换。

2.邻区关系

假设室外小区为A,室内小区为C1、C2、C3、C4、C5、C6,共六载波六小区。假设A、C1为目前采用的频点(10713),C2至C6为异频小区。那么:

A与C1配置正常邻区关系,即原邻区关系不变;

C2、C3、C4、C5、C6配置A为单向邻区;

C1、C2、C3、C4、C5、C6两两互配邻区,并且需配置为同覆盖。

3.重选主要参数

在IDLE状态下,小区的重选涉及到同频重选和系统内频间重选,为了确保快速重选,配置参数如表1所示。

手机在IDLE状态下,重选基于Ec/No,Sintrasearch和Sinterserach配置为“否”,手机一直在测量异频小区,便于快速重选。对于进出室内的重选进行分析如下。

室外—>室内(A到C):进入室内后,A与C1配置了邻区关系,因此当会场内信号质量强于A信号,则发生A到C1的重选。

室内—>室外(C到A):手机业务状态在C1~C6的任何一个频点,通过参数控制使得空闲态驻留在C1上,因为C1与A配置了邻区关系,且上面Sintrasearch和Sinterserach配置为“否”,所以当室内信号比室外信号差,即可发生重选。

4.切换控制

室内—>室外(C到A)

·在会场内,手机会占用C1~C6的任何一个,若占C1,则C1与A同频,可顺利切换。

·若占用C2~C6中的任何一个,会发生频间切换,关系到2D,建议室内C2~C6小区配置的2D门限为:测得室内内最低信号(假设-80),减去10dB,作为室内小区C2~C6的起压缩门限(-80-10=-90),相应2F再加5dB(即-90+5=-85),2A的Hysteresis设置为4dB,2E设置为-100dBm。一般情况下,C1~C6在室内内测得的导频强度应该一样。

室外—>室内(A到C)

发生同频切换,由A到C1,挂机后小区重选至其他小区。

负荷均衡

1.基于负荷的均衡

用户驻留在C1上,当发起业务时,检查该驻留小区的负荷,若本小区负荷已经超过一个门限值,则搜索同覆盖小区,若满足其他小区负荷比它低一个值,则UE会在另外一个小区上建立其业务。

设置参数解释为:C1、C2、C3、C4、C5、C6小区优选业务类型为CS+PS;在RRC或RAB阶段进行负荷均衡;以下行功率负荷为判决门限。

另外,当UE驻留小区功率负荷低于40%时候,不发生均衡;当高于40%时,检查其同覆盖小区的负荷,如果邻区的负荷比其低10%时,业务就会建立在邻区上,发生RRC或者RAB阶段的均衡。

2.基于业务的均衡

用户驻留在C1上,当发起业务时,检查该驻留小区的优选业务类型,若发起的是CS业务建立在C1上,发起的是PS业务建立在C2、C3、C4、C5、C6上,并发业务建立在C1上。

设置参数为:C1小区优选业务类型为CS;C2,C3,C4,C5,C6小区优选业务类型为PS;在RRC与RAB阶段进行业务均衡。

3.其他HSPA参数

小区属性中“HSPA Support Method”关于支持业务的种类,按照默认配置“3:支持HSUPA,HSDPA和DCH”即可,就是同时支持R99和H。

MAXRTWP设置为6。

MPO即HS-PDSCH Measurement Power Offset,配置为8。

H码道,HS-PDSCH信道数目设置为5,最小配置1,最大配置10。

采用基于功率的负荷均衡时,如测试结果如表2所示。

表2 基于功率的负荷均衡测试结果

采用基于业务均衡时,测试结果如表3所示。

表3 基于业务的负荷均衡测试结果

从测试结果看,无论是基于功率的平衡,还是基于业务的平衡,均达到预期的要求。

本次多载波实施的要点有以下几点。

其一,不同BBU的同覆盖小区实现均衡。

其二,基于负荷均衡:UE进入室内,就重选至室内C1上;业务终止时,重选至C1上;起呼时,业务建立在各自小区上,当负荷高时,在RAB阶段就发生均衡,从而将业务建立在同覆盖业务较低的小区上。例如用户在C3上,起呼时发现C3的功率超过55%,就搜索其同覆盖的邻区,如果邻区假设C5满足负荷较低时,业务就直接建立在C5上。

其三,基于业务均衡:UE进入室内,就重选至室内C1上;业务终止时,重选至C1上;起呼时,检查该驻留小区的优选业务类型,若发起的是CS业务建立在C1上,发起的是PS业务建立在C2、C3、C4、C5、C6上,并发业务建立在C1上。

多载波实验结论

测试结果证明,WCDMA多载波技术是完全可行的,考虑到建网的实际成本等,联通目前只购买了3个频点,其他频点在后期应该考虑使用。而WCDMA多载波的实际使用地区,应该是大中城市的某些局部热点地区,如大型会展中心、高校等对数据业务需求较高的地区。为缓解WCDMA数据业务快速增长对网络带来的压力,建议在新增数据用户签约数据中尽量采用HS数据签约,并且联通从现在开始就有必要考虑对用户数据速率接入进行差异化管理并逐步实施。