Wireless
  • Technologies
  • More
Wireless
Forum 美日市场LTE、WiMAX势均力敌 两年发展期是关键
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Polls
  • Quiz
  • Events
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Wireless to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 218 subscribers
  • Views 112 views
  • Users 0 members are here
  • 市场
  • lte
  • wimax
Related

美日市场LTE、WiMAX势均力敌 两年发展期是关键

铁丝19
铁丝19 over 15 years ago

来源:通信世界周刊

 

作 者:特约撰稿人 宋向东
美国最新调查数据表明,到2013年移动视频业务将占通信总业务量的64%,数据业务将占到19%,P2P占10%,语音业务只占7%。到2012年,视频业务量与现在相比将增长4倍。另据统计,截至2010年10月底,美国手机市场上智能手机已占据29.7%的份额,普通手机所占比重已下降至70.3%。在这种形势下,美国各移动通信公司正积极发展4G网络,以满足无线宽带接入业务日益增长的需求。

在4G技术中,尽管移动WiMAX在发展上要早于LTE,但近年来LTE的发展速度明显高于WiMAX。尤其是在美国WiMAX运营商Sprint与俄罗斯Yota电信公司相继表态支持LTE之后(但Sprint并没有放弃发展移动WiMAX),WiMAX受到的质疑声也越来越高。不过,移动WiMAX 4G手机早于LTE 4G手机在美国问世,以及移动WiMAX 2标准的走近,又给移动WiMAX阵营注入了新的生命力。

移动WiMAX与LTE间的竞争主要体现在网络建设速度、手机上市时间、传输速率和资费方面,目前来看两阵营差距不大,预计今后两年将是竞争关键时期。

美国WiMAX商用发展加快

在2010年上半年结束时,Clearwire的WiMAX网络已覆盖5600万人口,到2010年底预估已能覆盖到1.2亿人口。Clearwire的大股东Sprint Nextel已于2010年夏天推出了首款移动WiMAX手机HTC EVO 4G,这在一定程度上激发了用户对Clearwire网络的使用热情。使用该款手机,能够同时使用Sprint的3G网络和Clearwire的4G网络。去年9月Clearwire已在纽约、旧金山、洛杉矶对WiMAX 4G网络进行了测试,下行速率最大可达10Mbit/s,而上行速率达到了1Mbit/s。目前Clearwire正努力于这三座城市以及丹佛、迈阿密、辛辛那提、克里夫兰等地陆续推出WiMAX 4G网络服务。

下行最大传输速率为100Mbit/s的下一代移动WiMAX标准“WiMAX2”也正走近,预计商用产品在2011年底前可推向市场。在2010年4月,由英特尔、摩托罗拉、三星、华为等厂商组成了“WiMAX 2”振兴团体。最近,摩托罗拉还公布了一个WiMAX接入和基站解决方案,可以协助WiMAX运营商提供4G服务,包括视频电话和网络电话功能。这一名为WiMAX Access Point 850的解决方案,可以帮助运营商在部署少量高容量的WiMAX站点的同时,还能够提供一条过渡到802.16m WiMAX或LTE的通路。

Verizon竭力降低LTE资费

Verizon已于去年12月5日开始在美国提供LTE商用服务,范围涵盖全美38个城市和超过60个机场,覆盖人口达到1.1亿。该公司还表示将进一步扩容,到2013年将向当前所有提供3G服务的地区提供LTE服务。目前该网络提供的服务传输速率是下行平均5Mbit/s~12Mbit/s,上行平均2Mbit/s~5Mbit/s。在今年1月举行的CES上,Verizon已发布4G智能手机和平板电脑等终端,这些终端将于上半年进入消费者市场。

在4G服务收取费用方面,Verizon数据服务采用包月制,服务费用上限为每月50美元的数据限量5GB、上限为每月80美元的数据限量10GB,对于每月超出计划的数据量,每1GB加收10美元。这与Verizon现行的3G服务费用几乎相当,以此也可以与Clearwire的WiMAX 4G费用相抗衡。

“UQ+KDDI”与docomo阵营对垒

日本与美国的情况类似。

日本UQ通信公司自2008年8月29日在神奈川县横浜市内建成第一个WiMAX基站以来,其WiMAX基站总数目前已达到10000个,人口覆盖率达到了90%。其用户数在2010年9月末时达33.71万户,到2010年底预估达到80万户。目前其采用的技术是IEEE 802.16e,但同时正抓紧研发IEEE 802.16m技术。UQ现在已推出WiMAX Speed Wi-Fi无线路由器,用户可在WiMAX网络与Wi-Fi无线局域网中自动转换。同时其WiMAX 2将于2012年中期商用。

KDDI将于今年中期在日本国内首次发售移动WiMAX对应的智能手机,该手机内嵌3G/WiMAX网络芯片,在WiMAX网络覆盖以外的地区可以自动切换到KDDI的3G网络上。KDDI将作为UQ的虚拟移动运营商提供4G智能手机服务,两家公司以此与NTT docomo的LTE手机上市相抗衡。

目前NTT docomo提供的LTE服务是在以东名阪(东京、名古屋和大阪地区)为中心的地区,今后将顺序向县厅所在的地级城市扩大。目前该网络的最大下行传输速率为37.5Mbit/s、上行最大传输速率为12.5Mbit/s(在部分室内,其最大下行传输速率可达75Mbit/s、上行最大速率可达25Mbit/s),对应的数据终端是带有USB接口的“L-02C”(去年12月24日发售)、Express Card型号的“F-06C”(预定2011年4月发售)。

其LTE“Xi 数据计划”,资费采用包月制,对于签约2年合同的用户,当数据量满5GB之时,最大月租费为7980日元/月;超过5GB时,每2GB加收2625日元。5GB以内,分档收费,当数据量在3177KB以内,收费为2470日元/月;当数据量在2.0667KB以内,每1KB按0.315日元计取。

关于NTT docomo LTE基站的后续建设计划,预计到2011年4月其基站数将可达到5000个,涵盖日本全国主要城市,而到2013年3月末LTE基站数要达到15000个