Wireless
  • Technologies
  • More
Wireless
Forum 新一代SuperK EXTREM超连续谱光纤激光光源
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Polls
  • Quiz
  • Events
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Wireless to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 218 subscribers
  • Views 232 views
  • Users 0 members are here
  • extrem
  • superk
  • 激光
  • 连续谱
  • 光纤
Related

新一代SuperK EXTREM超连续谱光纤激光光源

铁丝19
铁丝19 over 15 years ago

来源:互联网

 

Birkerod,丹麦,2011年1月17日—超连续谱光纤激光技术的先行者和商业制造商NKTPhotonics公司宣布将在Photonics West 2011展会上推出下一代SuperK EXTREM超连续谱系列产品以及全面提升的配套选件,以SuperK EXTREM eco-system (系统解决方案)的方式推出。
    SuperKExtrem“系统产品解决方案”现在提供了更加丰富的超连续谱光源产品线,涵盖不同的光谱范围和输出功率水平,配合广泛并且智能的附件产品组合,用户能够快速(on-the-fly)调整输出光重复频率,更加灵活地进行波长调谐,以及选择优化的光谱整形选项。应用领域包括荧光光谱学(fluorescence microscopy),流式细胞仪(flow cytometry),荧光寿命成像显微(fluorescence lifetime imaging microscopy: FLIM), 荧光共振能量转移(fluorescence resonance energy transfer: FRET),光学相干断层扫描(optical coherence tomography: OCT),非接触检测(non-contact inspection)等,以及任何其他需要使用宽光谱并且高亮度光的领域,SuperK Extrem能够提供“像灯光一样宽的光谱,像激光一样高的亮度”的输出。
    完全重新设计的软件套件,SuperKontrol,能够让用户通过简单的图形界面对新一代SuperKEXTREM系统进行全面的计算机控制。此外,NKTPhotonics额外提供的软件开发组件进一步扩展了SuperKEXTREM系统的灵活性,用户可以通过二次开发满足更为苛刻的控制需求,例如需要严格的关键时钟序列或者触发条件等。
    一如既往,SuperKExtrem系统的核心基于NKTPhotonics公司世界驰名的光子晶体光纤技术,该技术被用于产生和传输高性能、高可靠性的超连续谱光源解决方案的历史已经超过了十年。
    “下一代SuperKEXTREM超连续谱光源是我们新的智能型SuperK系统产品解决方案(eco-system)的一部分,我们关注的是产品的灵活性和可靠性,以及操作的简便性。我们的目标是开发革命性的超连续谱白光激光器系统应对我们工业型客户以及学术研究客户现在和将来所面临的挑战,新一代产品的推出意味着我们实现了这样的目标。”NKTPhotonics的营销副总裁说到。
    新一代的SuperKEXTREM和配件带有设计独特“面板智能化”性能,提供真正的“即插即用(plug&play)的操作,用户只需要把各种模块简单连接起来,而不需要特殊的设置和配置,SuperKEXTREM系统将自动处理系统的安装和控制。此外,这种“智能化”还能够允许用户在现场(on-site)升级SuperKEXTREM系统,例如另一个功率水平,不同光谱范围的输出,而不需要返回NKT Photonics的工厂。因此,用户可以逐渐建立和扩展自己的SuperK系统用来满足不断出现的新的应用需求。
    “SuperKEXTREM系统总输出功率超过8W,超过2W的可见光功率输出已经实现,这些表现证明了SuperKEXTREM系列的高可靠性和高性能表现。我们重视系统的长期可靠性,系统的记录寿命测试已经超过了15000小时,这些结果能证明SuperKEXTREM系统是一款真正的免维护的超连续谱激光光源,满足OEM和工业应用的要求。我们对自己能够为客户提供新型的,性能提升的新一代超连续谱激光光源产品感到很兴奋,它集合了众多的有点,例如最高的输出功率水平,工业级的可靠性,最容易使用,这得益于我们自己拥有的领先的光子晶体光纤技术。”Chuong Tran进一步补充说到。