Wireless
  • Technologies
  • More
Wireless
Forum 通信应用中差分电路设计技术
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Polls
  • Quiz
  • Events
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Wireless to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 218 subscribers
  • Views 1038 views
  • Users 0 members are here
  • 通信应用差分电路
Related

通信应用中差分电路设计技术

铁丝19
铁丝19 over 15 years ago

来源:电子发烧友

 

  通信应用中差分电路设计的相关技术有哪些呢?首先对单端和差分信号进行一下比较,然后简单介绍接收器的信号链和系统性能方面一些需要考虑的因素,然后就会发现差分应用的优势。从驱动ADC的角度与单端应用作比对,我们会发现差分应用会更容易实现较高的数据率。最后呢,我们将回到系统设计层面,总结差分应用的好处。

  单端和差分信号

  首先谈到单端和差分信号的概念,这个大家都比较了解了。这里我们用另外一种方式来表达,我们可以将信号分为不平衡信号或平衡的信号,单端信号属于不平衡信号,因为它是单侧信号,所以是相对地而言的,没有与之平衡的信号对,相比平衡信号,不平衡的信号呢一般会产生较高的谐波失真。

  而差分信号,则是平衡信号,差分对一般有着共同的共模电平和幅值相同的差模电平。衡量差分信号或者说平衡信号时,我们关心的是正负输入端信号的差值变化。这种平衡的信号带来的谐波失真就相对小很多。

  系统级设计

  另一方面,在通信系统应用的时候,我们看到一个比较通用的超外差接收器的信号链,图1 为通用的超外差接收器的信号链,在天线后接一级低噪放大器,用于放大信号并抑制噪声,而后用两级混频器将信号下变频到较低频,其间我们会加入适当的滤波器,以滤除有用信号频带以外的噪音和谐波,之后就是驱动ADC的缓冲运放。这是我们今天主要讨论的问题。这一级运放的主要目的是调节信号的电平范围,提高驱动能力,有时候也要作为单端差分之间的转换。在进入ADC之前我们需要加抗混叠滤波器,最后是用ADC对基带信号进行模数转换。我们看到如果系统想实现较高的动态范围,除信号以外不能引入过多的噪声和谐波。

   

image

 

  图1 通用的超外差接收器的信号链

  来具体看一下在一个通信系统中有哪些比较值得注意的性能和指标,在我们对单端信号和差分信号作比较之前,我们需要了解一些系统级设计所要考虑的问题。

  那么,什么样的设计是一个较好的射频系统设计呢?首先,信号灵敏度要高,这意味着较低的噪声,时钟引入的相位噪声同样要低。输入信号要有足够的驱动能力,相关的指标,如高的三阶截点和1dB压缩点。然后就是各个模块的性能是否足够好,是否能较好的区分信号和噪声,线性度是否足够好等等。另外呢就是低功耗低成本等方面的考虑了。

  我们说差分信号链相对单端信号来讲有很多优势。由于是差模信号,输出的是两个差分信号,实际上输出的差模信号幅度相对扩大了一倍,换一个角度来讲,在同等输出范围条件下,工作电压会更低。这样,在要求低谐波失真的应用中,就可以保证足够的幅值余量。差分系统自身类似奇函数的特性可以消除系统中的偶次谐波项,也就是说2次、4次、6次谐波等,在这些频点上的谐波相对奇次谐波会很小甚至看不到。最后,由于信号的返回路径不再是地平面,信号受地平面或是电源平面影响不是那么敏感,从而减少了噪声的耦合引入,同时实现更好的抗电磁干扰效果。

  如图2所示,单端信号会对共模噪声、电源噪声和电磁干扰比较敏感,运放会对这些噪声一定程度的放大。而差分信号由于两侧信号自身形成电流回路,抑制了共模噪声和干扰,仅对差模信号进行有效放大。

  通过推导,我们也可以看出差分放大的奇次特性,理想情况下频谱上我们仅能看到基波和奇次项谐波。在这里我们仅给出结论,比较值得注意的是三次谐波和它引起的三阶截点,IP3是在基波和三阶失真输出曲线交点的理论输入功率,它是描述放大器线性程度的一个重要指标:

  在通信系统设计中,对有用信号的驱动、提取并加载到ADC输入上是很关键的问题。对于高精度系统设计,要求对器件和接口方式进行适当的选择。我们将给大家几个例子,但在此之前请大家了解,如图3所示,我们要提取的是蓝色部分的有用信号,它的能量很小而且还有周围信号和噪声的干扰。为了把它抓出来,我们要对噪声,动态范围,和其他一些ADC相关的指标加以注意,后面的幻灯片中将具体说明。我们看到功能实现的主要模块包括缓冲运放,抗混叠滤波器和ADC。

   

image

 

  图2 单端和差分信号差别

   

image

 

  图3 有用的信号和噪声

  图4是一个单端输入单端运放的例子,可以看到中频放大器、抗混叠滤波器、变压器和ADC四个级各自的信号增益,输入输出3阶截点功率,和引入噪声的系数等指标。单端信号利用无源变压器在ADC前转换为差分信号。这里要注意一下,假设ADC的终端匹配阻抗为200Ω,而由于前面各级都是50Ω的特征阻抗,所以将变压器的阻抗比设为1:4。

  

  如果把变压器提前,将信号在运放前就转换为差分信号,则单端运放换成差分运放,这样即构成全差分结构。如图5所示。

  这里要讲到级联系统总体噪声系数和输入输出三阶截点的等效计算。当考虑总体的噪声系数时,第一级的影响最大;而考虑截点指标时,最后一级的影响最明显。

  再考虑一下无杂散动态范围与系统三阶截点的关系,我们知道随着输入信号能量增加,三阶交调失真和噪声底刚好相等时,系统达到最大的SFDR,此时可以用这个式子来表示:SFDR = (2/3)(IIP3-NF-10log( TERMAL NOISE)。

  于是我们可以算出刚才提到的两种单端转差分方式,总体产生的信号增益、三阶截点、噪声系数和无杂散动态范围。从指标上看相差不多,差分有源驱动的结构总体失真和噪声系数略高,但是SFDR性能也高一些。另外要注意,在单端无源转换结构中,如果去掉中频放大器,满幅的参考输入功率为6dBm,且抗混叠滤波器的设计是非对称的结构。而且整个设计要加入更多阻性匹配器件,这就要求前级驱动的能力要强,也就是说电流和功耗要大。另外,单端运放的偶次谐波,共模抑制,电源抑制问题也都会一定程度上影响整体系统的性能。

  另一方面,在传送数据时,可以一位一位地传,也可以将其分割成符号进行传送,比如每个符号两比特,然后将其分别对应到4种相位上,之后再作用到载波上进行传送。这是一种很常见的调制模式,即QPSK。

  通常情况,我们可以用星座图来描述不同的调制方式,我们知道高阶的调制可用于更高数据速率的收发器中,但同时需要更低的本振泄漏、更好功放线性度、更高的系统带宽和解调器信噪比。一方面呢,ADI也在开发更高性能的产品以满足客户的需要,另一方面我们也要在系统设计时注意发掘问题的原理,并采用适当的方法和技巧加以解决。

  图6中我们可以看出接收系统中的噪声和谐波对误差向量幅度EVM的影响。也就是说,解调出来的信号相对理想的星座图位置会有所偏移,一般我们用误差向量幅度来衡量,过大的误差向量幅度会导致符号错误并恶化位出错率。特别在高阶调制方式时,符号之间的位置更近,对误差向量幅度的要求更严格。

   

image

 

  图4 单端输入单端输出的例子

   

image

 

  图5 全差分结构的例子

   

image

 

  图6 接收系统中的噪声和谐波对误差向量幅度EVM的影响

  由此我们可以得出,更高阶的调制有着更高的数据速率,同时也要有更好的EVM,而更好的EVM意味着较高的无杂散动态范围SFDR,而SFDR又与信噪比、交调失真和各次谐波项相关。所以要提高以上这些性能指标,采用平衡信号、差分结构即可得到显著改善。

  总结

  最后,对于好的射频系统来讲,主要关注的是如何提高对有用信号的敏感度,从而更好地将信号从噪声、谐波和各种干扰中分离出来。而差分应用的好处就在于更好的共模抑制、电源抑制、抗电磁干扰能力、更好的线性度以及同等条件下相对单端信号更大的动态范围。无疑,差分结构优势明显,更多也更适合用于高性能的射频系统。