Wireless
  • Technologies
  • More
Wireless
Forum 全面解析IPTV中CDN技术
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Polls
  • Quiz
  • Events
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Wireless to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 218 subscribers
  • Views 705 views
  • Users 0 members are here
  • iptv
  • cdn
  • vpn
  • qos
Related

全面解析IPTV中CDN技术

铁丝19
铁丝19 over 15 years ago

来源:电子技术应用

 

 

目前在IPTV网上CDN的边缘访问是提高IP承载网QoS的有效途径,很多运营商在宽带网上都部署了CDN/MDN,为IPTV网络的建设奠定了良好的基础。CDN网络的出现,使互联网资源得到了最大限度的利用。将大大推动国内IPTV业务的发展。

 

1、CDN技术的产生

 

目前,上网的用户数越来越多;Web站点的数量继续在增加;可供访问的资源日趋丰富,特别是文本、图像、音乐、广告、流媒体、动画等大量涌现;网上业务量成倍递增,造成了对网络带宽的大量需求,并且网络访问的延迟与等待总是普遍存在,这些情况导致了网络拥塞,服务器过载,网上应用等待时间过长等诸多问题,使整个互联网内容传送性能下降。

 

如何缓解网络拥塞,提高用户获取信息的速度。成为困扰众多企业和服务商的一大难题。依靠增加带宽来解决这一问题是一个方面,另外它还受到传输途中的路由阻塞和延迟、网站服务器的处理能力等因素的影响,这些和访问者与网站服务器之间的距离有密切的关系。因此,即使各个ISP将网络带宽加大后,如果访问者和网站之间的距离较远,它们之间的通信一样需要经过重重的路由转发和处理,网络延误不可避免。而用户对网络系统性能的要求越来越高(如对访问的响应时间、网站内容和服务提供的可靠性等的要求),因此CDN(Content Delivery Network)技术应运而生。

 

1996年,由麻省理工学院一个小组提出了CDN的概念,并开始对CDN技术进行研究,他们在1999年成立了一个专业CDN服务公司,为Yahoo提供了专业服务。如今在国内外已经有很多的企业和服务商开始使用内容传送网络CDN技术来提高网络服务质量,以满足用户的需求。

 

2、CDN的定义

 

CDN的英文全称是Content Delievery Network,即内容传送网络。CDN是建立在现有IP网络基础结构之上的一种增值网络。是在应用层部署的一层网络架构。

 

提供CDN技术产品的厂商有各自的解决方案,CDN运营商的实现方式也不同,但CDN技术实现的功能是相同的。那就是将多点负载均衡,路由或缓存技术结合起来,利用智能分配技术,将内容根据来访用户的地点,按照就近访问的原则分配到多个节点。

 

在传统的IP网络中,用户请求直接指向基于网络地址的原始服务器,而CDN业务提供了一个服务层,补充和延伸了Internet网络,把频繁访问的内容尽可能向用户推进,提供了处理基于内容进行流量转发的新能力,把路由导引到最佳服务器上。动态获得需要的内容。它改变了分布到使用者信息的方式,从被动的内容恢复转为主动的内容转发。

 

CDN的核心是边缘访问和透明访问,以前主要是用于Web访问加速,只支持HTTP/FTP协议。在2003和2004年国内流媒体业务的出现,CDN开始支持MMS/RTSP等协议,CDN得到了很大的发展,有时也称为MDN(Media Delievery Network)。

 

3、CDN技术的特点和优势

 

3.1CDN技术具有的特点

 

(1)根据用户的地理位置和连接带宽,让用户连接到最近的服务器上去,访问速度快。

 

(2)全局负载平衡,提高网络资源的利用率,提高网络服务的性能与质量。

 

(3)热点内容主动传送,自动跟踪,自动更新。

 

(4)网络具有高可靠、可用性,能容错且很容易扩展。

 

(5)无缝地集成到原有的网络和站点上去。

 

3.2CDN技术具有的优势

 

(1)可减少消耗的网络带宽,减少网络访问的延迟和用户响应时间。提高网络性能和网站内容的可用性。

 

(2)提高网站资源的管理控制能力,智能分配路由和进行流量管理。

 

(3)发送的内容受到保护,未授权的用户不能修改。

 

(4)内容提供商可在本地自己决定服务的内容,内容是动态的。

 

(5)内容提供商在降低成本的同时,提高了服务质量,提供的内容更多、速度更快。

 

(6)可线性、平滑地增加新的设备,保护原有的投资。

 

因为上述的特点和优势,CDN技术能加速和提高宽带流媒体的使用,使互联网的多媒体用户更加普及,这些应用包括在线播放、音乐点播、电视直播、游戏等,大大促进网上应用和服务的发展。

 

4、IPTV系统组成

 

IPTV(Internet Protocol TV或Interactive Personal TV)也叫交互式网络电视,是一种基于互联网的多媒体通信技术。IPTV利用宽带网的基础设施,以家用电视机或计算机作为主要终端设备,通过互联网络协议(IP)传送电视信号,向家庭用户提供包括电视节目在内的多种交互式数字媒体服务。

 

IPTV的工作原理是把源端的电视信号数据进行编码处理,转化成适合IP网络传输的数据形式,然后通过IP网络传送,最后在接收端进行解码,再通过电脑或是电视播放。由于数据的传输速度要求比较高,所以要采用最新的高效视频压缩技术,例如H.264,MPEG4等。IPTV的系统组成如图1所示:

 

(1)IPTV终端

 

目前IPTV终端主要有三种形式,即PC、机顶盒+普通电视机和手机。

 

(2)接入系统

 

接入系统主要为IPTV终端提供接入功能,使IPTV终端能够顺利接入到IP承载网。目前,ADSL作为宽带接入网的一种方式在几年内仍然占主导地位,以太网接入方式也渐渐增多。采用FTTC/FTTB的方式,结合ADSL,SDSL,Cable Modem等技术,也可使用FTTC+HFC的方式向用户提供宽带接入。

 

(3)IP承载网络

 

用于传送IPTV的承载网络,是基于TCP/IP协议的,可以是公网。也可以是专网。