Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Bauteilnamen ohne automatisches Ergänzung um Technologie und Variante
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 1 reply
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 384 views
  • Users 0 members are here
Related

Bauteilnamen ohne automatisches Ergänzung um Technologie und Variante

e14 Contributor
e14 Contributor over 16 years ago

Hallo!

 

Bei der Benennung von Bauteilen ohne Wert (VALUE OFF) -- hier wird

normalerweise die Kombination aus BauteilnameTechnologieVariante

benutzt -- wäre es m.M.n. ganz praktisch, wenn Technologie und Variante

nicht automatisch angeklebt würden, sondern nur dann im Bauteilnamen

auftauchten, wenn dort auch ein '*' oder ein '?' vorhanden ist. Etwa wenn

ein bestimmtes Bauteil bei einer Technologie mehrere verschiedene Gehäuse

hat, als Beispiel ein Linearregler:

 

- Bauteilname: 78*

- Variante 'TO92'

  -> Technologien: L05, L08, L12, ...

- Variante 'TO220'

  -> Technologien: M05, M08, ...

- Variante 'TO220-wide' (beispielsweise eine Gehäusevariante mit nach vorne

gebogenem Massebeinchen)

  -> Technologien: M05, M08, ...

- Variante 'TO220-rwide' (mit nach hinten gebogenem Massebeinchen)

  -> ...

 

Die umgebogenen Beinchen als Varianten brauche ich z.B. sehr oft, wenn ich

Leistungshalbleiter verbaue und mit den Leiterbahnen einfach nicht mehr

gescheit and die Pins im Zehntel-Raster herankomme.

 

Hierbei entstehen bisher leider immer unförmige Bauteilwerte, etwa

78M05TO220-rwide, wobei es ja eigentlich immer noch nur ein 78M05 ist.

Ankleben kann man '*?' später immer noch, aber weglassen wäre halt dann auch

möglich. Alternativ muss man den Bauteilwert im Schaltplaneditor manuell

setzen, aber gerade in solchen Fällen gehört der Anhang 'TO220-rwide' da

wirklich nicht hin.

 

Viele Grüße,

Sven Pauli

 

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 16 years ago

    Sven Pauli wrote:

    Hallo!

     

    Bei der Benennung von Bauteilen ohne Wert (VALUE OFF) -- hier wird

    normalerweise die Kombination aus BauteilnameTechnologieVariante

    benutzt -- wäre es m.M.n. ganz praktisch, wenn Technologie und Variante

    nicht automatisch angeklebt würden, sondern nur dann im Bauteilnamen

    auftauchten, wenn dort auch ein '*' oder ein '?' vorhanden ist. Etwa wenn

    ein bestimmtes Bauteil bei einer Technologie mehrere verschiedene Gehäuse

    hat, als Beispiel ein Linearregler:

     

    - Bauteilname: 78*

    - Variante 'TO92'

      -> Technologien: L05, L08, L12, ...

    - Variante 'TO220'

      -> Technologien: M05, M08, ...

    - Variante 'TO220-wide' (beispielsweise eine Gehäusevariante mit nach vorne

    gebogenem Massebeinchen)

      -> Technologien: M05, M08, ...

    - Variante 'TO220-rwide' (mit nach hinten gebogenem Massebeinchen)

      -> ...

     

    Die umgebogenen Beinchen als Varianten brauche ich z.B. sehr oft, wenn ich

    Leistungshalbleiter verbaue und mit den Leiterbahnen einfach nicht mehr

    gescheit and die Pins im Zehntel-Raster herankomme.

     

    Hierbei entstehen bisher leider immer unförmige Bauteilwerte, etwa

    78M05TO220-rwide, wobei es ja eigentlich immer noch nur ein 78M05 ist.

    Ankleben kann man '*?' später immer noch, aber weglassen wäre halt dann auch

    möglich. Alternativ muss man den Bauteilwert im Schaltplaneditor manuell

    setzen, aber gerade in solchen Fällen gehört der Anhang 'TO220-rwide' da

    wirklich nicht hin.

     

     

    Gehoert das nicht in die Footprint Beschreibung? Kann man ja dann als

    zusaetzliches Part Field anzeigen lassen. Was in Version 4 allerdings

    nicht geht.

     

    Der Footprint sollte diesen Hinweis haben, da er ja (meist) fuer das

    Layout wichtig ist. Das Bauteil sollte in Fertigungsbetrieben nach

    Umbiegen und wieder Einsortieren ins Lager auch eine andere interne

    Nummer bekommen.

     

    --

    Gruesse, Joerg

     

    http://www.analogconsultants.com/

     

    "gmail" domain blocked because of excessive spam.

    Use another domain or send PM.