Hallo,
ließe es sich eventuell einrichten, dass Tastenbelegungen für
Standardtasten auch ohne Umschalttasten (Strg, ...) belegt werden können?
Das würde mitunter den linken kleinen Finger vom Drücken der Strg-Taste
merklich entlasten. Es stört bisweilen auch etwas den Arbeitsfluss, dass
man stets von Maus auf Tastatur umgreifen muss, da die Kommandos mit der
Enter-Taste abgesetzt werden müssen (Kommando, Enter, re. Hand zur Maus,
Kommando, re. Hand zur Enter-Taste und von vorn...)
Interessant (zumindest für mich) ist das bei den Werkzeug-Kommandos (ne(t),
del, a(dd), sm(ash) etc.), die ich bisweilen sehr oft absetze, um mit dem
Mauszeiger nicht die aktuelle Baustelle im Schaltplan/Board verlassen zu
müssen.
Natürlich müsste man dann irgendwie um die Kommandozeile herumschiffen, da
diese ja normalerweise permanent den Eingabefokus hat. Ich könnte mir etwa
eine Einstellung vorstellen, bei der die Kommandozeile nicht mehr permanent
den Fokus erhält (damit wären die Tastenbelegungen ja möglich).
Standardmäßig würde man dann z.B. die Einfügen-Taste so belegen, dass beim
Drücken der Fokus in der Kommandozeile landet, und die Kommandozeile ihn
nach Enter wieder abgiebt. Die Eingügen-Taste würde auch nicht viel Schaden
anrichten, wenn sie versehentlich mehrmals betätigt würde, wenn man sich
nicht sicher ist, ob man denn schon in der Kommandozeile ist. Die re. Hand
wäre dann auch gleich da, wo sie gebraucht wird.
Das ganze ließe sich dann im Controlcenter/Benutzeroberfläche per Haken
aktivieren oder eben auch nicht.
Wäre da vielleicht was machbar...?
Viele Grüße,
Sven Pauli