Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) unsichtbare Mehrfachpins zuordnen
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 5 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 633 views
  • Users 0 members are here
Related

unsichtbare Mehrfachpins zuordnen

e14 Contributor
e14 Contributor over 16 years ago

Hallo miteinander

oft haben Bauteile mehrere Pins mit dem gleichen Signal - Beispiel

Multiemittertransistoren, MMICs. Bei einem IRF7205TRPBFIRF7205TRPBF hat man beispielsweise das D

gleich 4x und S gleich 3x im SOT-08 Gehäuse belegt. Sicher sinnvoll wegen der

Strombeslastung  und Wärmeableitung.

Im Schaltbild habe ich jeden Anschluss aber nur je 1x. Wie kann ich unsichtbare

Anschlüsse erzeugen um sie dann im Device auch zuordnen zu können?

 

Gruß Dietmar

 

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 21.09.2010 22:33, schrieb Oliver Betz:

    Dietmar Oelschlägel schrieb:

    >

    >> oft haben Bauteile mehrere Pins mit dem gleichen Signal - Beispiel

    >> Multiemittertransistoren, MMICs. Bei einem IRF7205TRPBFIRF7205TRPBF hat man beispielsweise das D

    >> gleich 4x und S gleich 3x im SOT-08 Gehäuse belegt. Sicher sinnvoll wegen der

    >> Strombeslastung  und Wärmeableitung.

    >> Im Schaltbild habe ich jeden Anschluss aber nur je 1x. Wie kann ich unsichtbare

    >> Anschlüsse erzeugen um sie dann im Device auch zuordnen zu können?

    >

    und wenn ich dann bei einem solchen Bauteil absichtlich einen Pin an

    ein anderes Netz anschließen will?

    >

    Ich akzeptiere den nicht ganz so hübschen Schaltplan und habe dafür

    klare Verhältnisse und mehr Flexibilität.

    >

    Servus

    >

    Oliver

     

    Ist wohl Geschmackssache,  aber ich will meist auch lieber alle Anschlüsse

    einzeln im Schaltplan sehen können.  Dann ist das klar und

    nachvollziehbar,

    auch wenn zB ein Anderer mal bei einer Reparatur von der LP ausgehend

    wissen

    will,  wozu die Pins denn dienen.

     

    In ganz einfachen Fällen wie zB Sicherungshaltern oder Flachsteckzungen,

    also Blechteilen mit zwei Lötspießen,  da lege ich auch mal einen short

    und einen middle Pin aufeinander:  dann ist das im Schaltplan einfacher

    und ich habe immer noch die Freiheit,  (vielleicht aus mechanischen

    Gründen)

    explizit den einen oder anderen anzuschließen.  Und damit das ganz klar

    ist,

    setze ich dann auch noch eine Junction auf den jeweiligen Pin.

     

    Grüße,  Hans

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 16 years ago

    Dietmar Oelschlägel schrieb:

     

    >oft haben Bauteile mehrere Pins mit dem gleichen Signal - Beispiel

    >Multiemittertransistoren, MMICs. Bei einem IRF7205TRPBFIRF7205TRPBF hat man beispielsweise das D

    >gleich 4x und S gleich 3x im SOT-08 Gehäuse belegt. Sicher sinnvoll wegen der

    >Strombeslastung  und Wärmeableitung.

    >Im Schaltbild habe ich jeden Anschluss aber nur je 1x. Wie kann ich unsichtbare

    >Anschlüsse erzeugen um sie dann im Device auch zuordnen zu können?

     

    und wenn ich dann bei einem solchen Bauteil absichtlich einen Pin an

    ein anderes Netz anschließen will?

     

    Ich akzeptiere den nicht ganz so hübschen Schaltplan und habe dafür

    klare Verhältnisse und mehr Flexibilität.

     

    Servus

     

    Oliver

    --

    Oliver Betz, Muenchen (oliverbetz.de)

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to e14 Contributor

    >> Im Schaltbild habe ich jeden Anschluss aber nur je 1x.

     

    Warum eigentlich? Ich finde es immer besser, wenn ein Schaltbild auch exakt

    das Bauteil wiederspiegelt.

     

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 16 years ago

    Hallo Dietmar,

     

    ist leider nicht so ganz einfach...

     

    Im Anhang kannst Du sehen wie ich das realisiere.

     

    Beim Erzeugen des Symbols ist zu beachten, daß zwei Pins nicht

    übereinander platziert werden können.

    Daher die Mehrfachpins zuerst nebeneinander platzieren und anschließend

    auf die gewünschte Position des Mehrfachpins verschieben.

     

    Im Schaltplan ist zu beachten, daß die Mehrfachpins auch alle

    angeschlossen sind (daher die Markiering auf dem separaten Layer zur Info)

    Wenn nach dem Anschluß eines Signals an den Mehrfachpin kein

    Verbindungspunkt erscheint, muß das Symbol einmal kurz mit Move

    angefasst und auf der gleichen Position wieder abgesetzt werden.

    Dadurch werden alle Pins des Mehrfachpins angeschlossen und der

    Verbindungspunkt gesetzt.

     

    Eine bessere Lösung dafür habe ich leider auch nicht, da besteht bei

    EAGLE wirklich noch Handlungsbedarf.

     

    Gruß

    Frank

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Am 20.09.2010 10:57, schrieb Dietmar Oelschlägel:

    Hallo miteinander

    oft haben Bauteile mehrere Pins mit dem gleichen Signal - Beispiel

    Multiemittertransistoren, MMICs. Bei einem IRF7205TRPBFIRF7205TRPBF hat man

    beispielsweise das D gleich 4x und S gleich 3x im SOT-08 Gehäuse belegt.

    Sicher sinnvoll wegen der Strombeslastung und Wärmeableitung.

    Im Schaltbild habe ich jeden Anschluss aber nur je 1x. Wie kann ich

    unsichtbare Anschlüsse erzeugen um sie dann im Device auch zuordnen zu

    können?

    >

    Gruß Dietmar

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 16 years ago

    Am 20.09.2010 10:57, schrieb Dietmar Oelschlägel:

    Hallo miteinander

    oft haben Bauteile mehrere Pins mit dem gleichen Signal - Beispiel

    Multiemittertransistoren, MMICs. Bei einem IRF7205TRPBFIRF7205TRPBF hat man

    beispielsweise das D gleich 4x und S gleich 3x im SOT-08 Gehäuse belegt.

    Sicher sinnvoll wegen der Strombeslastung und Wärmeableitung.

    Im Schaltbild habe ich jeden Anschluss aber nur je 1x. Wie kann ich

    unsichtbare Anschlüsse erzeugen um sie dann im Device auch zuordnen zu

    können?

    >

    Gruß Dietmar

     

    Hier ein Beispiel:

    transistor-power.lbr  -  N-MOSFET-SO8.DEV  -  MFN-S3-D4.SYM

     

     

    Mit freundlichen Grüßen / Best regards

     

    Alfred Zaffran

    --

    ___________________________________________________

    Alfred Zaffran              Support

    CadSoft Computer GmbH       Hotline:   08635-698930

    Pleidolfweg 15              FAX:       08635-698940

    84568 Pleiskirchen          eMail: <alf@cadsoft.de>

                                 Web:   <www.cadsoft.de>

    Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger,

    Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer, Bodo Badnowitz

    ___________________________________________________