Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Pad  austauschbar machen (SWAP) -geht das?
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 3 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 670 views
  • Users 0 members are here
Related

Pad  austauschbar machen (SWAP) -geht das?

e14 Contributor
e14 Contributor over 16 years ago

Ich habe einen Bus von 16 Leitungen, die an eine 20-pol. 3M-Leiste

gehen. Je nachdem, wie man die D0-D15 pins nun im Schaltplan zu den Pins

der Leiste verbindet, so bekommt man mehr oder weniger "verknotete"

Verbindungen.

 

Gibt es eine Möglichkeit, die Pads der 20pol. Leiste sozusagen

"freizugeben" und dem Autorouter es zu überlassen, wie er die Belegung

der Leiste wählt?

 

Kann man im Board routen, ohne das man im Schaltplan bereits Signale

zugewiesen hat? Sonst könnte ich im Board die Verbindungen manuell

vornehmen, aber das geht, glaube ich, nicht.

--

Christoph

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 16 years ago

    Am 10.08.2010 15:39, schrieb Christoph Kukulies:

    Am 10.08.2010 14:40, schrieb Joern Paschedag:

    >> Am 10.08.2010 13:59, schrieb Christoph Kukulies:

    >>> Ich habe einen Bus von 16 Leitungen, die an eine 20-pol. 3M-Leiste

    >>> gehen. Je nachdem, wie man die D0-D15 pins nun im Schaltplan zu den Pins

    >>> der Leiste verbindet, so bekommt man mehr oder weniger "verknotete"

    >>> Verbindungen.

    >>>

    >> Ist "Standart" image

    >

    Em, eh, versteh' nicht ganz.

    Was ist Standard?

    >

    Na ja, "verknotete" Leitungen sind der "normale" Zustand, sonst

    braucht's keine layouter.

    >>

    >>> Gibt es eine Möglichkeit, die Pads der 20pol. Leiste sozusagen

    >>> "freizugeben" und dem Autorouter es zu überlassen, wie er die Belegung

    >>> der Leiste wählt?

    >>>

    >> Wie soll das gehen? Die pads entsprechen ja den pins, die du im

    >> Schaltplan bereits festgelegt hast. Nix gegen autorouter, aber wozu gibt

    >> es layouter? Übrinx sitzt mein Autorouter vorm pc image

    >

    Ja, das sagtest Du, glaube ich, schon mal an anderer Stelle image

    >

    Na ja, es gibt doch auch GATE SWAP, obwohl der AR das wohl auch nicht

    selbsttätig vornimmt. Warum also nicht auch PIN oder PAD EGAL oder

    SUCH_DIR_EINS_AUS?

    >

    Du sagst es ja schon selbst, das der AR diese swaps nicht macht. Du

    erwartest von einem AR Intelligenz, die er aber nicht hat. Deshalb

    routen auch die meisten Profis zu Fuß.

    In der Praxis kriegst du auch keine 96-pol Leiste hingeworfen nach dem

    Motto: Such dir die Pins selbst aus, sondern das ist (leider) vorgegeben.

    Wenn du trotzdem revers (also board layout zuerst) arbeiten willst,

    hilft die unten beschriebene Methode schon etwas.

    >>

    >>> Kann man im Board routen, ohne das man im Schaltplan bereits Signale

    >>> zugewiesen hat? Sonst könnte ich im Board die Verbindungen manuell

    >>> vornehmen, aber das geht, glaube ich, nicht.

    >>> --

    >>> Christoph

    >>

    >> Mit eagle geht fast alles.

    >> Man kann im board wires! mit namen verlegen bis kurz vor die pads und

    >> später im .sch nachzeichnen. Das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen.

    >

    Gut, das wäre eine Skizzierhilfe, wenn man nicht auf Bleistift und

    Papier ausweichen will.

    >

    Danke erst mal f.d. Ideen.

    >

    --

    Christoph

    >

    >

    Einfach mal ausprobieren image

     

    --

    Gruß / regards

     

    Joern

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 16 years ago

    Am 10.08.2010 14:40, schrieb Joern Paschedag:

    Am 10.08.2010 13:59, schrieb Christoph Kukulies:

    >> Ich habe einen Bus von 16 Leitungen, die an eine 20-pol. 3M-Leiste

    >> gehen. Je nachdem, wie man die D0-D15 pins nun im Schaltplan zu den Pins

    >> der Leiste verbindet, so bekommt man mehr oder weniger "verknotete"

    >> Verbindungen.

    >>

    Ist "Standart" image

     

    Em, eh, versteh' nicht ganz.

    Was ist Standard?

     

    >

    >> Gibt es eine Möglichkeit, die Pads der 20pol. Leiste sozusagen

    >> "freizugeben" und dem Autorouter es zu überlassen, wie er die Belegung

    >> der Leiste wählt?

    >>

    Wie soll das gehen? Die pads entsprechen ja den pins, die du im

    Schaltplan bereits festgelegt hast. Nix gegen autorouter, aber wozu gibt

    es layouter? Übrinx sitzt mein Autorouter vorm pc image

     

    Ja, das sagtest Du, glaube ich, schon mal an anderer Stelle image

     

    Na ja, es gibt doch auch GATE SWAP, obwohl der AR das wohl auch nicht

    selbsttätig vornimmt. Warum also nicht auch PIN oder PAD EGAL oder

    SUCH_DIR_EINS_AUS?

     

    >

    >> Kann man im Board routen, ohne das man im Schaltplan bereits Signale

    >> zugewiesen hat? Sonst könnte ich im Board die Verbindungen manuell

    >> vornehmen, aber das geht, glaube ich, nicht.

    >> --

    >> Christoph

    >

    Mit eagle geht fast alles.

    Man kann im board wires! mit namen verlegen bis kurz vor die pads und

    später im .sch nachzeichnen. Das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen.

     

    Gut, das wäre eine Skizzierhilfe, wenn man nicht auf Bleistift und

    Papier ausweichen will.

     

    Danke erst mal f.d. Ideen.

     

    --

    Christoph

     

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 16 years ago

    Am 10.08.2010 13:59, schrieb Christoph Kukulies:

    Ich habe einen Bus von 16 Leitungen, die an eine 20-pol. 3M-Leiste

    gehen. Je nachdem, wie man die D0-D15 pins nun im Schaltplan zu den Pins

    der Leiste verbindet, so bekommt man mehr oder weniger "verknotete"

    Verbindungen.

    >

    Ist "Standart" image

     

    Gibt es eine Möglichkeit, die Pads der 20pol. Leiste sozusagen

    "freizugeben" und dem Autorouter es zu überlassen, wie er die Belegung

    der Leiste wählt?

    >

    Wie soll das gehen? Die pads entsprechen ja den pins, die du im

    Schaltplan bereits festgelegt hast. Nix gegen autorouter, aber wozu gibt

    es layouter? Übrinx sitzt mein Autorouter vorm pc image

     

    Kann man im Board routen, ohne das man im Schaltplan bereits Signale

    zugewiesen hat? Sonst könnte ich im Board die Verbindungen manuell

    vornehmen, aber das geht, glaube ich, nicht.

    --

    Christoph

     

    Mit eagle geht fast alles.

    Man kann im board wires! mit namen verlegen bis kurz vor die pads und

    später im .sch nachzeichnen. Das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen.

     

    --

    Gruß / regards

     

    Joern