Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Verwirrung bei Library UPDATE
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 2 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 465 views
  • Users 0 members are here
Related

Verwirrung bei Library UPDATE

e14 Contributor
e14 Contributor over 16 years ago

Hallo,

 

eine Frage zum UPDATE Befehl:

In der Hilfe steht, dass nur der Name der Lib, also ohne Pfad zählt und bei

UPDATE; = alles aktualisieren in den Directories | Library-Pfaden nach

entsprechenden Libraries gesucht wird. Mit Update und Auswahl einer

Bibliothek oder im Control Panel Rechtsklick auf eine Bibliothek und Update

wählen kann man aber auch eine Bibliothek wählen, die im og genannten Pfad

nicht enthalten ist.

Ist das richtig soweit?

Folgere ich richtig, dass ich Elemente aus zB einer Bibliothek "TTL" mit

jeder anderen Bibliothek "TTL" updaten kann und damit uU viel Unsinn

anrichten kann?

Angenommen ich exportiere aus einem Projekt die Bibliotheken, diese sind

dann im Projektpfad gespeichert, der normalerweise nicht Bibliothekspfad

ist, ändere diese und mache dann UPDATE; dann wird bestimmt nicht aus den

erzeugten Projekt-Bibliotheken upgedatet?

Gibt es einen Weg, einem Projekt individuell Bibliotheken zuzuordnen, so

dass da keine Zweideutigkeiten mehr entstehen können?

 

Vielen Dank

 

Martin

 

 

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to e14 Contributor

    Hallo Herr Zafran,

     

    danke für den Tipp:

     

    >> Gibt es einen Weg, einem Projekt individuell Bibliotheken zuzuordnen, so

    >> dass da keine Zweideutigkeiten mehr entstehen können?

     

    Für das Projekt eine LBR anlegen. Also schon beim Beginn eine

    Projekt-LBR anlegen, und bevor man ein Bauteil benutzt mit

    Drag & Drop das Bauteil aus den allgemeinen LBRs vom Control-Panel

    in die im LBR-Editor geöffnete Projekt-LBR ziehen.

     

    Wichtig wäre wohl noch, dass die Projekt-LBR einen einmaligen LBR-Namen hat

    ?

     

    Wie ist Ihre Erfahrung? Würden Sie generell zu diesem Vorgehen raten, auch

    wenn es mehr Arbeit macht?

    Mir scheint hier mehr Sicherheit gegeben nicht aus Versehen irgendwelche

    Bauteile upzudaten ohne es zu merken.

     

    Vielen Dank

     

    Martin

     

     

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 16 years ago

    Am 10.11.2010 15:52, schrieb Martin:

    Hallo,

     

    eine Frage zum UPDATE Befehl:

    In der Hilfe steht, dass nur der Name der Lib, also ohne Pfad zählt und bei

    UPDATE; = alles aktualisieren in den Directories | Library-Pfaden nach

    entsprechenden Libraries gesucht wird. Mit Update und Auswahl einer

    Bibliothek oder im Control Panel Rechtsklick auf eine Bibliothek und Update

    wählen kann man aber auch eine Bibliothek wählen, die im og genannten Pfad

    nicht enthalten ist.

    Ist das richtig soweit?

     

    Ja.

     

    Folgere ich richtig, dass ich Elemente aus zB einer Bibliothek "TTL" mit

    jeder anderen Bibliothek "TTL" updaten kann und damit uU viel Unsinn

    anrichten kann?

     

    Ja.

     

    Angenommen ich exportiere aus einem Projekt die Bibliotheken, diese sind

    dann im Projektpfad gespeichert, der normalerweise nicht Bibliothekspfad

    ist, ändere diese und mache dann UPDATE; dann wird bestimmt nicht aus den

    erzeugten Projekt-Bibliotheken upgedatet?

     

    Es wird die LBR genommen, die Sie ausgewählt haben, außer bei der Option

    - Bibliothek - Alles aktualisieren

    da wird die LBR genommen, die in der Reihenfolge unter Optionen

    Verzeichnisse als erster gefunden wird.

     

    Gibt es einen Weg, einem Projekt individuell Bibliotheken zuzuordnen, so

    dass da keine Zweideutigkeiten mehr entstehen können?

     

    Für das Projekt eine LBR anlegen. Also schon beim Beginn eine

    Projekt-LBR anlegen, und bevor man ein Bauteil benutzt mit

    Drag & Drop das Bauteil aus den allgemeinen LBRs vom Control-Panel

    in die im LBR-Editor geöffnete Projekt-LBR ziehen.

     

     

    Mit freundlichen Grüßen / Best regards

     

    Alfred Zaffran

    --

    _____________________________________________________________

    Alfred Zaffran              Support

    CadSoft Computer GmbH       Hotline:   08635-698930

    Pleidolfweg 15              FAX:       08635-698940

    84568 Pleiskirchen          eMail: <alf@cadsoft.de>

                                 Web:   <www.cadsoft.de>

    Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz

    _____________________________________________________________