Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Via auf doppelseitiger Platine
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 4 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 595 views
  • Users 0 members are here
Related

Via auf doppelseitiger Platine

e14 Contributor
e14 Contributor over 15 years ago

Hallo,

 

ich habe da mal ein Frage:

Wenn auf einer doppelseitigen Platine ein Via mit einer Leiterbahn

verbunden wird, wird dann der Via auch auf der anderen Seite hergestellt,

auch wenn dort keine Leiterbahn angeschlossen ist?

--

Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 15 years ago

    Das ist aber blöd.

    Auf Top möchte ich kein Via haben, nur auf dem Bottom-Layer.

     

    Wäre gut, wenn man die Funktion entsprechend ausbauen würde:

    Ist eine Leiterbahn angeschlossen, wird der Via dargestellt.

    Ist keine Leiterbahn vorhanden, gibt es entsprechend auch kein Via.

     

    Welche alternative Möglichkeit gibt es, ein Via nur auf einer Seite

    darzustellen?

     

     

     

    Der Via hat einen äußeren Durchmesser von 6mm (passend für die Montage

    auf einem metallischen Abstandsbolzen M3 (SW 5,5)). Der Abstand zu den

    angrenzenden Polygonen beträgt 0,82mm. Würde der Via auf dem Top-Layer

    nicht dargestellt werden, könnte ich ca. 6mm² (knapp 7%) verschenkte

    Fläche pro Polygon wieder reinholen.

    begin 644 via_problem.png

    MB5!.1PT*&@H````-24A$4@```)H```"1"`(```"T6C:#`````7-21T(`KLX!9,F!',?W[V_M<V+6[-3T!<[S[2-O*M37US:WXM_]ZZ[^S1X

    MO_
    __)>:N^WE#S4)72O3=GV_;,4:FVWBK5QWH@)].EOX=Q7V,+Y6FVX'2_K

    M7,[6UL=&M\[[57:8M?>68T5WF%$=2\3R7N.,X1[9]+3\;]GJ`*<X["_J,>

    MM17-:[Y02"&O'B?1V?.C`]&%4VR=.GF5.-G.SD0AG$)KD^YP,UFG6EX-SKRS

    MW1`K'RV<`NMLD;<#SB3V6W=,YB>J%HM7C)=_5IK)..?6AYQ3B!0"M=7L>T

    MQ4HCT`>51GF;2L

    M<UXQ,U9X.*VSX\LG#!.D!E1;!Z<7:HC,GSV:_L27#V/G=>%R=^3F@LR1T3

    M5<CQXG<J][NW&0M-`H(5+]](D@=%-A1YP(RV<9&861R#?#.IKX83!WDL

    MZ035C.)N9K[4VZZ\Y6QX^NY417K4:XL0X4#BW\>B7QG`X@![CB'L8Z

    M&4YGD--!'8T3CP[V[[H.1.H<"<OM=2A.D.7/ZS64XZ?SF+OF<U0WXJN\P\<=

    MA%]Q&,/%*0[@@3,FT<@L!Z0@,,?[PAF-:!>6U1]]>"_L]EZBV6A$G&J567YT

    M`5V_H8A^<`8Q4)VFC2"/U14#B$,T%DZIE!TIYDV)!A.$:""<(OE,0>J,-0+1

    M*#ACLGQRQ<<VG&@(GA>;D:I]KUCB8['.05D9D.)#H8YT0LIR`Z$N=T+.,3

    MG0#GP/VRUC6R$(>XW&$X$46V,@%9XC;J3S0TSK`L0:+_"D[$-(.SC$ET3`J>

    MQ3D%2X2HLX$.N-YY)9;1B`ZX&V'AM#-9[WN%G%D2W?7UY_2\[/@E+<?"V4MB

    M=M$<"SAT>DV<K,KMRK)=U`I8=U#U-4Z::VM!65)FP[@:CBMU63;1PHT$AV

    M@_I9)ZMFBY1LXW@!NV$X&&@4G'8BXB#WDG:#L2;JEQ4RVC@5M)`J:J)$X]8L

    M7U]JV'_.QK0_BR,@`D9=9D:B3E=4$Q3S0FOJ",ZT$`73@IN=YQ;9[8NT3U

    MU[?4.'-0J,8UV>USB['9:6Z[6!Z;,_"RD`SH%BIB-#8CHM"43`LI]-JJ*(:$

    M?:4NTUGWA&'=K)IK63I7$4Q!>D(E"#WD2F(F;5HXI4F?[E%;,0#:*5Y3:^

    MA1-7W!1G!Y8)\YREES?SJE#<I;(>SFTSV>+D[7`^3%_1>EYEX5PX

    M^ZPDX7+$9;<J*1RP[/NS?0QT(NL<GIZPQMF!J!E.XM$,NH_&)_D4.'59(9U[

    M,1J>E14Y_.H7JZ-",K;-7@6ZC\T(Y.MJQ_!KU]9'ST:NL(T_9DH6E.%9#[

    MUF)@3M9IBI.4F:A6J-1/JMW'Y@IRW6O$`5=QY)V&8XK3O8V[?PMW8NUX+E

    MIH"UVN8=6..T(*IF.=8T'\[6>KV`.-4;U5/Z+CMERWZ)#,-!ZHO@[$6TQ2Z'

    MFZ:K=;W@35V4[4=``.IAD+9Z._1=P=X9--63H$0:Y9(7`';==4`=6A4Q_3

    M=#UWVMU"3?`P-<=COW0L=EF<[`[:Q>7V,CBPG2`L!UCGPFEJJ4Y?.4KFP!X3

    M0;.(4"R.:8ZQ3L1`9W&Y[+HTM<6
    3'6>0VBT5@.LTXPRHULHP%93H`S)E&6

    MI5O>(`UCG>,.3MZT.5&(QJ6Y6#KQ%UN'16<Z$,P)1A.4H-YOF;WO%2(\

    M.2C36*@(/TWK&./PPXJTL3"44WG[`$(<JQ=!K).T2;:?L^`:#5,Q#$WGGR

    M%;AX?R5%8*2%16,9ZV/WWJ,XV\^`1"J"TM1Z:ZI%8<6!&3J;&,-:P1419A

    M1/LXVVC#PC,,!`/69!7\CE4BBC;P?,+T2BW:75V\$,-V8J9Z>*15%XJ)

    M.%2<`?B&.`!%9Q0-+2Q30XAT-M4=FM[F0XAT!U@]'>T90XW:"VZ^O<PL0X

    M[:`Z,C8W?0XT+MJ.R0IFX_]WOKWY#?MZIT"@:H23$GZ=NEYEKH@7/K(Q)1

    M44;)=>0<C%:[NM\[X5035;,IRU?HB9NK+<IN"!4Z[41X5D?-*FGM636K4Y

    M2QOGGBK@S?*(4SX7<3-H5`40G<<%8H`BM(&"`O4LMFL%#%[7KPQG^7?_

    M[H_7QY/@8\TYU<BIB!(X=6UUN)P$C^K"'8MP/GI[(_?Y[7]]+V.:`)F.T_

    M@).2]_A`@A1"&>UIX3K$2IBHT6<Q8J7Q@G)WY<!`U5@K,$+W]/X'67=?ZM

    MW1=.5E[`1GF<:&>'T:!$U]Z)LWSRQ%E<%99[H^J:PIB&@-9^WT@CCP0YGX

    MH9!&7IH"F?RV)]29'0Z,M<P$,?J_`BSU3,BI.5MQX6`3AS6OE3G+(R:0:$

    M"'"*4/?R7'!/A`9SX-3)6TM9TY'2PQLD9Y+:$[G.Q1[-MF08A'ZU.(OY<!)/

    M.\OE+4E$66?!LTO[TZ47>K"D$_'(&:Y_F;.GZ2!O)I0Q3I=$94WWX-89`.<[

    M5D[34?G>*=K\Z#!''@2QU[3[6Q[B45CK5,A[[A>PSF3[S+LL;>:%JRYT?,M&

    MOXA>R=SJYAD(9Z.\'7`>B>;GSN1@1(>F2."E"G&!9/B%,FKP9FOH%I&D\M

    MLHEUQ)=>,6=[VK#8#-\A*T2DXS%GX3$O@YQ+1L<4AXR7FR0DS\47%[=)Y/

    M@I,F>C[#)R%[;D8"AUU(PRF)J_2V1*]E@ZC"Z<&9]$TO)VP`D\JGWAU.,4

    MR1L.YPJ%`'[)1EO-G!`G,-T30=.]&CRH$%=7+G]0N0[./%-?XWKA-,*E<,HY

    M@3F=.7V<I:=SIV2CJ%0R`SD3#E;B:KLLW/_![KLM%/IL9N`````$E%3D2N

    #0F""

    `

    end

     

    --

    Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 15 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 15.01.2011 23:47, schrieb Achim Hingst:

    Das ist aber blöd.

    Auf Top möchte ich kein Via haben, nur auf dem Bottom-Layer.

     

    Ein 'Via' ist per DEFINITION eine Durchkontaktierung und MUSS daher auf

    Bottom UND Top vorhanden sein (zumindest bei doppelseitigen Platinen).

    Wenn keine Durchkontaktierung gewuenscht ist, ist ein Via nicht die

    richtige Wahl.

     

    Welche alternative Möglichkeit gibt es, ein Via nur auf einer Seite

    darzustellen?

     

    Was anscheinend gewuenscht ist, ist ein (nicht-durchkontaktiertes) LOCH,

    das auf EINER Seite von Kupfer umgeben ist. Dafuer gibt es erstmal den

    Befehl HOLE, mit dem man Loecher setzen kann. Fuer das Kupfer drumherum

    gibt es mindestens zwei Moeglichkeiten:

      1. Soll die Kupferflaeche NICHT an irgendein Signal angeschlossen

         werden, kann mit ARC ein Kupferring um das Loch gezeichnet werden.

         Das funktioniert sowohl in Bibliotheken als auch in Boards

         (wird es im Board gemacht, kann man den Ring sogar nachtraeglich

         elektrisch anschliessen).

      2. Muss die Kupferflaeche elektrisch angeschlossen werden, kann man

         ein SMD (mit Roundness=100%) auf das Loch setzen. Das funktioniert

         praktisch recht gut, geht aber nur in Bibliotheken und erzeugt

         im DRC einen Fehler, den man dann billigen muss.

     

    Andreas Weidner

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 15 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 15.01.2011 23:47, schrieb Achim Hingst:

    Das ist aber blöd.

    Auf Top möchte ich kein Via haben, nur auf dem Bottom-Layer.

     

    Ein 'Via' ist per DEFINITION eine Durchkontaktierung und MUSS daher auf

    Bottom UND Top vorhanden sein (zumindest bei doppelseitigen Platinen).

    Wenn keine Durchkontaktierung gewuenscht ist, ist ein Via nicht die

    richtige Wahl.

     

    Welche alternative Möglichkeit gibt es, ein Via nur auf einer Seite

    darzustellen?

     

    Was anscheinend gewuenscht ist, ist ein (nicht-durchkontaktiertes) LOCH,

    das auf EINER Seite von Kupfer umgeben ist. Dafuer gibt es erstmal den

    Befehl HOLE, mit dem man Loecher setzen kann. Fuer das Kupfer drumherum

    gibt es mindestens zwei Moeglichkeiten:

      1. Soll die Kupferflaeche NICHT an irgendein Signal angeschlossen

         werden, kann mit ARC ein Kupferring um das Loch gezeichnet werden.

         Das funktioniert sowohl in Bibliotheken als auch in Boards

         (wird es im Board gemacht, kann man den Ring sogar nachtraeglich

         elektrisch anschliessen).

      2. Muss die Kupferflaeche elektrisch angeschlossen werden, kann man

         ein SMD (mit Roundness=100%) auf das Loch setzen. Das funktioniert

         praktisch recht gut, geht aber nur in Bibliotheken und erzeugt

         im DRC einen Fehler, den man dann billigen muss.

     

    Andreas Weidner