Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Via ohne Restring auf Layer TOP
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 1 reply
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 580 views
  • Users 0 members are here
Related

Via ohne Restring auf Layer TOP

e14 Contributor
e14 Contributor over 15 years ago

Hallo Eagelkollegen,

 

für eine HF Baugruppe benötige ich bei manchen Bauteilen einige Lötanschlüsse,

welche aus Impedanzgründen durchkontaktiert werden sollen, aber im TOP-Layer

kein Lötauge haben. Der Grund ist, daß das Bauteil (ein HF-Relais von Teledyne)

eine Metallgehäuse hat, bei dem der Boden aus HF Gründen flach auf der

Bestückungsseite aufliegen soll. Ein etwaiges Lötauge birgt die Gefahr eines

Schlusses zum Gehäuseboden, denn die Isolation des Relaisanschlusses ist sehr

dünn. Das Relais habe ich selber angelegt, jedoch werden bei Eagle die Lötaugen

automatisch auf beiden Seiten gleich groß angelegt. Ein geringer Isolate

Zwischenraum zwischen der Bohrung und einer gerouteten Massefäche ist gewünscht

und würde sich automatisch ergeben. Notfalls könnte man mit Restrikt-Zonen auf

dm TOP Layer arbeiten.

 

Gibt es eine einfache Möglichkeit für einzelne Bauteilanschlüsse innerhalb eines

Bauteils auf ein oberes Lötauge zu verzichten?

 

Mit freundlichen Grüßen

Dietmar Oelschlägel

 

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 15 years ago

    Am 02.02.2011 09:48, schrieb Dietmar Oelschlägel:

    Hallo Eagelkollegen,

     

    für eine HF Baugruppe benötige ich bei manchen Bauteilen einige

    Lötanschlüsse, welche aus Impedanzgründen durchkontaktiert werden

    sollen, aber im TOP-Layer kein Lötauge haben. Der Grund ist, daß das

    Bauteil (ein HF-Relais von Teledyne) eine Metallgehäuse hat, bei dem der

    Boden aus HF Gründen flach auf der Bestückungsseite aufliegen soll. Ein

    etwaiges Lötauge birgt die Gefahr eines Schlusses zum Gehäuseboden, denn

    die Isolation des Relaisanschlusses ist sehr dünn. Das Relais habe ich

    selber angelegt, jedoch werden bei Eagle die Lötaugen automatisch auf

    beiden Seiten gleich groß angelegt. Ein geringer Isolate Zwischenraum

    zwischen der Bohrung und einer gerouteten Massefäche ist gewünscht und

    würde sich automatisch ergeben. Notfalls könnte man mit Restrikt-Zonen

    auf dm TOP Layer arbeiten.

     

    Gibt es eine einfache Möglichkeit für einzelne Bauteilanschlüsse

    innerhalb eines Bauteils auf ein oberes Lötauge zu verzichten?

     

    Mit freundlichen Grüßen

    Dietmar Oelschlägel

     

    Nur wenn in der LBR der Diameter <= Drill ist, für dieses Package.

    Alle anderen Package müssen dann den Diameter für das Endmaß eingestellt

    haben, dann kann man im DRC bei Restring für

    Top    = 0.0mm  0%

    Bottom = x.xmm  0%

    angeben.

     

    Oder man legt zwei ARC (180°) mit den SIGNAL-Namen um das Pad und

    zeichnet im bStop einen entsprechend großen CIRCLE mit Width 0.

     

     

     

    Mit freundlichen Grüßen / Best regards

     

    Alfred Zaffran

    --

    _____________________________________________________________

    Alfred Zaffran              Support

    CadSoft Computer GmbH       Hotline:   08635-698930

    Pleidolfweg 15              FAX:       08635-698940

    84568 Pleiskirchen          eMail: <alf@cadsoft.de>

                                 Web:   <www.cadsoft.de>

    Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz

    _____________________________________________________________