Hallo
Wir kann man von einem Script aus eine Leiterbahn in zwei Teilstücke
auftrennen, damit sie z.B. mit einem Bauteilanschluss oder Via-Kontakt
verbunden wird?
Der Hintergrund ist dass eine größere Anzahl von Via-Kontakten
automatisch gesetzt werden sollen. Die Leiterbahnen sind schon vorher
vorhanden. Soweit funktioniert das auch und für den DRC ist alles ok.
Beim Ratsnest werden aber jede Menge Unrouted-Verbindungen erzeugt.
Mit der Maus könnte man in die Leiterbahnen einen Knick an der Stelle
des Vias machen. Mit "SPLIT (x y);" passiert aber nichts oder was muss
man da noch angeben?
Grüße
Andreas