Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Board: Leiterbahnen -  Layout
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 3 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 761 views
  • Users 0 members are here
Related

Board: Leiterbahnen -  Layout

e14 Contributor
e14 Contributor over 15 years ago

Hallo,

 

bin recht neu mit Eagle unterwegs. Nutze die neueste Light-Version 5.11.0.

 

Habe bislang damit nur Schaltungen entworfen und wollte nun ein PCB

erstellen für das Direkt-Toner Verfahren (Laserdruck-Transfer auf Platine).

Ich habe mir nun schon einiges angelesen, aber werde nicht schlau, was ich

machen muss, dass nach dem Autorouting die Leiterbahnen nicht nur

Haaresbreite haben (0,1xx mm), sondern der Raum genutzt werden kann für

möglichst breite Leiterbahnen und damit auch möglichst wenig Kupfer entfernt

werden muss.

 

Ich habe gedacht, man sollte irgendwo in Eagle das so einstellen können,

dass das Programm für die Bahnen die max. möglichee Breite wählt und nur an

den engen Stellen dünner oder gar sehr fein wird, wobei 0,3mm fast immer

möglich sind.

 

Also was muss ich dazu, wo einstellen? Kann da jemand einem Neuling auf die

Sprünge helfen!

 

Gruß Thomas

 

 

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 15 years ago

    Also mein Tip: als Anfänger mache lieber einen breiten Bogen um den

    Autorouter. Verlege die Leiterbahnen händisch, so weist Du genau, was Du

    machst. Leiterbahnbreiten etc. sind individuell einstellbar. Der Autorouter

    produziert i. d. R. ein schlechtes Ergebnis, wobei die Produkte anderer

    Firmen, die fünfmal so teuer sind, auch nicht Besseres abliefern.

     

    Gruß

    Markus

     

     

    "Thomas Bügel" <thomas.buegel@web.de> schrieb im Newsbeitrag

    news:impn28$u49$1@cheetah.cadsoft.de...

    Hallo,

     

    bin recht neu mit Eagle unterwegs. Nutze die neueste Light-Version 5.11.0.

     

    Habe bislang damit nur Schaltungen entworfen und wollte nun ein PCB

    erstellen für das Direkt-Toner Verfahren (Laserdruck-Transfer auf

    Platine). Ich habe mir nun schon einiges angelesen, aber werde nicht

    schlau, was ich machen muss, dass nach dem Autorouting die Leiterbahnen

    nicht nur Haaresbreite haben (0,1xx mm), sondern der Raum genutzt werden

    kann für möglichst breite Leiterbahnen und damit auch möglichst wenig

    Kupfer entfernt werden muss.

     

    Ich habe gedacht, man sollte irgendwo in Eagle das so einstellen können,

    dass das Programm für die Bahnen die max. möglichee Breite wählt und nur

    an den engen Stellen dünner oder gar sehr fein wird, wobei 0,3mm fast

    immer möglich sind.

     

    Also was muss ich dazu, wo einstellen? Kann da jemand einem Neuling auf

    die Sprünge helfen!

     

    Gruß Thomas

     

     

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 15 years ago

    Also mein Tip: als Anfänger mache lieber einen breiten Bogen um den

    Autorouter. Verlege die Leiterbahnen händisch, so weist Du genau, was Du

    machst. Leiterbahnbreiten etc. sind individuell einstellbar. Der Autorouter

    produziert i. d. R. ein schlechtes Ergebnis, wobei die Produkte anderer

    Firmen, die fünfmal so teuer sind, auch nicht Besseres abliefern.

     

    Gruß

    Markus

     

     

    "Thomas Bügel" <thomas.buegel@web.de> schrieb im Newsbeitrag

    news:impn28$u49$1@cheetah.cadsoft.de...

    Hallo,

     

    bin recht neu mit Eagle unterwegs. Nutze die neueste Light-Version 5.11.0.

     

    Habe bislang damit nur Schaltungen entworfen und wollte nun ein PCB

    erstellen für das Direkt-Toner Verfahren (Laserdruck-Transfer auf

    Platine). Ich habe mir nun schon einiges angelesen, aber werde nicht

    schlau, was ich machen muss, dass nach dem Autorouting die Leiterbahnen

    nicht nur Haaresbreite haben (0,1xx mm), sondern der Raum genutzt werden

    kann für möglichst breite Leiterbahnen und damit auch möglichst wenig

    Kupfer entfernt werden muss.

     

    Ich habe gedacht, man sollte irgendwo in Eagle das so einstellen können,

    dass das Programm für die Bahnen die max. möglichee Breite wählt und nur

    an den engen Stellen dünner oder gar sehr fein wird, wobei 0,3mm fast

    immer möglich sind.

     

    Also was muss ich dazu, wo einstellen? Kann da jemand einem Neuling auf

    die Sprünge helfen!

     

    Gruß Thomas