Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Reaktionsgeschwindigkeit bei (scolling) ZoomIn/Out..
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 4 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 494 views
  • Users 0 members are here
Related

Reaktionsgeschwindigkeit bei (scolling) ZoomIn/Out..

e14 Contributor
e14 Contributor over 15 years ago

Hallo liebe Gemeinde,

 

mir ist aufgefallen, das seid der 5er Version die Darstellungsperformance beim Board-Modul mechtig gelitten hat.

Egal ob ich das auf einem 1 Kern @ 2.8GHz/2GB + ATI3850 oder 3Kern @ 2.6GHz/4GB + TI560 mache. Besonders wenn

man ein kleines Grid (z.B. 0,03175mm + dots) einstellt. Meine Boards (bis 60*100mm) bestehen in der Regel aus 4

Lagen, haben bis zu 100 SMD Bauteile, rund 300-1000 Vias und 5-20 Polygone für GND & Co. Besonders merke ich es,

wenn nach einem "Rastness" alle Polygonflächen gefüllt sind und man anfängt zu zoomen.

Wenn das Grid dann sichtbar wird gibt es Ruckler und Verzögerungen beim Zeichnen. Zu diesem Zeitpunkt sind nur

Layer "1, 2, 15-20, 23, 29" aktiviert.  Das ging bei der 4er Verion merklich schneller (nahe Echtzeit).

 

Leider habe ich keine Optionen gefunden ob Hardwarebeschleunigung (OpenGL/CL, CUDA oder DirectX) aktiviert ist /

werden kann.

 

Wird überhaupt was bei der Darstellung beschleunigt.

 

Danke.

 

Mit freundlichen Grüßen.

 

STH.

 

 

 

 

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 15 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 04.04.2011 14:25, schrieb Stefan H.:

    Will keiner von den Farnell / Eagle Admins dazu Stellung nehmen?

     

    Ich habe gerade ein paar Tests mit Ihren Dateien gemacht, ich kann auf

    meinem Systemen keine Verzögerung feststellen, mit Eagle 5.11.1.

    Auch wenn ich [] Zoomfaktor limitieren abschalte.

     

    1. System:

       Windows XP SP3

       Intel Pentium 4 CPU 2.80GHz

       3 GB RAM

       2 Grafikkarten -

         Intel(R) 82915G/GV/910GL Express Chipset Family

         NVIDIA GeForce FX 5200

       2 * Bildschirm EIZO FlexScan L768

     

    2. System:

       Windows Vista Business SP1

       Intel Pentium 4 CPU 3.00GHz

       1 GB RAM

       Grafikkarte - Intel Q965/963 Express Chipset Family

       Bildschirm EIZO FlexScan L768

     

    Hier ruckelt es bei Eagle 4.16r2.

     

    Mit Windows 7 ist ebenfalls keine Verzögerung merkbar.

     

    Laden Sie sich bitte mal die Version 5.11.1 von unserem Server,

    <ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/betatest/eagle-win-5.11.1-beta.exe>

    oder

    <ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/betatest/eagle-win-5.11.1-beta-changed.zip>

     

     

     

    Mit freundlichen Grüßen / Best regards

     

    Alfred Zaffran

    --

    _____________________________________________________________

    Alfred Zaffran              Support

    CadSoft Computer GmbH       Hotline:   08635-698930

    Pleidolfweg 15              FAX:       08635-698940

    84568 Pleiskirchen          eMail: <alf@cadsoft.de>

                                 Web:   <www.cadsoft.de>

    Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz

    _____________________________________________________________

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 15 years ago in reply to e14 Contributor

    Kann ich auch nicht bestätigen.

     

    Ich nutze Eagle schon sehr lange über alle Versionen hinweg und habe

    nicht festgestellt, dass es langsamer geworden wäre. Selbst bei meinen

    größten Layouts mit etwa 1800 Bauteilen, 15000 Bohrungen und jeder Menge

    Polygonflächen läuft alles recht flott. Ratsnest dauert zwar 10

    Sekunden, aber Zoomen/Scrollen geht praktisch instantan.

     

    Dürfte wohl doch an der Konfiguration liegen (Teiber, Speicher, usw)

     

    Andreas

     

     

    Am 05.04.2011 21:28, schrieb Tilmann Reh:

    Stefan H. schrieb:

     

    >> Will keiner von den Farnell / Eagle Admins dazu Stellung nehmen?

     

    Vielleicht ist das weder bekannt noch reproduzierbar?

     

    Performance-Probleme hatten bisher meist mit irgendwelchen Treibern zu

    tun...

     

    Tilmann

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 15 years ago in reply to e14 Contributor

    Stefan H. schrieb:

     

    Will keiner von den Farnell / Eagle Admins dazu Stellung nehmen?

     

    Vielleicht ist das weder bekannt noch reproduzierbar?

     

    Performance-Probleme hatten bisher meist mit irgendwelchen Treibern zu

    tun...

     

    Tilmann

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 15 years ago

    Will keiner von den Farnell / Eagle Admins dazu Stellung nehmen?

     

     

    Hallo liebe Gemeinde,

     

    mir ist aufgefallen, das seid der 5er Version die Darstellungsperformance beim Board-Modul mächtig gelitten

    hat.

    Egal ob ich das auf einem 1 Kern @ 2.8GHz/2GB + ATI3850 oder 3Kern @ 2.6GHz/4GB + TI560 mache. Besonders wenn

    man ein kleines Grid (z.B. 0,03175mm + dots) einstellt. Meine Boards (bis 60*100mm) bestehen in der Regel aus

    4

    Lagen, haben bis zu 100 SMD Bauteile, rund 300-1000 Vias und 5-20 Polygone für GND & Co. Besonders merke ich

    es,

    wenn nach einem "Rastness" alle Polygonflächen gefüllt sind und man anfängt zu zoomen.

    Wenn das Grid dann sichtbar wird gibt es Ruckler und Verzögerungen beim Zeichnen. Zu diesem Zeitpunkt sind nur

    Layer "1, 2, 15-20, 23, 29" aktiviert.  Das ging bei der 4er Verion merklich schneller (nahe Echtzeit).

     

    Leider habe ich keine Optionen gefunden ob Hardwarebeschleunigung (OpenGL/CL, CUDA oder DirectX) aktiviert ist

    /

    werden kann.

     

    Wird überhaupt was bei der Darstellung beschleunigt.

     

    Danke.

     

    Mit freundlichen Grüßen.

     

    STH.