Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Datenbankanbindung für Bautei le
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 1 reply
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 378 views
  • Users 0 members are here
Related

Datenbankanbindung für Bautei le

shangxi
shangxi over 15 years ago

Hallo!

 

Ich verwende mittlerweile seit Jahren Eagle, habe aber im letzten Job auch 

viel mit DxDesigner und PADS von Mentor gearbeitet.

Jetzt hätte ich eine "Idee" für die Bauteilverwaltung und würde gerne 

wissen ob so etwas grundsätzlich möglich ist, bevor ich mich näher damit 

auseinandersetze:

 

Falls der DxDesigner bekannt ist: Ich hätte gerne ein DxDatabook.

Erklärung:

Ich will ein Bauteil statt mit dem ADD-Befehl mit einer ulp, die mir die 

in der Bauteildatenbank befindlichen Bauteile in einer Liste anzeigt, in 

die Schaltung einfügen.

So wären dann alle notwendigen Attribute (zumindest VALUE und ID) gesetzt 

und dadurch wäre es dann leichter eine Stückliste zu erstellen.

Gerade bei größeren Schaltungen an denen man länger arbeitet ist das 

hilfreich weil ich dann meistens nicht mehr weiß ob des z.B. ein 5% Kerko 

sein muss oder 20% eh reichen würden.

Natürlich kann ich auch nach jedem Bauteil die BOM.ulp laufen lassen und 

das verifizieren, ist aber nicht so komfortabel finde ich.

Auch die Möglichket des Setzens von Attributen, falls in der Schaltung 

nicht vorhanden, durch dieses ulp wäre toll.

 

Grundsätzlich müsste das ulp eine Datenbankdatei öffnen und in einer 

Tabelle anzeigen. Wenn ich also z.B. einen Widerstand mit 100E in 0603 

einfügen möchte hole ich ihn aus der Tabelle und füge ihn ein.

Damit erspare ich mir das manuelle setzen von Wert und Attributen.

Genau so müsste das umgekehrt auch laufen. Ein ulp starten (oder, noch 

besser, im gliechen ulp) und die Schaltung verifizieren, d.h. nachsehen ob 

alle erfoderlichen Attribute gesetzt sind.

 

Nun meine Frage:

Kann man ein ulp schreiben, dass "nicht blockert", d.h. trotz laufendem 

ulp sind Schaltung und Layout zugänglich? Das wäre mal die Grundlage für 

so ein Programm/ulp.

Attribute mithilfe eines ulp zu setzen sollte glaube ich eh kein Problem 

sein, oder?

Hat es schon solche Versuche überhaupt schon gegeben bzw. ist nachdem ja 

seit v5 die Attribute eingeführt wurden eh schon so etwas geplant oder bin 

ich der Erste der das haben will?

 

Danke,

 

Zoran

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 15 years ago

    Am 19.04.2011 00:04, schrieb Zoran Stojkovic:

    Hallo!

     

    Ich verwende mittlerweile seit Jahren Eagle, habe aber im letzten Job

    auch viel mit DxDesigner und PADS von Mentor gearbeitet.

    Jetzt hätte ich eine "Idee" für die Bauteilverwaltung und würde gerne

    wissen ob so etwas grundsätzlich möglich ist, bevor ich mich näher damit

    auseinandersetze:

     

    Falls der DxDesigner bekannt ist: Ich hätte gerne ein DxDatabook.

    Erklärung:

    Ich will ein Bauteil statt mit dem ADD-Befehl mit einer ulp, die mir die

    in der Bauteildatenbank befindlichen Bauteile in einer Liste anzeigt, in

    die Schaltung einfügen.

    So wären dann alle notwendigen Attribute (zumindest VALUE und ID)

    gesetzt und dadurch wäre es dann leichter eine Stückliste zu erstellen.

    Gerade bei größeren Schaltungen an denen man länger arbeitet ist das

    hilfreich weil ich dann meistens nicht mehr weiß ob des z.B. ein 5%

    Kerko sein muss oder 20% eh reichen würden.

     

    Sie könnten natürlich eine Datenbank für Ihre Bauteile anlegen, und mit

    einem ULP die Daten automatisch füllen lassen.

    Je nachdem wie zugänglich das DxDatabook ist, könnte man mit einem ULP

    auch diese Daten heraus filtern und in den aktuellen Eagle-Schaltplan

    übernehmen.

     

    Beispiel: e-attributverwaltung.ulp und bom.ulp.

     

     

    Natürlich kann ich auch nach jedem Bauteil die BOM.ulp laufen lassen und

    das verifizieren, ist aber nicht so komfortabel finde ich.

    Auch die Möglichket des Setzens von Attributen, falls in der Schaltung

    nicht vorhanden, durch dieses ulp wäre toll.

     

    RUN e-attributverwaltung.ulp

     

     

    Grundsätzlich müsste das ulp eine Datenbankdatei öffnen und in einer

    Tabelle anzeigen. Wenn ich also z.B. einen Widerstand mit 100E in 0603

    einfügen möchte hole ich ihn aus der Tabelle und füge ihn ein.

    Damit erspare ich mir das manuelle setzen von Wert und Attributen.

    Genau so müsste das umgekehrt auch laufen. Ein ulp starten (oder, noch

    besser, im gliechen ulp) und die Schaltung verifizieren, d.h. nachsehen

    ob alle erfoderlichen Attribute gesetzt sind.

     

    Nun meine Frage:

    Kann man ein ulp schreiben, dass "nicht blockert", d.h. trotz laufendem

     

    Nein, wenn eine ULP läuft, dann muß es erst beendet werden bevor man die

    Daten im BRD oder SCH ändern kann.

     

     

    ulp sind Schaltung und Layout zugänglich? Das wäre mal die Grundlage für

    so ein Programm/ulp.

    Attribute mithilfe eines ulp zu setzen sollte glaube ich eh kein Problem

    sein, oder?

    Hat es schon solche Versuche überhaupt schon gegeben bzw. ist nachdem ja

    seit v5 die Attribute eingeführt wurden eh schon so etwas geplant oder

    bin ich der Erste der das haben will?

     

    RUN e-attributverwaltung.ulp

     

    Je nachdem ob man es im DEVICE/SCH/BRD startet gibt es entsprechende

    Möglichkeiten.

     

     

    Mit freundlichen Grüßen / Best regards

     

    Alfred Zaffran

    --

    _____________________________________________________________

    Alfred Zaffran              Support

    CadSoft Computer GmbH       Hotline:   08635-698930

    Pleidolfweg 15              FAX:       08635-698940

    84568 Pleiskirchen          eMail: <alf@cadsoft.de>

                                 Web:   <www.cadsoft.de>

    Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz

    _____________________________________________________________