Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Ältere Eagle Daten importieren
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 2 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 769 views
  • Users 0 members are here
Related

Ältere Eagle Daten importieren

MartinNPN
MartinNPN over 15 years ago

Guten Tag,

ich nutze schon seit einiger Zeit Eagle und eine Proffessional Lizenz. Nun habe ich allerdings zwei Probleme die auf dem Importieren älterer Eagledaten beruhen.

Wir haben einen externen Partner der uns öfters Projekte schickt und sich so an Eagle 4.XX gewöhnt hat das er nicht updaten möchte.

 

Nun nutze ich seit einiger Zeit einen MAC oder auch mal einen Linux Rechner. Leider kann man dort keine alten Eagle Daten direkt importieren.  Gibt es ein Tool mit dem man die Daten direkt importieren kann ?

 

Aktuell muss ich immer eine VM starten und die Datei einmal unter Windows öffnen. Die ist allerdings sehr störend.  Bei dem Importieren werden die Größen der VIAs verändert, was ja auch angemahnt wird. Gibt es ein Script um dies rückgängig zu machen ?

So muss ich jedes mal das Layout neu prüfen und überarbeiten, das ist ein wirklich sehr ungünstiger Zustand.

 

MfG Martin

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 15 years ago

    On Sat, 28 May 2011 15:49:36 +0000, MartinNPN wrote:

     

    ... Wir haben einen externen Partner der uns öfters

    Projekte schickt und sich so an Eagle 4.XX gewöhnt hat das er nicht

    updaten möchte.

     

     

    Hmm, ich würde in dem Fall die selbe 4.xx Version auch (also zusätzlich)

    installieren. Soweit ich weiß ist die Lizenz abwärtskompatibel - und

    damit kann man das bearbeitete Projekt auch wieder an den Partner

    zurückschicken...

     

    lg

    Bernhard

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 15 years ago

    Am 28.05.2011 17:49, schrieb MartinNPN:

    Guten Tag,

    ich nutze schon seit einiger Zeit Eagle und eine Proffessional Lizenz. Nun habe ich

    > allerdings zwei Probleme die auf dem Importieren älterer Eagledaten

    beruhen.

    Wir haben einen externen Partner der uns öfters Projekte schickt und sich so an

    > Eagle 4.XX gewöhnt hat das er nicht updaten möchte.

     

    Nun nutze ich seit einiger Zeit einen MAC oder auch mal einen Linux Rechner. Leider

     

    EAGLE für Mac OS X kann keine Dateien laden, die mit Versionen vor 4.11

    erzeugt wurden.

        • Bei den älteren MACs (Prozessor) war Low und High-Byte vertauscht.

     

    > kann man dort keine alten Eagle Daten direkt importieren.  Gibt es

    ein Tool mit dem

    > man die Daten direkt importieren kann ?

     

    Nein, außer die entsprechende Eagle-Version. ***

     

     

    Aktuell muss ich immer eine VM starten und die Datei einmal unter Windows öffnen.

    > Die ist allerdings sehr störend.  Bei dem Importieren werden die

    Größen der VIAs

    > verändert, was ja auch angemahnt wird. Gibt es ein Script um dies

    rückgängig zu

    > machen ?

    So muss ich jedes mal das Layout neu prüfen und überarbeiten, das ist ein wirklich

    > sehr ungünstiger Zustand.

     

    Bei welchen Dateien Eagle-Version?

     

     

    Mit freundlichen Grüßen / Best regards

     

    Alfred Zaffran

    --

    _____________________________________________________________

    Alfred Zaffran              Support

    CadSoft Computer GmbH       Hotline:   08635-698930

    Pleidolfweg 15              FAX:       08635-698940

    84568 Pleiskirchen          eMail: <alf@cadsoft.de>

                                 Web:   <www.cadsoft.de>

    Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz

    _____________________________________________________________