Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) [Eagle 6 Crash] Absturz mit Junction am Pin
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 2 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 811 views
  • Users 0 members are here
  • crash
Related

[Eagle 6 Crash] Absturz mit Junction am Pin

e14 Contributor
e14 Contributor over 14 years ago

(Eagle 6.0.0, Win7 64bit)

Wie im angehängten Video zu sehen, Eagle stürzt ab wenn man eine Connection von einem Pin macht, dann eine Junction an den Pin sitzt, und dann die Connection löscht.

Meldung "ABORT: 'Take(Object)' failed!" poppt auf und Eagle ist weg.

Attachments:
You don't have permission to edit metadata of this video.
Edit media
x
image
Upload Preview
image
  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 14 years ago

    Das gleiche Problem hab ich auch dauernd. Es betrifft aber leider auch Connections, die (mit Junction) an ein Pin gekoppelt sind, man kann also in meinem Fall blöderweise vorher nie sagen, ob man eine bestimmte Leitung löschen kann oder ob sich Eagle dabei wegschießt. Wenn man die Junction vorher löscht, funktioniert es aber. Das ist einer von leider 1000 Bugs in dem Ding :-((

    Hast einen Lösungsansatz?

    Andere Frage: wenn ich am Board mit "Wire" z.B. einen Rahmen oder was auch immer zeichne (eine andere Funktion gibt es dafür meines Wissens nach nicht) interpretiert Eagle das manchmal als Signal, und das lässt sich dann natürlich ebenfalls nicht löschen, zumindest am Board nicht. Im Schaltplan taucht sowas aber nicht auf, die f/b- Notation arbeitet lieber foreward als back, wie es scheint. Wo findet man eigentlich eine Netliust, in der man sowas händisch korrigieren könnte?

     

    L.G.,

     

    Dieter

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 14 years ago

    Das gleiche Problem hab ich auch dauernd. Es betrifft aber leider auch Connections, die (mit Junction) an ein Pin gekoppelt sind, man kann also in meinem Fall blöderweise vorher nie sagen, ob man eine bestimmte Leitung löschen kann oder ob sich Eagle dabei wegschießt. Wenn man die Junction vorher löscht, funktioniert es aber. Das ist einer von leider 1000 Bugs in dem Ding :-((

    Hast einen Lösungsansatz?

    Andere Frage: wenn ich am Board mit "Wire" z.B. einen Rahmen oder was auch immer zeichne (eine andere Funktion gibt es dafür meines Wissens nach nicht) interpretiert Eagle das manchmal als Signal, und das lässt sich dann natürlich ebenfalls nicht löschen, zumindest am Board nicht. Im Schaltplan taucht sowas aber nicht auf, die f/b- Notation arbeitet lieber foreward als back, wie es scheint. Wo findet man eigentlich eine Netliust, in der man sowas händisch korrigieren könnte?

     

    L.G.,

     

    Dieter

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Children
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 14 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 08.06.2012 01:27, schrieb Dieter Sulzbacher:

    Das gleiche Problem hab ich auch dauernd. Es betrifft aber leider auch Connections,

    > die (mit Junction) an ein Pin gekoppelt sind, man kann also in meinem

    Fall blöderweise

    > vorher nie sagen, ob man eine bestimmte Leitung löschen kann oder ob

    sich Eagle dabei

    > wegschießt. Wenn man die Junction vorher löscht, funktioniert es

    aber. Das ist einer

    > von leider 1000 Bugs in dem Ding :-((

     

    Welche Eagle-Version genau?

     

     

    Hast einen Lösungsansatz?

     

    Andere Frage: wenn ich am Board mit "Wire" z.B. einen Rahmen oder was auch immer

    > zeichne (eine andere Funktion gibt es dafür meines Wissens nach

    nicht) interpretiert

    > Eagle das manchmal als Signal, und das lässt sich dann natürlich

    ebenfalls nicht

     

    Ein Wire in einem Kupferlayer muß immer einen SIGNAL-Namen erhalten,

    aber er ist nicht durch einen Airwire mit einem PAD/SMD verbunden,

    und somit "kein echtes" elektrisches SIGNAL. ***

     

    > löschen, zumindest am Board nicht. Im Schaltplan taucht sowas aber

    nicht auf, die

    > f/b- Notation arbeitet lieber foreward als back, wie es scheint.

     

    Nein, wo soll denn dieses SIGNAL im SCH automatisch platziert werden,

    auf welchen Schaltplanseite?

    Siehe ***

    Das gleiche gilt auch für ein NET im SCH, das an keinem PIN

    angeschlossen ist, es erzeugt im BRD auch keine Luftlinie. image

    Eine Linie kann nur zwischen "zwei" Punkten bestehen/erzeugt werden!

    Der ERC gibt dafür eine Warnung aus, daß ein NET an nur einem PIN

    angeschlossen ist!

     

     

    Wo findet man  eigentlich eine Netliust, in der man sowas händisch korrigieren könnte?

     

    Die unechten SIGNALe tauchen in der NET-List nicht auf, da sie ja mit

    keinem PAD/SMD verbunden sind.

    WIRE in Kupferlagen kann man nur mit RIPUP zu Airwire umwandeln, und

    beim nächsten RARTSNEST werden diese Airwire verschwinden. image

     

    HELP RIPUP

    HELP RATSNEST

    HELP ERC

     

     

    Mit freundlichen Grüßen / Best regards

     

    Alfred Zaffran

    --

    ______________________________________________________________

    Alfred Zaffran              Support

    CadSoft Computer GmbH       Hotline:   08635-698930

    Pleidolfweg 15              FAX:       08635-698940

    84568 Pleiskirchen          eMail: <alf@cadsoft.de>

                                 Web:   <www.cadsoft.de>

    Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Thomas Liratsch

    ______________________________________________________________

     

    EAGLE V6.2 availabe now!