Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Aktuelle Fehler in 6.0 Release - Wie weiter?
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 1 reply
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 426 views
  • Users 0 members are here
  • workaround
  • eagle6
  • fehler
  • verbraucherschutz
  • update
Related

Aktuelle Fehler in 6.0 Release - Wie weiter?

e14 Contributor
e14 Contributor over 14 years ago

Hallo,

 

seit nunmehr einem halben Monat gibt es massive Fehler in der aktuellen Release 6.0 - Sie haben bereits eine Stunde nach Release selbst darauf hingewiesen. Ich frage mich nun: Wann hoert dieser Beta-Test endlich auf?

 

Ich habe bereits eine Ladung Prototypen damit in den Sand gesetzt, weil ich die Probleme mit dem CAM Export nicht selbst "workarounden" konnte. Ich habe jedoch mal ein wenig mit den von Ihnen vorgeschlagenen workarounds getestet und bin alles andere als zufrieden. Was ich mit Eagle 6 editiere, und was am Ende aus dem CAM Prozessor faellt sind unterschiedliche Dinge, und das kann ja wohl verdammt nochmal nicht angehen.

 

Ich suche dringend nach einer Moeglichkeit meine mit 6.0 editierten bzw. erstellten Layouts zu einer stabilen Version 5.x zurueck zu konvertieren - ist die Alternative ansonsten, das komplette Layout neu zu erstellen?

 

Nur fuer den Fall, dass Sie mir jetzt empfehlen die Beta-Version zu verwenden ein Zitat: "Diese Betaversion von EAGLE ist nicht zur Erstellung neuer Projekte gedacht, sondern dient ausschließlich dem Zweck des Testens."

 

Ich hoffe, dass Sie also nicht empfehlen, anstelle der Release eine Beta-Version zu verwenden.

 

Ich bin sehr stark enttaeuscht von diesem ungewohnt schlechten Release-Engineering. Schlimmer noch, als vollkommen verfrueht eine Major-Release herauszubringen ist jedoch die Tatsache, dass sie nun bereits seit 3 Wochen keinerlei Updates bereitstellen, welche die massiven Fehler beheben.

 

Ich habe mit kleineren Fehlern gerechnet, aber nicht mit solch massiven und dem anschliessenden Nichtstun.

 

Ich bitte also um die Beantwortung der folgenden Fragen:

 

1.) Wann werden die Ihnen seit langem bekannten, massiven Fehler in Eagle 6 behoben?

2.) Warum funktioniert der Workaround nicht 100%?

3.) Wie konvertiere ich meine Eagle 6 Layouts zurueck zu Eagle 5? Muss ich evtl. die Layouts neu erstellen?

 

Wenn ich die Layouts neu erstellen muss, dann bin ich mir jedenfalls ziemlich sicher, dass hierfuer kein Eagle mehr herhalten wird.

 

Mit freundlichen Gruessen,

 

  ein Gast (und zahlender Kunde)


  • Sign in to reply
  • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 14 years ago

     

    On 03.01.2012 09:31, gast_23 wrote:

    Hallo,

     

    seit nunmehr einem halben Monat gibt es massive Fehler in der

    aktuellen Release 6.0 - Sie haben bereits eine Stunde nach Release

    selbst darauf hingewiesen. Ich frage mich nun: Wann hoert dieser

    Beta-Test endlich auf?

     

    Ich habe bereits eine Ladung Prototypen damit in den Sand gesetzt,

    weil ich die Probleme mit dem CAM Export nicht selbst "workarounden"

    konnte. Ich habe jedoch mal ein wenig mit den von Ihnen

    vorgeschlagenen workarounds getestet und bin alles andere als

    zufrieden. Was ich mit Eagle 6 editiere, und was am Ende aus dem CAM

    Prozessor faellt sind unterschiedliche Dinge, und das kann ja wohl

    verdammt nochmal nicht angehen.

     

    Ich suche dringend nach einer Moeglichkeit meine mit 6.0 editierten

    bzw. erstellten Layouts zu einer stabilen Version 5.x zurueck zu

    konvertieren - ist die Alternative ansonsten, das komplette Layout

    neu zu erstellen?

     

    Nur fuer den Fall, dass Sie mir jetzt empfehlen die Beta-Version zu

    verwenden ein Zitat: "*Diese Betaversion von EAGLE ist nicht zur

    Erstellung neuer Projekte gedacht, sondern dient ausschließlich dem

    Zweck des Testens."*

     

    Ich hoffe, dass Sie also nicht empfehlen, anstelle der Release eine

    Beta-Version zu verwenden.

     

    Ich bin sehr stark enttaeuscht von diesem ungewohnt schlechten

    Release-Engineering. Schlimmer noch, als vollkommen verfrueht eine

    Major-Release herauszubringen ist jedoch die Tatsache, dass sie nun

    bereits seit 3 Wochen keinerlei Updates bereitstellen, welche die

    massiven Fehler beheben.

     

    Ich habe mit kleineren Fehlern gerechnet, aber nicht mit solch

    massiven und dem anschliessenden Nichtstun.

     

    Ich bitte also um die Beantwortung der folgenden Fragen:

     

    1.) Wann werden die Ihnen seit langem bekannten, massiven Fehler in

    Eagle 6 behoben? 2.) Warum funktioniert der Workaround nicht 100%?

    3.) Wie konvertiere ich meine Eagle 6 Layouts zurueck zu Eagle 5?

    Muss ich evtl. die Layouts neu erstellen?

     

    Wenn ich die Layouts neu erstellen muss, dann bin ich mir jedenfalls

    ziemlich sicher, dass hierfuer kein Eagle mehr herhalten wird.

     

    Mit freundlichen Gruessen,

     

    ein Gast (und zahlender Kunde) * *

     

     

    Hallo Gast,

     

    schade dass Sie ihren realen Namen nicht verraten. Das macht das

    Ganze etwas unpersönlich, da ich nicht weiß, ob meine Antwort dann

    auch wirklich von Ihnen gelesen wird. Aber es gibt ja viele Leute,

    die hier mitlesen. Zu Ihren Fragen:

     

    > 1.) Wann werden die Ihnen seit langem bekannten, massiven Fehler in

    > Eagle 6 behoben?

     

    Das akute Problem mit der Datenausgabe ist bereits behoben worden.

    Es gibt inzwischen die Beta-Version 6.0.2, die Sie sich herunterladen

    können. Ich kenne die genauen Pläne bezüglich der nächsten offiziellen

    Release nicht genau, aber ich glaube, dass es in den nächsten Wochen

    eine Release 6.1 geben wird. Die Beta-Version kann ich trotz des von

    Ihnen angeführten Zitats

      *Diese Betaversion von EAGLE ist nicht zur Erstellung neuer

       Projekte gedacht, sondern dient ausschließlich dem Zweck des

       Testens."*

    guten Gewissens empfehlen.

     

     

    > 2.) Warum funktioniert der Workaround nicht 100%?

     

    Ich weiß nicht auf welchen Workaraound Sie anspielen. Wenn es um

    die Datenausgabe geht, empfehle ich 6.0.2. Oder könnten Sie dazu

    noch etwas konkreter werden?

     

     

    > 3.) Wie konvertiere ich meine Eagle 6 Layouts zurueck zu Eagle 5?

    > Muss ich evtl. die Layouts neu erstellen?

     

    Da die neue Version ein vollständing neues Datenformat verwendet,

    kann das in der alten Version auch nicht mehr gelesen werden. Ein

    "Speichern unter alter Version 5" gibt es nicht, da eine

    Rückkonvertierung unter Umständen zu "Verlusten" führen kann. Neue

    Funktionen können in älteren Versionen nicht realisiert werden. Es

    gibt hierzu im Forum einige Diskussionen, die vor einiger Zeit zu

    diesem Thema geführt worden sind.

     

    Sie könnten jedoch mit jeweils einem ULP Schaltplan und Board als

    Scriptdatei ausgeben lassen und dann in eine ältere Version über

    SCRIPT wieder importieren.  Die beiden ULPs finden Sie im Download-

    Bereich http://www.cadsoft.de/cadsoft-downloads

      export-board.ulp und  export-schematic.ulp

    Das könnte funktionieren.

     

     

    --

    Mit freundlichen Gruessen / Best regards

    Richard Hammerl

      CadSoft Support -- hotline@cadsoft.de

      FAQ: http://www.cadsoft.de/training/faq/