Hallo,
gibt es ein SET RC_xxx mit dem ich verbieten kann, das Projektordner
verschoben werden?
Danke Ralf
Hallo,
gibt es ein SET RC_xxx mit dem ich verbieten kann, das Projektordner
verschoben werden?
Danke Ralf
Am 10.02.2012 07:34, schrieb Christoph Holdinghausen:
Scherer Ralf schrieb:
>> Im ControlFenster von Eagle will ich keine Projekte verschieben.
... Und wenn ihre Hand die Maus so wenig im Griff
hat, wie um alles in der Welt zeichnen Sie damit Layouts und Schaltbilder?!
Huh!?
Beim Layouten ist selbstverständlich der "Tatterkreis Mode = ON" der
eliminiert das unkontrollierte Zucken der Hand. Zusätzlich schaltet er
die Bibliotheken auf "R+R Mode" um, d.h. Röhren und Relais. Der
Entwickler wird dann nicht durch so neumodischen Kram wie Transistoren
oder TTL-Gatter verwirrt. Selbstverständlich erfolgt auch die Ausgabe
auf dem Stiftplotter in SlowMotion damit der Entwickler beim Nachziehen
Noch fragen?
Gruß Ralf
Am 10.02.2012 09:35, schrieb A. Zaffran:
Am 09.02.2012 17:16, schrieb Scherer Ralf:
>> Apropos, wozu benötigt man Drag+Drop im ControlPanel?
...
Oder eben um Dateien/Ordner verschieben zu können.
Das sind grundsätzliche Funktionen von Windows, ...
OK, sehe ich ein. Und Mea Dingsda, ich habs gerade ausprobiert, der
dolle Explorer verschiebt auch ohne nachzufragen. Man sehe mir meine
Unwissenheit nach, ich arbeite nur (99,9%) mit dem Total Commander und
der frägt ob man verschieben will. Genauer: Der Benutzer kann
entscheiden (Konfig) ob oder ob nicht. Mehr wünsche ich mir in Eagle
auch nicht, bitte.
MfG Ralf
Am 09.02.2012 17:16, schrieb Scherer Ralf:
Apropos, wozu benötigt man Drag+Drop im ControlPanel?
Um z.B. ein Bauteil aus einer LBR auf den Schaltplan zu ziehen --> ADD
oder ein Package auf das Board --> ADD
oder auf ein geöffnetes LBR-Fenster, um Devices bzw. Packages in eine
eigene LBR zu kopieren.
Oder eben um Dateien/Ordner verschieben zu können.
Das sind grundsätzliche Funktionen von Windows, und wenn Eagle die
nicht unterstützen würde, dann wären die typischen Windows-Anwender
nicht zufrieden, weil sie dann den Explorer bemühen müssen die Aktionen
Mit freundlichen Grüßen / Best regards
Alfred Zaffran
--
______________________________________________________________
Alfred Zaffran Support
CadSoft Computer GmbH Hotline: 08635-698930
Pleidolfweg 15 FAX: 08635-698940
84568 Pleiskirchen eMail: <alf@cadsoft.de>
Web: <www.cadsoft.de>
Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573
Geschäftsführer: Thomas Liratsch
______________________________________________________________
EAGLE V6 availabe now!
Am 09.02.2012 17:16, schrieb Scherer Ralf:
Am 09.02.2012 15:12, schrieb A. Zaffran:
>> Am 09.02.2012 14:23, schrieb Scherer Ralf:
>>>
>>> gibt es ein SET RC_xxx mit dem ich verbieten kann, das Projektordner
>>> verschoben werden?
>>
>> Nein, man kann ja auch im Explorer einen Ordner (Projekt) verschieben,
> wie sollte man das verhindern?
Hmmm, rechte/linke Maustaste auf Ordner und Datei sperren? bzw.
Funktionen einschränken? Drag+Drop abschalten?
Apropos, wozu benötigt man Drag+Drop im ControlPanel?
Das einfachste wäre, wenn beim verschieben per Drag+Drop eine Abfrage
käme wie "Verschieben von X nach Y? JA/NEIN".
Bei jeder anderen Aktion (Löschen, Umbenenne, kopieren) ist eine
zusätzliche Aktion nötig, die unbeabsichtigte Klicks ausbremst. Nur
Verschieben geht ohne Rückfrage!
Bitte bauen Sie diese Kleinigkeit ein!
Gruß Ralf
Scherer Ralf schrieb:
Im ControlFenster von Eagle will ich keine Projekte verschieben.
Ruck Zuck befindet sich ein Project im "47ten" Unterverzeichnis eines
anderen Projekts.
Dann brauche ich wirklich den Explorer um das wieder zu finden.
Was genau tun Sie, um aus Versehen Dateien im Projektmanager über 47
Ebenen zu verschieben?! Und wenn ihre Hand die Maus so wenig im Griff
hat, wie um alles in der Welt zeichnen Sie damit Layouts und Schaltbilder?!
Grüße,
Christoph
Am 09.02.2012 15:12, schrieb A. Zaffran:
Am 09.02.2012 14:23, schrieb Scherer Ralf:
>>
>> gibt es ein SET RC_xxx mit dem ich verbieten kann, das Projektordner
>> verschoben werden?
Nein, man kann ja auch im Explorer einen Ordner (Projekt) verschieben,
Im Explorer will ich das machen.
Im ControlFenster von Eagle will ich keine Projekte verschieben.
Ruck Zuck befindet sich ein Project im "47ten" Unterverzeichnis eines
anderen Projekts.
Dann brauche ich wirklich den Explorer um das wieder zu finden.
> wie sollte man das verhindern?
Hmmm, rechte/linke Maustaste auf Ordner und Datei sperren? bzw.
Funktionen einschränken? Drag+Drop abschalten?
Apropos, wozu benötigt man Drag+Drop im ControlPanel?
Gruß Ralf
PS. Könnten Sie bitte zu der Nachricht "Label fuer Bus" ID:
<jf4437$3rg$1@cheetah.cadsoft.de> eine Mini Antwort schreiben.
Vielen Dank
Am 09.02.2012 14:23, schrieb Scherer Ralf:
Hallo,
gibt es ein SET RC_xxx mit dem ich verbieten kann, das Projektordner
verschoben werden?
Danke Ralf
Nein, man kann ja auch im Explorer einen Ordner (Projekt) verschieben,
wie sollte man das verhindern?
Mit freundlichen Grüßen / Best regards
Alfred Zaffran
--
______________________________________________________________
Alfred Zaffran Support
CadSoft Computer GmbH Hotline: 08635-698930
Pleidolfweg 15 FAX: 08635-698940
84568 Pleiskirchen eMail: <alf@cadsoft.de>
Web: <www.cadsoft.de>
Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573
Geschäftsführer: Thomas Liratsch
______________________________________________________________
EAGLE V6 availabe now!