Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Drill geändert - trotzdem zu klein?
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 1 reply
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 435 views
  • Users 0 members are here
Related

Drill geändert - trotzdem zu klein?

HannoKock
HannoKock over 14 years ago

Hallo,

 

ich nutze Eagle 5.60 und habe eine Platine erstellt. Darin kommen Dioden

vor, deren Drahtdurchmesser 1,3 mm ist, also habe ich nach Prüfung der

bereits im Board eingebrachten Dioden 8mit D=1,2mm) in der Library den

Drill auf 1,4 mm geändert. Dann Lib. aktualisiert, im Board

aktualisiert, es kam auch eine Meldung "...Board wurde verändert..."

- wenn ich aber mit dem Tool drillinfo.ulp mir die Bohrungen anzeigen

lasse, stehen die Drills der Dioden nach wie vor auf 1,2 mm.

 

Wo liegt der Fehler?

Gibt drillinfo.ulp falsche Daten aus oder ist in der Lib. nicht geändert

worden (wobei dort der D. mit 1,4 angegeben wird.)

 

Danke für Hinweise!

 

Hanno Kock

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 14 years ago

    Am 14.02.2012 12:34, schrieb Hanno Kock:

    Hallo,

     

    ich nutze Eagle 5.60 und habe eine Platine erstellt. Darin kommen Dioden

    vor, deren Drahtdurchmesser 1,3 mm ist, also habe ich nach Prüfung der

    bereits im Board eingebrachten Dioden 8mit D=1,2mm) in der Library den

    Drill auf 1,4 mm geändert. Dann Lib. aktualisiert, im Board

    aktualisiert, es kam auch eine Meldung "...Board wurde verändert..."

    - wenn ich aber mit dem Tool drillinfo.ulp mir die Bohrungen anzeigen

    lasse, stehen die Drills der Dioden nach wie vor auf 1,2 mm.

     

    Wo liegt der Fehler?

    Gibt drillinfo.ulp falsche Daten aus oder ist in der Lib. nicht geändert

    worden (wobei dort der D. mit 1,4 angegeben wird.)

     

    Danke für Hinweise!

     

    Hanno Kock

     

    Ist in der Bohrerliste auch ein geeigneter Bohrer drin?

    CAM wählt innerhalb der angegebenen Toleranz den nächstgelegenen Bohrer

    aus.

     

    Grüße,  Hans