Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Pad-Diameter ändert sich beim Einfüge n des Bauteils von festem Wert auf "Auto"
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 1 reply
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 385 views
  • Users 0 members are here
Related

Pad-Diameter ändert sich beim Einfüge n des Bauteils von festem Wert auf "Auto"

e14 Contributor
e14 Contributor over 14 years ago

Hallo,

 

ich habe für eine Buchsenleiste mit 1,27mm Pitch in Eagle 6.1.0 einen

Footprint und Symbol selber erstellt. Als Footprint wähle ich ein Pad

(Form ist egal, der Effekt tritt bei allen auf) und wähle eine Bohrung

(0,8mm) und einen Durchmesser (1,016mm). Das Bauteil speichere ich ab und

in der Device-Ansicht der Bibliothek stimmt auch der Footprint.

 

Sobald ich das Bauteil jedoch platziere ändert sich der Footprint und zwar

verstellt sich der Durchmesser der Pads von 1,016mm auf "Auto". Dass es die

Einstellung "Auto" sein muss, lässt sich eindeutig an der dann

fehlerhaften Padgrösse erkennen.

 

Das Phänomen konnte ich auch in Eagle 5.11.0 nachstellen.

 

Ist das ein Bug oder ein Feature? Wie kann ich das so schnell wie möglich

beheben? Ihr wisst ja, die Projektleitung....

 

Gruß

Barney

--

Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 14 years ago

    Barney schrieb:

     

    ich habe für eine Buchsenleiste mit 1,27mm Pitch in Eagle 6.1.0 einen

    Footprint und Symbol selber erstellt. Als Footprint wähle ich ein Pad

    (Form ist egal, der Effekt tritt bei allen auf) und wähle eine Bohrung

    (0,8mm) und einen Durchmesser (1,016mm). Das Bauteil speichere ich ab und

    in der Device-Ansicht der Bibliothek stimmt auch der Footprint.

     

    Sobald ich das Bauteil jedoch platziere ändert sich der Footprint und zwar

    verstellt sich der Durchmesser der Pads von 1,016mm auf "Auto". Dass es die

    Einstellung "Auto" sein muss, lässt sich eindeutig an der dann

    fehlerhaften Padgrösse erkennen.

     

    Das Phänomen konnte ich auch in Eagle 5.11.0 nachstellen.

     

    Ist das ein Bug oder ein Feature? Wie kann ich das so schnell wie möglich

    beheben? Ihr wisst ja, die Projektleitung....

     

    <http://www.cadsoft.de/training/faq/#11>

     

    Tilmann

     

    (...der sich langsam fragt, ob es tatsächlich Leute gibt, die erst

    selbst suchen und dann fragen.)