Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) 625 LED in Board anordnen
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 4 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 533 views
  • Users 0 members are here
Related

625 LED in Board anordnen

e14 Contributor
e14 Contributor over 14 years ago

Hallo,

 

Ich muss als Maturaprojekt eine Anzeigetafel entwerfen. Dabei verwende ich 625 LEDs, die ich im Schematic alle schon eingefügt und mit meinen ICs verknüpft.

Ich muss alle LEDs im Board gleichmäßig anordnen in einem Raster von 25x25.

 

Meine Frage ist:

Wie stelle ich das am besten an? Gibt es eine Möglichkeit sich einen Raster hineinzulegen?

 

Bitte um Hilfe

 

Danke schon mal im Vorraus

 

LG

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 14 years ago

    Am 21.03.2012 09:40, schrieb Patrick Knotz:

    Ich muss alle LEDs im Board gleichmäßig anordnen in einem Raster von 25x25.

    25x25 was? mm, inch, => "grid XYZ;"

    Meine Frage ist:

    Wie stelle ich das am besten an? Gibt es eine Möglichkeit sich einen Raster hineinzulegen?

     

    Sind die LED-Namen sortiert?

    D1=1.Spalte, 1.Zeile,

    D2=1.Spalte,2.Zeile

    ...?

    Wenn nein=> zuerst renumber.ulp

    dann Scriptdatei erstellen mit perl, excel, o.ä.

     

    z.b.

     

    Grid mm;

    rotate R0 'D1';

    rotate R0 'D2';

    rotate R0 'D3';

    ...

    rotate R0 'D625';

     

    move D1 (0 0);

    move D2 (25 0);

    move D2 (50 0);

    ...

    move D625 (xxx yyy);

     

    diese Datei im Board ausführen (script) => fertig.

     

    Gruß Ralf

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 14 years ago in reply to e14 Contributor

    Danke für die INfo.

    Das mit dem Raster 25x25 hat nichts mit mm oder inch zu tun, dabei geht es nur darum das die LEDs in einem gleichen Abstand zueinander sind. 

     

    Ja die LEDs sind sortiert.

    D1=1. Spalte, 1. Zeile

    D2=2. Spalte 1. Zeile

     

    Wie meinst du das mit der Scriptdatei? Hab sowas noch nie gemacht.

     

    Was bewirkt das:

    rotate R0 'D1'

    rotate R0 'D2'

     

    LG

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 14 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 26.03.2012 08:18, schrieb Patrick Knotz:

    Danke für die INfo.

    Das mit dem Raster 25x25 hat nichts mit mm oder inch zu tun,...

     

    Ah, OK, 25 Spalten, 25 Zeilen

     

    Ja die LEDs sind sortiert.

    D1=1. Spalte, 1. Zeile

    D2=2. Spalte 1. Zeile

     

    Zum Positionieren musst du Koordinaten angeben, die Zahlen beziehen sich

    auf die eingestellte Einheit, mm, inch...

    mit dem Kommando:

    Grid mm;

    Stellst du die Einheit Millimeter ein

    das Kommando danach

    move D2 (25 0);

    würde jetzt die Diode "D2" auf X=25.0 mm, Y=0mm setzen.

    => Hilfe move

    mit dem Kommando

    rotate R90 'D2';

    kannst du die Diode "R2" um 90° drehen.

    => Hilfe rotate

     

    Wie meinst du das mit der Scriptdatei? Hab sowas noch nie gemacht.

     

    Das ist eine TextDatei in der ein Folge von Kommandos wie oben

    beschrieben stehen.

    => Hilfe script

     

    Gruß Ralf

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 14 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 26.03.2012 08:18, schrieb Patrick Knotz:

    Danke für die INfo.

    Das mit dem Raster 25x25 hat nichts mit mm oder inch zu tun,...

     

    Ah, OK, 25 Spalten, 25 Zeilen

     

    Ja die LEDs sind sortiert.

    D1=1. Spalte, 1. Zeile

    D2=2. Spalte 1. Zeile

     

    Zum Positionieren musst du Koordinaten angeben, die Zahlen beziehen sich

    auf die eingestellte Einheit, mm, inch...

    mit dem Kommando:

    Grid mm;

    Stellst du die Einheit Millimeter ein

    das Kommando danach

    move D2 (25 0);

    würde jetzt die Diode "D2" auf X=25.0 mm, Y=0mm setzen.

    => Hilfe move

    mit dem Kommando

    rotate R90 'D2';

    kannst du die Diode "R2" um 90° drehen.

    => Hilfe rotate

     

    Wie meinst du das mit der Scriptdatei? Hab sowas noch nie gemacht.

     

    Das ist eine TextDatei in der ein Folge von Kommandos wie oben

    beschrieben stehen.

    => Hilfe script

     

    Gruß Ralf

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Children
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 14 years ago in reply to e14 Contributor

    Aaah danke vielmals. Jetzt versteh ich das.  Hat mir sehr geholfen image

     

    LG