Hallo!
Lassen sich die striche der nicht bestückten Bauteile dünner machen?
Das ganze Bauteil ist bei meiner Schaltung weg (Widerstand).
Danke,
Zoran
Hallo!
Lassen sich die striche der nicht bestückten Bauteile dünner machen?
Das ganze Bauteil ist bei meiner Schaltung weg (Widerstand).
Danke,
Zoran
On 10.05.2012 10:04, Zoran Stojkovic wrote:
Am 07.05.2012, 18:34 Uhr, schrieb Zoran Stojkovic
>> Hallo!
>>
>> Lassen sich die striche der nicht bestückten Bauteile dünner machen?
>> Das ganze Bauteil ist bei meiner Schaltung weg (Widerstand).
>>
>> Danke,
>>
>> Zoran
Evtl. war das zu wenig Input:
Es geht um die Varianten.
Wenn ich einen Widerstand als noplace setze, dann wird er in der Schaltung
durchgestrichen (X). Leider aber sind die Striche so ***, dass ich den
Wert des Widerstandes und den Referenzdesignator nicht mehr sehen kann,
bzw. den Widerstand als solches fast nicht erkennen kann.
Wenn der Strich z.b. 2-3x so *** wie ein Pin ist wäre das vollkommen
ausreichend.
Ach ja: Version 6.2
Danke,
Zoran
Hallo,
da lässt sich derzeit nichts daran ändern. Soweit ich weiß, sind
aber im Laufe der Version 6 ein paar Modifikationen zu erwarten.
Ich werde Ihren Wunsch mal an unsere Entwickler weitergeben.
--
Mit freundlichen Gruessen / Best regards
Richard Hammerl
CadSoft Support -- hotline@cadsoft.de
FAQ: http://www.cadsoft.de/training/faq/
Am 07.05.2012, 18:34 Uhr, schrieb Zoran Stojkovic
Hallo!
Lassen sich die striche der nicht bestückten Bauteile dünner machen?
Das ganze Bauteil ist bei meiner Schaltung weg (Widerstand).
Danke,
Zoran
Evtl. war das zu wenig Input:
Es geht um die Varianten.
Wenn ich einen Widerstand als noplace setze, dann wird er in der Schaltung
durchgestrichen (X). Leider aber sind die Striche so ***, dass ich den
Wert des Widerstandes und den Referenzdesignator nicht mehr sehen kann,
bzw. den Widerstand als solches fast nicht erkennen kann.
Wenn der Strich z.b. 2-3x so *** wie ein Pin ist wäre das vollkommen
ausreichend.
Ach ja: Version 6.2
Danke,
Zoran