Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Br�uchte Hilfe beim CAM Job
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 3 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 616 views
  • Users 0 members are here
Related

Br�uchte Hilfe beim CAM Job

autodeskguest
autodeskguest over 18 years ago

Hallo

 

 

 

Könnte mir einer Helfen beim Gerber 23?

 

 

 

Ich hab die Gerberdaten mit Gerber Auto 23 erzeugt sowie die WHL.

 

 

 

Leider kann ich die Daten von meiner WHL nicht in die Gerber 23 ohne

Fehlermeldung übernehme.

 

 

 

Vielleicht hat da einer eine Hilfreiche Idee für mein Problem.

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen

 

 

 

Daniel

 

 

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 18 years ago

    Daniel Ascher schrieb:

    Hallo

     

    Könnte mir einer Helfen beim Gerber 23?

    Ich hab die Gerberdaten mit Gerber Auto 23 erzeugt sowie die WHL.

    Leider kann ich die Daten von meiner WHL nicht in die Gerber 23 ohne

    Fehlermeldung übernehme.

    Vielleicht hat da einer eine Hilfreiche Idee für mein Problem.

     

    Ohne genauere Angaben der Fehlermeldung muß ich raten, aber vermutlich

    ist es die Blendenbreite (Toleranz).

     

    In der ersten Sektion werden die Blenden mit entspr. Auflösung

    ermittelt, die dann in den folgenden Sektionen benutzt werden.

    Da Eagle eine wesentlich höhere Auflösung als das Gerber 2.3-Format

    besitzt und dazu noch auf Inch umgerechnet wird, muß gerundet werden.

    Ergibt sich aus der Umrechnung eine gerade Zahl (Auflösung) in Inch

    (Mil) dann paßt die Blende exakt. Ist der Wert abweichend, dann muß

    eine Toleranz für + und - angegeben werden. In diesem Fall hat der

    Anwender die Möglichkeit zu entscheiden, ob eine etwas größere Blende

    oder eine etwas kleinere Blende benutzt weden soll. Eagle nimmt immer

    die Blende die am wenigsten von dem gerundeten Wert abweicht.

    Je kleiner die Breiten werden, um so mehr wirkt sich die Abweichung

    von der gerundeten Blende aus. 1 Mil von 1mm ist nur ca. 1/40 (2,5%),

    aber von 0.1mm ist ein Mil schon ca. 1/4 (25%).

     

    Gerber 274X hat eine höhere Auflösung und es gibt keine externe

    Blendentabelle (.whl) da die benötigten Blenden der Sektion im

    Header der Datei enthalten sind. image

     

    --

    MfG / Best regards

      A. Zaffran

     

    Hotline 08635-698930, FAX 08635-698940, eMail <alf@cadsoft.de>

    CadSoft Computer GmbH, Hofmark 2, 84568 Pleiskirchen

    Registergericht: Amtsgericht  Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer, Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 18 years ago

    Hi,

     

    Es begab sich, dass Daniel Ascher verkündete:

     

    Ich hab die Gerberdaten mit Gerber Auto 23 erzeugt sowie die WHL.

     

    Warum hast du nicht Gerber 274 genommen? Das ist bedeutend einfacher,

    da die Blenden im File selber integriert sind.

     

    Ulrich

    --

    Alles rund um die Platine:

    Elektronikentwicklung, Kleinserienfertigung,

    Layout-Service

    http://www.musterbestueckung.biz

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 18 years ago

    Feher Meldung

     

    Shape     Size                  used

     

    rectangle 0.0591inch x 0.0197inch    44

    rectangle 0.0197inch x 0.0591inch    44

    rectangle 0.0630inch x 0.0710inch    48

    rectangle 0.0630inch x 0.0709inch    36

    rectangle 0.0315inch x 0.0787inch     8

    rectangle 0.0394inch x 0.0551inch    12

    rectangle 0.0236inch x 0.0866inch    16

    round     0.0591inch              20

    oval      0.0705inch x 0.1410inch     5

    rectangle 0.0157inch x 0.0472inch    16

    rectangle 0.0472inch x 0.0157inch    16

    draw      0.0197inch             131

     

    -


     

    gerber.whl

     

    D10  draw      0.0000

    D11  draw      0.0010

    D12  draw      0.0040

    D13      draw      0.0060

    D14  draw      0.0050

    D15  draw      0.0080

    D16  draw      0.0197

    D17  draw      0.0100

    D18      draw      0.0120

    D19  draw      0.0160

    D20      draw      0.0240

    D30  round     0.0360

    D31      round     0.0400

    D32  round     0.0480

    D33  round     0.0460

    D34      round     0.0550

    D35  round     0.0591

    D36  round     0.0600

    D38  round     0.1000

    D39      round     0.1500

    D40      round     0.2000

    D41      round     0.2500

    D50      square    0.0200

    D51      square    0.0550

    D52  square    0.0660

    D53      square    0.0700

    D54  square    0.0860

    D55      square    0.1000

    D56      square    0.1500

    D57  square    0.2000

    D58      square    0.2500

    D70  octagon   0.0460

    D71      octagon   0.0550

    D72  octagon   0.0540

    D73  octagon   0.0600

    D74  octagon   0.0620

    D75  octagon   0.1000

    D81  oval      0.0480 x 0.0960

    D82  oval      0.0600 x 0.1200

    D83  oval      0.0705 x 0.1410

    D84  oval      0.0540 x 0.1080

    D85  oval      0.0960 x 0.0480

    D90  rectangle 0.0591 x 0.0197

    D91  rectangle 0.0197 x 0.0591

    D92  rectangle 0.0630 x 0.0709

    D93  rectangle 0.0315 x 0.0787

    D94  rectangle 0.0630 x 0.0710

    D95  rectangle 0.0394 x 0.0551

    D96  rectangle 0.0236 x 0.0866

    D97  rectangle 0.1000 x 0.0500

    D98  rectangle 0.0157 x 0.0472

    D99  rectangle 0.0472 x 0.0157

    D100  rectangle 0.0260 x 0.0800