Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) V6.2 Bibliothekseditor: Layer werden nicht automatisch hinzugefügt (active="no")
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 3 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 645 views
  • Users 0 members are here
Related

V6.2 Bibliothekseditor: Layer werden nicht automatisch hinzugefügt (active="no")

e14 Contributor
e14 Contributor over 14 years ago

Hallo!

 

Eagle 6.2 hat folgende eigenheit die etwas störend ist:

 

Sobald man ein neues Package in einer Bibliothek (auch neue bibliothek) erstellt, indem man es aus einer anderen Bibliothek "rein zieht" oder kopiert, dann werden bisher nicht vorhandene Layer nicht automatisch in der Layerliste unter "Display" hinzugefügt.

Die Bauteile sind auf diesen Layern nicht leer. Der Layerinhalt wird erst angezeigt wenn man den Layer noch mal manuell hinzufügt.

 

In der XML-Datei *.lbr sind alle Layer vorhanden, aber die neuen Layer sind mit active="no" ausgeblendet. Eine Änderung auf active="yes" behebt das ebenfalls.

 

Wie kann man das Verhalten ändern? Bzw. was macht das für einen Sinn die neuen Layer zu verstecken?

 

Danke!

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 14 years ago

    On 31.05.2012 22:25, Unrouted wrote:

    Hallo!

     

    Eagle 6.2 hat folgende eigenheit die etwas störend ist:

     

    Sobald man ein neues Package in einer Bibliothek (auch neue bibliothek) erstellt, indem man es aus einer anderen Bibliothek "rein zieht" oder kopiert, dann werden bisher nicht vorhandene Layer nicht automatisch in der Layerliste unter "Display" hinzugefügt.

    Die Bauteile sind auf diesen Layern nicht leer. Der Layerinhalt wird erst angezeigt wenn man den Layer noch mal manuell hinzufügt.

     

    In der XML-Datei *.lbr sind alle Layer vorhanden, aber die neuen Layer sind mit active="no" ausgeblendet. Eine Änderung auf active="yes" behebt das ebenfalls.

     

    Wie kann man das Verhalten ändern? Bzw. was macht das für einen Sinn die neuen Layer zu verstecken?

     

    Danke!

     

     

     

    Ich kann das Verhalten hier nicht nachvollziehen. Wenn ein Package mit

    einem "neuen" Layer in die Bibliothek kommt, erscheint dieser im

    Display-Menü und wird auch dargestellt.

    Kann es sein, dass Sie mit SET USED_LAYERS nur bestimmte Layer anzeigen

    lassen?

     

    --

    Mit freundlichen Gruessen / Best regards

    Richard Hammerl

      CadSoft Support -- hotline@cadsoft.de

      FAQ: http://www.cadsoft.de/training/faq/

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 14 years ago in reply to e14 Contributor

    Hallo,

     

    ich kann das wie folgt reproduzieren:

     

    Vorhandene Bibliothek mit zwei Layern, die im XML bereits ausgeblendet (Versteckt) sind...

     

    <layer number="101" name="ref" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>

    <layer number="102" name="LP-Pruef" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>

     

    Diese Bibliothek mit dem Bibliothekseditor öffnen. Dann aus einer anderen Bibliothek ein Bauteil mit aktiven und benutzen Layern mit der gleichen Nummer rein ziehen

     

    <layer number="101" name="tCourtyard" color="5" fill="1" visible="yes" active="yes"/>

    <layer number="102" name="bCourtyard" color="5" fill="1" visible="yes" active="yes"/>

     

    Das Bauteil ist dann zwar komplett kopiert, aber die Layer bleiben trotzdem inaktiv. Benutzt man eine leere Bibliothek (oder Bibliothek ohne diese inaktiven Layer), dann funktioniert es. Allerdings kann man ohne XML Kenntnisse ja garnicht feststellen, dass versteckte Layer vorhanden sind und daher einige Sachen unsichtbar bleiben...

     

    Für was sind denn diese versteckten Layer überhaupt nützlich?

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 14 years ago in reply to e14 Contributor

    Hallo,

     

    ich kann das wie folgt reproduzieren:

     

    Vorhandene Bibliothek mit zwei Layern, die im XML bereits ausgeblendet (Versteckt) sind...

     

    <layer number="101" name="ref" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>

    <layer number="102" name="LP-Pruef" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>

     

    Diese Bibliothek mit dem Bibliothekseditor öffnen. Dann aus einer anderen Bibliothek ein Bauteil mit aktiven und benutzen Layern mit der gleichen Nummer rein ziehen

     

    <layer number="101" name="tCourtyard" color="5" fill="1" visible="yes" active="yes"/>

    <layer number="102" name="bCourtyard" color="5" fill="1" visible="yes" active="yes"/>

     

    Das Bauteil ist dann zwar komplett kopiert, aber die Layer bleiben trotzdem inaktiv. Benutzt man eine leere Bibliothek (oder Bibliothek ohne diese inaktiven Layer), dann funktioniert es. Allerdings kann man ohne XML Kenntnisse ja garnicht feststellen, dass versteckte Layer vorhanden sind und daher einige Sachen unsichtbar bleiben...

     

    Für was sind denn diese versteckten Layer überhaupt nützlich?

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Children
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 14 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 21.06.2012 21:29, schrieb Unrouted:

    Hallo,

     

    ich kann das wie folgt reproduzieren:

     

    Vorhandene Bibliothek mit zwei Layern, die im XML bereits ausgeblendet (Versteckt) sind...

     

    <layer number="101" name="ref" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>

    <layer number="102" name="LP-Pruef" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>

     

    Diese Bibliothek mit dem Bibliothekseditor öffnen. Dann aus einer anderen Bibliothek ein Bauteil mit aktiven und benutzen Layern mit der gleichen Nummer rein ziehen

     

    <layer number="101" name="tCourtyard" color="5" fill="1" visible="yes" active="yes"/>

    <layer number="102" name="bCourtyard" color="5" fill="1" visible="yes" active="yes"/>

     

    Das Bauteil ist dann zwar komplett kopiert, aber die Layer bleiben trotzdem inaktiv. Benutzt man eine leere Bibliothek (oder Bibliothek ohne diese inaktiven Layer), dann funktioniert es. Allerdings kann man ohne XML Kenntnisse ja garnicht feststellen, dass versteckte Layer vorhanden sind und daher einige Sachen unsichtbar bleiben...

     

    Für was sind denn diese versteckten Layer überhaupt nützlich?

     

     

    Für jeden, der diese Layer im DISPLAY-Menu nicht sehen will.

    Bei CHANGE Layer wird außer beim ROUTE immer die gesamte Layerliste zur

    Auswahl angeboten, wenn mir jetzt das Menu zu groß wird, bzw. ich

    bestimmte Layer gar nicht benutzen will, dann kann ich die von mir nicht

    gewollten Layer ausblenden, mit SET USED_LAYER ....

     

    Damit kann die Anzeige im DESIPLAY.Menu reduziert werden, auf die Layer,

    die mich wirklich interessieren, bzw.die ich auch benutze.

    Beispiel:

    tTest, bTest, tFinish, bFinish, tGlue, bGlue, tKeepout, bKeepout sind

    Layer die man nur bei bestimmten Boards bzw, Ausführung benutzt, aber

    in den meisten Fällen werde ich sie nicht benutzten, und dann stört mich

    die Fülle der Layer bei der Auswahl, also schalte ich sie für das

    Auswahlmenu ab. image

     

     

    Mit freundlichen Grüßen / Best regards

     

    Alfred Zaffran

    --

    ______________________________________________________________

    Alfred Zaffran              Support

    CadSoft Computer GmbH       Hotline:   08635-698930

    Pleidolfweg 15              FAX:       08635-698940

    84568 Pleiskirchen          eMail: <alf@cadsoft.de>

                                 Web:   <www.cadsoft.de>

    Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Thomas Liratsch

    ______________________________________________________________

     

    EAGLE V6.2 availabe now!