Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Repeat-Funktion
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 3 replies
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 601 views
  • Users 0 members are here
Related

Repeat-Funktion

autodeskguest
autodeskguest over 17 years ago

Ich trauere wieder mal der uralten Repeat-Funktion von Orcad nach,  die war genial und würde

Eagle sehr gut stehen!  Man definierte eine X- und eine Y-Schrittweite und ein

Benennungs-Inkrement.  Man führte ein Mal einen Befehl aus (sowas wie jetzt ADD,  LABEL, VALUE

oder NET) und hielt dann nur noch "R" für Repeat gedrückt:  sofort wurde der letzte Vorgang

entsprechend versetzt wiederholt -- z.B. 16 Bit Datenbus angeschlossen in 2 Sekunden!  Man

könnte das auch als einen kleinen Makrorecorder ansehen.  Der meiste Programmieraufwand dazu

müsste eigentlich in der Undo-Funktion schon drinnen sein,  oder?

 

Grüße,  Hans

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

     

    Dabei jedoch die (eine oder mehrere) Mausklickkoordinaten um einen

    X-/Y-Offset versetzt

    wiederholen (wenn kein neuer Offset eingegeben,  den letzten wieder nehmen)

    und bei Texteingaben wie NAME, VALUE, TEXT einen intelligenten Zähloffset

    dazunehmen,  bei Auswahllisten die nächste Position nehmen.

    Bei NAME wäre das super, z. B. einen Widerstand auf R200 benennen, und dann

    Click-Click-Click die ganzen Folge-Widerstände auf fortlaufende Nummern, das

    wäre echt ober-edel (ich wäre auch schon echt happy, wenn Change Name so

    eine Möglichkeit hätte ...).

     

    Nur kann ich mir nicht ganz vorstellen, wie Du das mit VALUE oder TEXT

    machen willst - zumindestens fällt mir da keine sinnvolle Anwendung ein?

    Wenn ich Values von mehreren Bauteilen ändern möchte, will ich meistens alle

    gleich setzen, z. B. alle Widerstände eine Gruppe von 10k auf 100k ändern.

    Das geht jetzt schon gut, indem ich einfach "VALUE 100k" eingebe und dann

    die Widerstände der Reihe nach anclicke. (Gut wäre aber, wenn es auch über

    die Gruppier-Funktion ginge - also ganze Gruppe von Widerständen markieren,

    dann "CHANGE VALUE 100k" - da wäre natürlich so ein Repeat befehlt nett, den

    man dann auf die ganze Gruppe anwenden kann.

     

    Auch bei LABEL kann das Sinn ergeben:  oft habe ich am Schaltplanrand ein

    dutzend Net-Enden untereinander und will die dort alle beLABELn,  aber

    zwecks besserer Lesbarkeit 0.01in über dem Wire plaziert.  Jetzt brauche

    ich pro Label drei Klicks (auswählen, bestätigen, plazieren) und muss

    entweder bei jedem Label mit Alternate Grid genau zielen oder nachher alle

    per Group/Move noch um das Hunderstel versetzen.  Mit REPEAT würde ich das

    mit einem Label vormachen und dann nur kurz die Taste mit dem Repeat-Befehl

    gedrückt halten.

     

    Das wäre echt affengeil.

     

    Auch bei ROUTE kann das Sinn ergeben:  wenn man einige Leiterbahnen

    parallel mit ein paar Knicken verlegen will.

     

    wäre ober-affengeil, aber das erfordert schon einige Intelligenz vom

    Programm, es muss irgendwie erkennen, wann ich mit meinem "Teach-Vorgang"

    starte - so ein Makro-Start-Button wäre dann fast nötig - und ich müsste

    beim Verlegen der ersten Leitung daran denken, den Teach-Start-Button vorher

    zu drücken (oder man könnte den "Repeat"-Block-Start in einer Undo-Liste

    irgendwie markieren - bzw. Eagle würde das selbst auf einen sinnvollen Punkt

    setzen, den man dann aber bei Bedarf noch verschieben könnte). ... das wird

    aber etwas Arbeit für die Eagle-Programmierer fürchte ich.

     

    Oder wenn man sich eine Reihe Netze aus einem Bus an einen 16-bit-Buffer

    holen will.

    Ich arbeite nicht mit Bussen - eher mit LABEL-Stummeln, da hilft mir das

    fürchte ich nicht weiter.

     

    Oder wenn man eine Menge LEDs in ein Raster plazieren will (hier müsste

    dann z.B. bei 'MOVE Led01 (Mausklick)' auch der eingetippte Bauteilname

    inkrementiert werden).

    Ja klar- das wäre echt super - aber da würde eigentlich auch ein "Relativ

    Copy" reichen (geht eigentlich jetzt schon fast mit Copy - Paste - nur wäre

    es gut, wenn die neu herein-gepastete Gruppe gleich gruppiert wäre, damit

    man dann immer mit den gleichen Relativ-Koordinaten weitermachen kann).

     

    Wie gesagt,  das war bei Orcad vor fast zwanzig Jahren echt frappant,  wie

    schnell man damit wiederkehrende Strukturen zeichnen konnte!  Das hatte ich

    damals beim Umstieg wohl am meisten vermisst.

    Interessante Info, kenn leider Orcad nicht.

     

     

     

     

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    tilly schrieb:

    Hört sich prinzipiell sehr interessant an, aber doch eher für copy? (am

    besten einen relativ-copy-Befehl, denn man dann auf einfache Art durch einen

    click wiederholen kann).

     

    Mir ist nicht ganz klar, wie Du Dir das bei Value / Add / Net / Name

    vorstellst (ich nehme an, mit "Label" meinst Du den Eagle-Name-Command)?

     

     

     

    Nein,  nicht bloß COPY,  allgemeiner:  den letzten Vorgang wiederholen (hmm,  in Eagle wird die

    Abgrenzung etwas schwieriger,  vielleicht bräuchte das einen Start-/Stopp-Knopf wie ein

    Makrorekorder).

     

    Dabei jedoch die (eine oder mehrere) Mausklickkoordinaten um einen X-/Y-Offset versetzt

    wiederholen (wenn kein neuer Offset eingegeben,  den letzten wieder nehmen) und bei Texteingaben

    wie NAME, VALUE, TEXT einen intelligenten Zähloffset dazunehmen,  bei Auswahllisten die nächste

    Position nehmen.

     

    Auch bei LABEL kann das Sinn ergeben:  oft habe ich am Schaltplanrand ein dutzend Net-Enden

    untereinander und will die dort alle beLABELn,  aber zwecks besserer Lesbarkeit 0.01in über dem

    Wire plaziert.  Jetzt brauche ich pro Label drei Klicks (auswählen, bestätigen, plazieren) und

    muss entweder bei jedem Label mit Alternate Grid genau zielen oder nachher alle per Group/Move

    noch um das Hunderstel versetzen.  Mit REPEAT würde ich das mit einem Label vormachen und dann

    nur kurz die Taste mit dem Repeat-Befehl gedrückt halten.

     

    Auch bei ROUTE kann das Sinn ergeben:  wenn man einige Leiterbahnen parallel mit ein paar

    Knicken verlegen will.

     

    Oder wenn man sich eine Reihe Netze aus einem Bus an einen 16-bit-Buffer holen will.

     

    Oder wenn man eine Menge LEDs in ein Raster plazieren will (hier müsste dann z.B. bei 'MOVE

    Led01 (Mausklick)' auch der eingetippte Bauteilname inkrementiert werden).

     

    Wie gesagt,  das war bei Orcad vor fast zwanzig Jahren echt frappant,  wie schnell man damit

    wiederkehrende Strukturen zeichnen konnte!  Das hatte ich damals beim Umstieg wohl am meisten

    vermisst.

     

    Liebe Grüße,  Hans

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Hört sich prinzipiell sehr interessant an, aber doch eher für copy? (am

    besten einen relativ-copy-Befehl, denn man dann auf einfache Art durch einen

    click wiederholen kann).

     

    Mir ist nicht ganz klar, wie Du Dir das bei Value / Add / Net / Name

    vorstellst (ich nehme an, mit "Label" meinst Du den Eagle-Name-Command)?