EAGLE Support (Deutsch) Bug: Text ausrichten
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
  • Replies 12 replies
  • Subscribers 182 subscribers
  • Views 1191 views
  • Users 0 members are here
Related

Bug: Text ausrichten

Former Member
Former Member over 13 years ago

Hallo

 

Wenn ich bei einem Text Align center+right wähle bleibt zwischen

Buchstabenende und Origin Luft (ca. 0.8mm). Dasselbe passiert bei align

center. Der Mittelpunkt ist nicht in der Mitte des Textes. Die vertikale

Ausrichtung ist jeweils korrekt.

 

--

mfg Patrick Steiner

Eagle 6.3.0 Professional

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • Former Member
    Former Member over 13 years ago in reply to CSWalt

    Am 15.12.2012 20:29, schrieb Walter.Spermann@cadsoft.de:

    OK, ich halte 4b für die erstrebenswerteste Lösung, vielen Dank !

    Die Koordinaten-Korrektur kann neben dem aktuellen Alignment und

    Orientierung

    aber auch noch von dem Spin-Flag und der globalen Einstellung "Vertical

    Text" abhängen,

     

    Ja, das ist gar nicht mal so ohne. Deswegen ja auch das "geruettelt

    Mass" IF-Abfragen. Da muss man aufpassen wie ein Schiesshund, damit sich

    keine Fehler einschleichen.

     

    Es kann uebrigens vermutlich IMMER noch zu Platinenaenderungen kommen,

    da die neuen Textpositionen ja auf Editorkoordinaten gerundet werden

    muessen. Es KANN sein, dass sich hierdurch die tatsaechlichen

    Strichpositionen evtl. um EINE Editorkoordinate aendern, was den

    Kupferfluss evtl. wieder stoert (je nachdem, wie der aktuelle

    Zeichenalgorithmus gestaltet ist, ist das aber evtl. auch KEIN Problem).

     

    FALLS es ein Problem sein kann, waere es auf alle Faelle sinnvoll,

    BETROFFENE Texte in die Kompatibilitaetswarnung beim Einladen mit

    aufzunehmen (nur in der Platine, NICHT im Schaltplan).

     

    Andreas Weidner

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • Former Member
    Former Member over 13 years ago in reply to Former Member

    Eine Editorkoordinate? Du meinst, die kleinste von Eagle darstellbare

    Einheit?

    Die ist inzwischen soooo klein -- wenn das was ausmacht, dann hast du noch

    ganz andere Probleme.

    --

    Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
<