Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Differential Routing
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 2 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 519 views
  • Users 0 members are here
Related

Differential Routing

autodeskguest
autodeskguest over 17 years ago

Hallo,

 

Ich hatte es mir schon fuer Version 5 gewuenscht, lag aber nicht unter dem Weihnachtsbaum.

 

Bei den Projekten an denen ich arbeite wird es immer schneller als langsamer image

 

Der Skew zwischen den Signalpaaren wird auch immer wichtiger, also eine Laengenkontrolle waere auch fein.

 

Es ist so umstaendlich mit den diversen ULPs zu arbeiten (Danke an die Entwickler dieser ULPs)

 

 

 

Also ich wunsch' mir was fuer 5.6.1 image

 

 

 

Johannes Kotz

--

Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Der Skew zwischen den Signalpaaren wird auch immer wichtiger, also eine

    Laengenkontrolle waere auch fein.

     

    Es ist so umstaendlich mit den diversen ULPs zu arbeiten (Danke an die

    Entwickler dieser ULPs)

     

    Hm, ich habe mir die ULPs auf Funktionstasten gelegt und finde das ganz ok

    so. Länge auf 1. Nachkommastelle angleichen geht rel. einfach. Was mir

    fehlt, ist eine zuverlässige Abstandskontrolle und ...

     

    - Für differentielles Routing fehlt mir erstmal die Unterscheidung (auch bei

    den DRC- oder Netzklassen-Einstellungen) zwischen innen und außen. Schön

    fände ich, wenn man den Innenabstand (s) als absoluten Wert (Netzklasse

    oder DRC) eingeben könnte, den Außenabstand dagegen nur einmal (DRC) als

    Faktor (z.B. 5s) angeben müsste.

     

    - Für das Routing wäre es hilfreich, wenn die neue Linie im Innenabstand zur

    anderen Linie "einrasten" würde, d.h. ein virtuelles Grid im Innenabstand

    übersteuert das aktive Grid, sodass die zweite Linie im korrekten Abstand

    neben der ersten gezogen werden kann.

    Natürlich muss der Fangmodus auch verlassen werden können, um z.B.

    Längenausgleich herzustellen. Dann sollte das aktive Grid wieder fangen.

     

    - Beim DRC-Check sollten die Abstände derart geprüft werden, dass z.B. beim

    Innenabstand jede Abweichung angezeigt wird. Nicht nur die Unterschreitung.

     

    - Polygone sollten im Außenabstand begrenzt werden.

     

    - es wäre hilfreich, wenn man in der Ergebnisliste der ULPs den Leitungen

    Nummern o.ä. verpassen könnte, nach denen dann sortiert werden kann. Bei

    mehreren Seiten Leitungen ist das Gescrolle lästig, um zusammengehörende

    Leitungen kontrollieren zu können.

     

    - einen Automodus ala FM-Router, der den Längenausgleich schon vorschlägt,

    wäre ein Sahnehäubchen image

     

     

    Gruß Reinhard Mantey

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 17 years ago

    johannes kotz wrote:

    Hallo,

     

    Ich hatte es mir schon fuer Version 5 gewuenscht, lag aber nicht unter

    dem Weihnachtsbaum.

     

    Bei den Projekten an denen ich arbeite wird es immer schneller als

    langsamer image

     

    Der Skew zwischen den Signalpaaren wird auch immer wichtiger, also eine

    Laengenkontrolle waere auch fein.

     

    Es ist so umstaendlich mit den diversen ULPs zu arbeiten (Danke an die

    Entwickler dieser ULPs)

     

     

     

    Also ich wunsch' mir was fuer 5.6.1 image

     

     

     

    Johannes Kotz

    Hallo auch von mir,

     

    diesem Wunsch kann ich mich nur anschließen !

     

    Bei dem length.ULP wäre es ja schon hilfreich, wenn das Fenster nicht

    immer wieder geschlossen werden müsste, sondern bsp. auf dem 2.

    Bildschirm verbleiben und mit F5 aktualisiert werden kann (bzw sich

    selbst aktualisiert) auf eine "Nachricht" von EAGLE hin, dass sich im

    PCB was geändert hat.

     

    Aber eine "live" Längenanzeige in EAGLE selbst beim/während des Routings

    wäre natürlich noch schöner. Wenn dabei dann beim Routen von

    ! angezeigt

    würde (wenn denn beide Signale von der Klasse differential wären), dann

    wäre schon einiges geholfen.

     

    Ein wahlweise "automatisches" Routen von 2 differentiellen Leitungen

    gleichzeitig wäre zwar praktisch aber wie ich finde noch entbehrlich.

     

    Björn Schormann