Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Bauteil nur für Schaltung definieren
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 8 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 1996 views
  • Users 0 members are here
Related

Bauteil nur für Schaltung definieren

e14 Contributor
e14 Contributor over 13 years ago

Hallo miteinander,

 

möglicherweise ist die Frage schon oft behandelt worden ...

 

Wie kann man "sauber" ein Bauteil erzeugen, welches nur für die Schaltung

benötigt wird, da es außerhalb der Leiterplatte liegen soll.

Elektrisch sollte das Bauteil zwar PINs besitzen aber keine PADs haben, denn

diese will EAGLE stehts auf dem Board platzieren.

 

Eine "unsaubere" Lösung wäre das Bauteil wie gewohnt in einer lib zu erzeugen

und den Anschlüssen PADs zuzuordnen. Beim Routen muss das Teil dann ignoriert

werden.

 

Mit freundlichen Grüßen

Dietmar Oelschlägel

Schwarzbeck Mess-Elektronik

 

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 13 years ago

    Dietmar Oelschlägel schrieb:

     

    möglicherweise ist die Frage schon oft behandelt worden ...

     

    Wie kann man "sauber" ein Bauteil erzeugen, welches nur für die Schaltung

    benötigt wird, da es außerhalb der Leiterplatte liegen soll.

    Elektrisch sollte das Bauteil zwar PINs besitzen aber keine PADs haben, denn

    diese will EAGLE stehts auf dem Board platzieren.

     

    Eine "unsaubere" Lösung wäre das Bauteil wie gewohnt in einer lib zu erzeugen

    und den Anschlüssen PADs zuzuordnen. Beim Routen muss das Teil dann ignoriert

    werden.

     

    Wenn man bereit ist, den betreffenden Netzen feste implizite Namen

    zuzuordnen, kann man das mit Supply-Pins durchaus realisieren.

     

    Ansonsten kann man auch ein Symbol zeichnen, das eben keine Pins

    enthält, und dieses im Schaltbild dann nur als "Zeichenelement"

    verwenden. Netze werden dann aber nicht damit "verbunden" und wandern

    entsprechend beim Verschieben auch nicht mit. Ebenso kann ERC schonmal

    Meldungen bringen ("nur 1 Pin an Netz xxx"), die dann zu ignorieren sind.

     

    Andererseits: wenn ein Bauteil nicht auf der Leiterplatte liegen, aber

    dennoch mit der Schaltung verbunden sein soll: wie wird denn diese

    Verbindung später erfolgen? Ich halte es für sinnvoller, dann genau

    diese Verbindung (Steckverbinder, einzelne Lötpads oder was auch immer)

    exakt so im Schaltbild zu zeichnen und entsprechend im Layout zu

    berücksichtigen. Dann ist auch wieder der 1:1 Zusammenhang zwischen

    Schaltbild und Leiterplatte in Ordnung.

     

    Tilmann

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 13 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 31.01.2013 09:29, schrieb Tilmann Reh:

    Ich halte es für sinnvoller, dann genau

    diese Verbindung (Steckverbinder, einzelne Lötpads oder was auch immer)

    exakt so im Schaltbild zu zeichnen und entsprechend im Layout zu

    berücksichtigen. Dann ist auch wieder der 1:1 Zusammenhang zwischen

    Schaltbild und Leiterplatte in Ordnung.

     

    Tilmann

     

     

    Das hat manchmal auch Nachteile. Platziert man beispielsweise viele

    Panel-Mount BNCs oder LEDs (oder was auch immer) die zwar physikalisch

    erstmal nur 2 Drähte zum Anlöten bereitstellen aber man mittels Litze

    einen Draht auf die andere Seite der Leiterplatte ziehen muss (oder der

    Einfachheit halber will), hat man an der Frontplatte zwar sein Gehäuse

    aber die Pads kann man ja selten getrennt vom Gehäuse platzieren.

     

    Beispielbild aus einer eigenen Lib:

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 13 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 01.02.2013 07:04, schrieb Ein User:

    Am 31.01.2013 09:29, schrieb Tilmann Reh:

    >> Ich halte es für sinnvoller, dann genau diese Verbindung

    >> (Steckverbinder, einzelne Lötpads oder was auch immer) exakt so im

    >> Schaltbild zu zeichnen und entsprechend im Layout zu

    >> berücksichtigen. Dann ist auch wieder der 1:1 Zusammenhang

    >> zwischen Schaltbild und Leiterplatte in Ordnung.

    >>

    >> Tilmann

    >>

    >

    Das hat manchmal auch Nachteile. Platziert man beispielsweise viele

    Panel-Mount BNCs oder LEDs (oder was auch immer) die zwar

    physikalisch erstmal nur 2 Drähte zum Anlöten bereitstellen aber man

    mittels Litze einen Draht auf die andere Seite der Leiterplatte

    ziehen muss (oder der Einfachheit halber will), hat man an der

    Frontplatte zwar sein Gehäuse aber die Pads kann man ja selten

    getrennt vom Gehäuse platzieren.

     

    Beispielbild aus einer eigenen Lib:

     

     

    Wenn man wie in diesem Beispiel Bauteile über Drähte anschließen will,

    halte ich die folgende Lösung für korrekt:

     

    • Dieses Teil nicht in das Projekt aufnehmen,  also nicht in den

    Schaltplan und das Board einzeichnen.  Es wird ja wirklich nicht auf die

    Platine bestückt und gehört auch nicht in ihre Stückliste.

     

    • Vielmehr für jede Litze ein Lötpad (wie zB aus wirepad) einzeichnen

    und vernünftig benennen,  hier zB vielleicht X5-Sig,  X5-Gnd1,  X5-Gnd2.

      Damit ist der Schaltplan richtig,  die Pads bekommen auch auf dem

    Bestückungsdruck passende Texte und man kann einen vernünftigen

    Verdrahtungsplan für das Chassis erstellen.

     

    • Um einen hübschen und verständlichen Schaltplan zu bekommen,  kann man

    dort nun an diese Pads ein Symbol (wie zB aus doku-dummy) dranmalen,

    rein zur Erläuterung.  Diese Pads im Schaltplan auch zusammenhalten,  so

    dass sie zum Teil passen.

     

    • In der Board-Doku kann man im Layer 48 Document als Erläuterung Texte

    oder eine kleine schematische Skizze neben die Pads malen,  damit der

    Techniker auch bequem durchblickt.

     

    Beispielbild siehe unten.

     

    Davon abgesehen verwende ich seit jeher ausschließlich eigene

    Bibliotheken,  teils auch projekt- oder kundenspezifische.  Mag man

    Teile aus den Eagle-Libs unverändert benutzen,  kann man sie ja bequem

    vom Control Panel in die eigene Lib rüberziehen.

     

    Liebe Grüße,  Hans

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 13 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 01.02.2013 07:04, schrieb Ein User:

    Am 31.01.2013 09:29, schrieb Tilmann Reh:

    >> Ich halte es für sinnvoller, dann genau diese Verbindung

    >> (Steckverbinder, einzelne Lötpads oder was auch immer) exakt so im

    >> Schaltbild zu zeichnen und entsprechend im Layout zu

    >> berücksichtigen. Dann ist auch wieder der 1:1 Zusammenhang

    >> zwischen Schaltbild und Leiterplatte in Ordnung.

    >>

    >> Tilmann

    >>

    >

    Das hat manchmal auch Nachteile. Platziert man beispielsweise viele

    Panel-Mount BNCs oder LEDs (oder was auch immer) die zwar

    physikalisch erstmal nur 2 Drähte zum Anlöten bereitstellen aber man

    mittels Litze einen Draht auf die andere Seite der Leiterplatte

    ziehen muss (oder der Einfachheit halber will), hat man an der

    Frontplatte zwar sein Gehäuse aber die Pads kann man ja selten

    getrennt vom Gehäuse platzieren.

     

    Beispielbild aus einer eigenen Lib:

     

     

    Wenn man wie in diesem Beispiel Bauteile über Drähte anschließen will,

    halte ich die folgende Lösung für korrekt:

     

    • Dieses Teil nicht in das Projekt aufnehmen,  also nicht in den

    Schaltplan und das Board einzeichnen.  Es wird ja wirklich nicht auf die

    Platine bestückt und gehört auch nicht in ihre Stückliste.

     

    • Vielmehr für jede Litze ein Lötpad (wie zB aus wirepad) einzeichnen

    und vernünftig benennen,  hier zB vielleicht X5-Sig,  X5-Gnd1,  X5-Gnd2.

      Damit ist der Schaltplan richtig,  die Pads bekommen auch auf dem

    Bestückungsdruck passende Texte und man kann einen vernünftigen

    Verdrahtungsplan für das Chassis erstellen.

     

    • Um einen hübschen und verständlichen Schaltplan zu bekommen,  kann man

    dort nun an diese Pads ein Symbol (wie zB aus doku-dummy) dranmalen,

    rein zur Erläuterung.  Diese Pads im Schaltplan auch zusammenhalten,  so

    dass sie zum Teil passen.

     

    • In der Board-Doku kann man im Layer 48 Document als Erläuterung Texte

    oder eine kleine schematische Skizze neben die Pads malen,  damit der

    Techniker auch bequem durchblickt.

     

    Beispielbild siehe unten.

     

    Davon abgesehen verwende ich seit jeher ausschließlich eigene

    Bibliotheken,  teils auch projekt- oder kundenspezifische.  Mag man

    Teile aus den Eagle-Libs unverändert benutzen,  kann man sie ja bequem

    vom Control Panel in die eigene Lib rüberziehen.

     

    Liebe Grüße,  Hans