Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Bauteil nur für Schaltung definieren
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 8 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 1996 views
  • Users 0 members are here
Related

Bauteil nur für Schaltung definieren

e14 Contributor
e14 Contributor over 13 years ago

Hallo miteinander,

 

möglicherweise ist die Frage schon oft behandelt worden ...

 

Wie kann man "sauber" ein Bauteil erzeugen, welches nur für die Schaltung

benötigt wird, da es außerhalb der Leiterplatte liegen soll.

Elektrisch sollte das Bauteil zwar PINs besitzen aber keine PADs haben, denn

diese will EAGLE stehts auf dem Board platzieren.

 

Eine "unsaubere" Lösung wäre das Bauteil wie gewohnt in einer lib zu erzeugen

und den Anschlüssen PADs zuzuordnen. Beim Routen muss das Teil dann ignoriert

werden.

 

Mit freundlichen Grüßen

Dietmar Oelschlägel

Schwarzbeck Mess-Elektronik

 

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 13 years ago

    Am 31.01.2013 08:52, schrieb Dietmar Oelschlägel:

    Hallo miteinander,

     

    möglicherweise ist die Frage schon oft behandelt worden ...

     

    Wie kann man "sauber" ein Bauteil erzeugen, welches nur für die

    Schaltung benötigt wird, da es außerhalb der Leiterplatte liegen soll.

    Elektrisch sollte das Bauteil zwar PINs besitzen aber keine PADs haben,

    denn diese will EAGLE stehts auf dem Board platzieren.

     

    Eine "unsaubere" Lösung wäre das Bauteil wie gewohnt in einer lib zu

    erzeugen und den Anschlüssen PADs zuzuordnen. Beim Routen muss das Teil

    dann ignoriert werden.

     

    Mit freundlichen Grüßen

    Dietmar Oelschlägel

    Schwarzbeck Mess-Elektronik

     

    Das wurde extra für die Simulation für Spice ermöglicht.

     

    ATTRIBUTE '_EXTERNAL_';

    Ist im DEVICE dieses Attribute definiert, prüft Eagle für dieses

    Device nicht mehr die CONNECTION. image

     

    HELP ATTRIBUTE - Absatz : Attribute in der Bibliothek

    HELP PACKAGE   - Absatz : Externe Devices

     

     

     

    Mit freundlichen Grüßen / Best regards

     

    Alfred Zaffran

    --

    ______________________________________________________________

    Alfred Zaffran              Support

    CadSoft Computer GmbH       Hotline:   08635-698930

    Pleidolfweg 15              FAX:       08635-698940

    84568 Pleiskirchen          eMail: <alf@cadsoft.de>

                                 Web:   <www.cadsoft.de>

    Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Thomas Liratsch

    ______________________________________________________________

     

    EAGLE V6.3 availabe now!

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 10 years ago in reply to e14 Contributor

    Guten Tag

     

    Wollte auch externe Bauteile definieren wie z.B. ein Lüfter oder Distanzhalter. Deshalb habe ich ein Device erzeugt mit dem Attribute _EXTERNAL_ ohne Package. Lasse ich das bom.ulp laufen erscheint das Bauteil jedoch nicht in der Stückliste. Das ULP benötigt ein Package! Wenn ich ein Package hinzufüge erhalte ich im PCB ein unschönes "Origin" Kreuz. Gibt es da eine Lösung? Ein ULP welches das kann?

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 10 years ago in reply to e14 Contributor

    Guten Tag

     

    Wollte auch externe Bauteile definieren wie z.B. ein Lüfter oder Distanzhalter. Deshalb habe ich ein Device erzeugt mit dem Attribute _EXTERNAL_ ohne Package. Lasse ich das bom.ulp laufen erscheint das Bauteil jedoch nicht in der Stückliste. Das ULP benötigt ein Package! Wenn ich ein Package hinzufüge erhalte ich im PCB ein unschönes "Origin" Kreuz. Gibt es da eine Lösung? Ein ULP welches das kann?

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Children
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 10 years ago in reply to autodeskguest

    Vielen Dank für die schnelle Antwort. Mit dem ULP funktioniert es, jedoch werden auch Symbole z.B. von GND, +5V etc. aufgelistet.

    Denke muss mich einarbeiten in das Skript und dann eine Anpassung machen, dass Bauteile ohne Package und mit dem Attribut "_EXTERNAL_" einbezogen werden.

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 10 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 02.06.2016 um 09:36 schrieb Urs Jäggi:

    Guten Tag

     

    Wollte auch externe Bauteile definieren wie z.B. ein Lüfter oder Distanzhalter. Deshalb habe ich ein Device erzeugt mit dem Attribute EXTERNAL ohne Package. Lasse ich das bom.ulp laufen erscheint das Bauteil jedoch nicht in der Stückliste. Das ULP benötigt ein Package! Wenn ich ein Package hinzufüge erhalte ich im PCB ein unschönes "Origin" Kreuz. Gibt es da eine Lösung? Ein ULP welches das kann?

     

    --

    Um alle Bilder und Anhänge in diesem Beitrag zu sehen, besuchen Sie:

    https://www.element14.com/community/message/198532

     

     

    Vielleicht hilft das ULP aus  eagle.support.eng vom 30.5.2016

     

    "How to create an entry in the bom from a component that is only in the

    schematics and not in the board?"

     

     

    --

    Mit freundlichen Gruessen / Best regards

    Richard Hammerl

      CadSoft Support -- hotline@cadsoft.de

      FAQ: http://www.cadsoft.de/training/faq/