Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Designlink-Zuordnung nach Bibliothek exportieren?
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 1 reply
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 349 views
  • Users 0 members are here
  • ulp
  • designlink
  • export
  • lbr
Related

Designlink-Zuordnung nach Bibliothek exportieren?

hachti
hachti over 13 years ago

Hallo allerseits,

 

wäre ich kein begeisterter Farnell-Kunde, hätte ich mich sicher geärgert, daß Das Design-Link-ULP nur Farnell unterstützt. Aber so bin ich

positiv überrascht will es gerne nutzen. Aber...

 

Ich habe eine Schaltung und ein Board gemacht. Und mir mühselig die passenden Teile im Schaltplan per Designlink eingetragen (Werden ja zu Attributen der Bauteile).

Nun werde ich demnächst sicher noch einige sehr ähnliche Schaltungen machen, bei denen ich zum guten Teil die gleichen Bauteile benutzen werde. Und da wäre es schön, die mühevoll zusammengesuchten Attribute (die Automatik macht da nämlich nicht sooo viel) einfach wiederverwenden zu können.

Was sicher geht, ist, per cut und copy von einem Schaltplan zum nächsten Teile zu kopieren (BTW wo ist der CUT-Knopf geblieben?!?).  Das ist aber umständlich. Die Bibliotheksexport-Funktion aus dem Schaltplan finde ich auch prima. Denn dann habe ich alles, was ich schon vorrätig habe und gerne benutze, auch gleich auf einem Haufen. Nun das Traurige: Der Export (exp-lbr.ulp oder so) kopiert die von Designlink angelegten Attribute nicht mit in die aus dem schematic erzeugten Bibliotheken :-(

Gibt es eine Lösung, wie sich das bewerkstelligen läßt? Oder muß ich beim nächsten Mal erst die Bibliotheken exportieren und dann dort Designlink benutzen und anschließend per Update die annotierten Teile in meinen Schaltplan holen?

 

Eine Lösung wäre prima!

 

 

Viele Grüße,

 

Philipp

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 13 years ago

    Am 11.03.2013 23:16, schrieb Philipp Hachtmann:

    Hallo allerseits,

     

    wäre ich kein begeisterter Farnell-Kunde, hätte ich mich sicher geärgert,

    > daß Das Design-Link-ULP nur Farnell unterstützt. Aber so bin ich

     

    Da CadSoft inzwischen seit über 3 Jahren zu Farnell gehört, wäre es

    etwas wunderlich, wenn die Konkurrenz unterstützt würde.

     

     

    positiv überrascht will es gerne nutzen. Aber...

     

    Ich habe eine Schaltung und ein Board gemacht. Und mir mühselig die passenden

    > Teile im Schaltplan per Designlink eingetragen (Werden ja zu

    Attributen der

    > Bauteile).

    Nun werde ich demnächst sicher noch einige sehr ähnliche Schaltungen machen,

    bei denen ich zum guten Teil die gleichen Bauteile benutzen werde. Und da wäre

    > es schön, die mühevoll zusammengesuchten Attribute (die Automatik

    macht da

    > nämlich nicht sooo viel) einfach wiederverwenden zu können.

     

    Immer wieder benutzte Schaltplanteile (mit konsistenten Layout) kann

    man auch mit Datei - Import - Eagle-Zeichnung laden. image

    HELP PASTE   (filename)

     

     

    Was sicher geht, ist, per cut und copy von einem Schaltplan zum nächsten Teile

    > zu kopieren (BTW wo ist der CUT-Knopf geblieben?!?).  Das ist aber

    umständlich.

     

    rechte Maustaste COPY ==>> CUT & PASTE

    (hier muß man dann allerdings mit ESC oder durch wählen eines anderen

    Befehl, den PASTE abzubrechen)

    1. Alternative:

    CUT + Enter eintippen

    2. Alternative:

    HELP SET -->> Cmd.Copy.ClassicEagleMode

     

     

    > Die Bibliotheksexport-Funktion aus dem Schaltplan finde ich auch

    prima. Denn

    > dann habe ich alles, was ich schon vorrätig habe und gerne benutze,

    auch gleich

    > auf einem Haufen. Nun das Traurige: Der Export (exp-lbr.ulp oder so)

    kopiert die

    > von Designlink angelegten Attribute nicht mit in die aus dem

    schematic erzeugten

    > Bibliotheken image

    Gibt es eine Lösung, wie sich das bewerkstelligen läßt? Oder muß ich beim

     

    Starten Sie Designlink gleich in der LBR, und führen dann ein UPDATE

    durch. image

     

     

    > nächsten Mal erst die Bibliotheken exportieren und dann dort

    Designlink benutzen

    > und anschließend per Update die annotierten Teile in meinen

    Schaltplan holen?

     

    Die Attribute aus dem SCH in die exportierten Devices übernehmen ist

    u.U. nicht möglich.

    Wenn es sich um ein Device handelt, das einen festen Value zugeordnet

    hat (Value Off) wäre es möglich, aber bei Bauteilen wie Widerständen,

    mit Value On, müßte dafür für jeden Wert eine Technologie angelegt

    werden, um die unterschiedlichen Attribut-Werte einzutragen.

    Das ULP geht durch die Loop-Member des Deviceset, nicht durch die

    Parts, die Attribute werden im Schaltplan den Parts zugeordnet, deshalb

    wie oben schon beschrieben, in diesem Fall das ULP in der LBR starten.

     

     

     

    Mit freundlichen Grüßen / Best regards

     

    Alfred Zaffran

    --

    ______________________________________________________________

    Alfred Zaffran              Support

    CadSoft Computer GmbH       Hotline:   08635-698930

    Pleidolfweg 15              FAX:       08635-698940

    84568 Pleiskirchen          eMail: <alf@cadsoft.de>

                                 Web:   <www.cadsoft.de>

    Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Thomas Liratsch

    ______________________________________________________________

     

    EAGLE V6.3 availabe now!