Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Automatische Schnittpunkte von Linien (Trim-Funktion)
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 1 reply
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 407 views
  • Users 0 members are here
Related

Automatische Schnittpunkte von Linien (Trim-Funktion)

hpvoelpel
hpvoelpel over 13 years ago

Hallo,

es wäre eine große Arbeitserleichterung, eine Funktion zu haben, die

Wires und Arcs auf ihre Schnittpunkte abschneidet bzw. verlängert. Für

Bauteil- und Platinenkonturen würde das eine Menge Arbeit sparen.

Eine Funktion zu automatischen Anlegen von Tangenten an einen Arc von

einem Punkt aus wäre ebenfalls sehr brauchbar.

Mit freundlichen Grüßen

H.-P. Völpel

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 12 years ago

    Das Konstruieren von Konturen ist in EAGLE in der Tat manchmal recht mühsam.

     

    Wenn man von einer Zeichnung eine Kontur mit Radien übernehmen muss, bräuchte man in EAGLE nämlich am besten alle Anfangs- und Endpunkte der Kurven, sowie den Winkelwert des Kreisabschnittes. Das hat man in den seltensten Fällen so auf der Zeichnung stehen.

    Ich male mir oft Hilfskreise und Hilfslinien auf einem Hilfslayer, um die Schnittpunkte zu erhalten. Die die eigentliche Kontur zeichne ich per Hand nach, wobei Kreisbögen zunächst nur als gerade Linien erstellt werden, deren Radius ich dann mit dem MOVE-Befehl und STRG+Click anpassen. Auch die MITER-Funktion kann recht hilfreich sein.

     

    Ich stimme voll zu. Ein paar einfache Hilfsfunktionen wären da schon gut.

    Mit einer TRIM-Funktion zum Auftrennen von Kreisen und Linien in Teilstücke an denren Schnittpunkten ginge das einfacher.

    Traumhaft wäre auch ein Fangen von Linienen als Tangente an einen Kreis  - oder das tangentiale Weiterzeichnen einer Linie mit einem Kreisbogen mit vorgegebenen Radius.

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 12 years ago

    Das Konstruieren von Konturen ist in EAGLE in der Tat manchmal recht mühsam.

     

    Wenn man von einer Zeichnung eine Kontur mit Radien übernehmen muss, bräuchte man in EAGLE nämlich am besten alle Anfangs- und Endpunkte der Kurven, sowie den Winkelwert des Kreisabschnittes. Das hat man in den seltensten Fällen so auf der Zeichnung stehen.

    Ich male mir oft Hilfskreise und Hilfslinien auf einem Hilfslayer, um die Schnittpunkte zu erhalten. Die die eigentliche Kontur zeichne ich per Hand nach, wobei Kreisbögen zunächst nur als gerade Linien erstellt werden, deren Radius ich dann mit dem MOVE-Befehl und STRG+Click anpassen. Auch die MITER-Funktion kann recht hilfreich sein.

     

    Ich stimme voll zu. Ein paar einfache Hilfsfunktionen wären da schon gut.

    Mit einer TRIM-Funktion zum Auftrennen von Kreisen und Linien in Teilstücke an denren Schnittpunkten ginge das einfacher.

    Traumhaft wäre auch ein Fangen von Linienen als Tangente an einen Kreis  - oder das tangentiale Weiterzeichnen einer Linie mit einem Kreisbogen mit vorgegebenen Radius.