Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Lokale Abspeicherung von Fensterposition, Raster, Layern
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 10 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 1444 views
  • Users 0 members are here
Related

Lokale Abspeicherung von Fensterposition, Raster, Layern

e14 Contributor
e14 Contributor over 12 years ago

Hallo,

 

Unsere Schaltplan- und Board-Dateien liegen auf einem (für die meisten Anwender) schreibgeschützten Netzwerk-Verzeichnis.

 

Es ist vermutlich ein häufiger Anwendungsfall, dass wenige Entwickler Änderungen vornehmen, aber viele einen Lese-Zugriff auf die Projekte benötigen.

 

Es wäre für mich sehr schön, wenn folgende Einstellungen Projekt-übergreifend pro Arbeitsplatz (lokal gespeichert) festgelegt werden könnten:

 

- die Position der Fenster für Schaltplan und Board (ich habe zwei Monitore und will die auch nutzen)

- die Einstellung "Raster an/aus"

- die angezeigten Layer (Ich brauche z.B. meist Top und Bottom).

 

Eventuell könnte man auch ein "Preset" von Layern vorgeben, das per Tastendruck (oder beim Projekt laden) in jedem Projekt aktiviert werden kann.

 

Vielen Dank.

André Hartmann

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • autodeskguest
    autodeskguest over 12 years ago

    Am 01.04.2014 16:05, schrieb André Hartmann:

    ...

     

    Es wäre für mich sehr schön, wenn folgende Einstellungen

    Projekt-übergreifend pro Arbeitsplatz (lokal gespeichert) festgelegt

    werden könnten:

     

    - die Position der Fenster für Schaltplan und Board (ich habe zwei

    Monitore und will die auch nutzen)

    - die Einstellung "Raster an/aus"

    - die angezeigten Layer (Ich brauche z.B. meist Top und Bottom).

     

    ...

     

    Wie von Lorenz schon angedeutet: geöffnete Fenster, ihre Positionen  und

    Verwandtes speichert Eagle pro Projekt in der eagle.epf (einfach mal

    eine angucken, ist Text).

     

    Leider unterstützt Eagle immer noch keine anderen Namen *.epf, sie muss

    eagle.epf heißen, also muss man verschiedene eagle.epf auf verschiedene

    Ordner verteilen.

     

    Man mache sich also einen lokalen Ordner zB „Eagle“ und setze im Control

    Panel Optionen | Verzeichnisse | Projekte darauf.  Darin nun  lokale

    Projekt-Unterordner mit sprechenden Namen, darin jeweils eine eagle.epf

    und sonst nix.  Die kann man erstmal jeweils vom vorigen Projekt einfach

    kopieren.

     

    Wenn man nur im Control Panel eines dieser Projekte öffnet, werden die

    Fenster und ihre Dateien entsprechend dieser eagle.epf geöffnet — wurde

    sie frisch kopiert, dann öffnet man jetzt einmalig die hier gewünschten

    Dateien und drapiert die Fenster nach Maß, dann kommt dieses Projekt das

    nächste Mal wieder so hoch.  Bzw. Eagle öffnet bei seinem nächsten Start

    das zuletzt geöffnete Projekt wieder so.  Fertig.

     

    Die aktuell sichtbaren Layer hingegen speichert Eagle in den .sch und

    .brd, da kann dein Nur-Lese-User nichts dran ändern.  Er kann sich aber

    ein Standard-Script mit DISPLAY ... machen, oder (wie du schon

    schriebst) das in seine allgemeine eagle.scr eintragen.

     

    Ich habe zB auch einen allgemeinen Projekt-Unterordner

    „Verdrahtungsplaene“ — die liegen bei mir alle in einem bestimmten

    Ordner im Netzlaufwerk, also habe ich mir im Betriebssystem in meinem

    lokalen Projektordner noch einen Link direkt zu jenem Ordner angelegt,

    so dass diese Pläne alle sozusagen in einem Unterordner meines

    Projektordners erscheinen.  Damit kann ich dann in Eagle das Projekt

    „Verdrahtungsplaene“ öffnen und im Schematic-Editor dann ohne langes

    Geklicke durch die Pfade einfach in diesem Link einen gewünschten

    Verdrahtungsplan öffnen.

     

    Liebe Grüße, Hans

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • autodeskguest
    autodeskguest over 12 years ago

    Am 01.04.2014 16:05, schrieb André Hartmann:

    ...

     

    Es wäre für mich sehr schön, wenn folgende Einstellungen

    Projekt-übergreifend pro Arbeitsplatz (lokal gespeichert) festgelegt

    werden könnten:

     

    - die Position der Fenster für Schaltplan und Board (ich habe zwei

    Monitore und will die auch nutzen)

    - die Einstellung "Raster an/aus"

    - die angezeigten Layer (Ich brauche z.B. meist Top und Bottom).

     

    ...

     

    Wie von Lorenz schon angedeutet: geöffnete Fenster, ihre Positionen  und

    Verwandtes speichert Eagle pro Projekt in der eagle.epf (einfach mal

    eine angucken, ist Text).

     

    Leider unterstützt Eagle immer noch keine anderen Namen *.epf, sie muss

    eagle.epf heißen, also muss man verschiedene eagle.epf auf verschiedene

    Ordner verteilen.

     

    Man mache sich also einen lokalen Ordner zB „Eagle“ und setze im Control

    Panel Optionen | Verzeichnisse | Projekte darauf.  Darin nun  lokale

    Projekt-Unterordner mit sprechenden Namen, darin jeweils eine eagle.epf

    und sonst nix.  Die kann man erstmal jeweils vom vorigen Projekt einfach

    kopieren.

     

    Wenn man nur im Control Panel eines dieser Projekte öffnet, werden die

    Fenster und ihre Dateien entsprechend dieser eagle.epf geöffnet — wurde

    sie frisch kopiert, dann öffnet man jetzt einmalig die hier gewünschten

    Dateien und drapiert die Fenster nach Maß, dann kommt dieses Projekt das

    nächste Mal wieder so hoch.  Bzw. Eagle öffnet bei seinem nächsten Start

    das zuletzt geöffnete Projekt wieder so.  Fertig.

     

    Die aktuell sichtbaren Layer hingegen speichert Eagle in den .sch und

    .brd, da kann dein Nur-Lese-User nichts dran ändern.  Er kann sich aber

    ein Standard-Script mit DISPLAY ... machen, oder (wie du schon

    schriebst) das in seine allgemeine eagle.scr eintragen.

     

    Ich habe zB auch einen allgemeinen Projekt-Unterordner

    „Verdrahtungsplaene“ — die liegen bei mir alle in einem bestimmten

    Ordner im Netzlaufwerk, also habe ich mir im Betriebssystem in meinem

    lokalen Projektordner noch einen Link direkt zu jenem Ordner angelegt,

    so dass diese Pläne alle sozusagen in einem Unterordner meines

    Projektordners erscheinen.  Damit kann ich dann in Eagle das Projekt

    „Verdrahtungsplaene“ öffnen und im Schematic-Editor dann ohne langes

    Geklicke durch die Pfade einfach in diesem Link einen gewünschten

    Verdrahtungsplan öffnen.

     

    Liebe Grüße, Hans

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Children
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 12 years ago in reply to autodeskguest

    @Hans,

     

    vielen Dank für Deine umfangreiche Antwort.

     

    Wenn ich Dich richtig verstehe, müsste ich dazu die Projekte lokal liegen haben, das ist aber nicht gewollt.

     

    Die Projekte liegen mitsamt den Schaltplänen / Boards auf dem (schreibgeschützten) Netzlaufwerk. Dort werden auch von den berechtigten Nutzern Änderungen vorgenommen, weswegen eine lokale Kopie nicht sinnvoll ist (erst recht nicht bei mehreren Benutzern).

     

    @Richard

     

    Abspeichern der Fensterpositionen klappt bei mir nicht (Eagle 6.4.0, Windows 7 64 bit) mit *zwei* Bildschirmen. Ich hätte gern den Schaltplan auf dem linken und das Board auf dem rechten Monitor. Feature?

     

    @Uwe

     

    Eine Aufteilung in eigentliche Schaltplan/Boarddatei und einer weiteren Statusdatei erscheint mir auch sinnvoll. So kann bei mehreren Entwicklern jeder seine bevorzugten Einstellungen nutzen. Und Versionskontrolle bietet sich bei textbasierten Formaten schließlich an.

     

    André