Autodesk EAGLE
  • Products
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) SMD-Jumper oder Net-Divider, default = geschlossen, DRC-Error
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 11 replies
  • Subscribers 190 subscribers
  • Views 1726 views
  • Users 0 members are here
  • jumper
  • closed
  • smd
  • drc
  • netdivider
  • error
Related

SMD-Jumper oder Net-Divider, default = geschlossen, DRC-Error

eduardodemier
eduardodemier over 11 years ago

Hallo.

Ich habe ein Bauteil generiert, das mir ermöglicht, im Schaltplan als auch im Layout zwei unterschiedliche Netze zu verbinden. DIese kann man auf der Platine leicht trennen, indem man in der Mitte mit einem Skalpell durchkratzt.

Leider generiert dieses Bauteil immer Fehler beim DRC, egal ob ich die Verbindung zwischen beiden Pads mit Wire oder Rect mache.

Ohne Verbindung, also bei einem offenen PCB-Jumper, gibt es keinen Fehler.

Bitte um Hilfe. Danke

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 11 years ago in reply to eduardodemier

    Eduardo de Mier <noreply-189560@element14.com>:

     

    Noch eine ganz simple Idee.

    Wie wäre es, wenn Design Rules grundsätzlich keine Verletzungen melden,

    wenn diese ausschließlich durch Teile eines "Devices" verursacht werden?

     

    Das müsste aber dann wenigstens im Libeditor gemeldet werden, sonst kriegt

    man Fehler in Bauteilen nicht mit. Und die Fehler sind abhängig von den DRC-

    Einstellungen, das eine Bauteil mag in Board A gehen, fliegt in Board B

    jedoch wegen anderer DRC-Einstellungen raus - also eher nicht so gute Idee.

    Ist schon gut, dass die DRC alles checkt, auch Dinge, die man im PCB gar

    nicht getan hat (sondern im Libeditor).

     

    M.

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • eduardodemier
    eduardodemier over 11 years ago in reply to autodeskguest

    Noch eine ganz simple Idee.

    Wie wäre es, wenn Design Rules grundsätzlich keine Verletzungen melden, wenn diese ausschließlich durch Teile eines "Devices" verursacht werden?

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 11 years ago in reply to eduardodemier

    Eduardo de Mier <noreply-189560@element14.com>:

     

    Der Vorschlag ist sehr gut, finde ich. Es gibt jetzt zwei typische

    Fälle:

    • einzelne Netze müssen an einem Punkt zusammengefaßt werden ohne

    vorgegebene Geometrie an der Stelle und

    Ersteres kann man sicher leicht über Listen/Gruppen von "friendly nets"

    implementieren.

     

    Wenn ich da genauer drüber nachdenke, ist das mit "friendly nets" doch keine

    so gute Idee. Mann könnte die ja versehentlich an anderer Stelle verbinden

    und bekommt dann keine Warnung.

     

    • mehrere Jumper mit fester Geometrie und der Eigenschaft

    "default=closed" sollen frei platziert werden.

    Zweiteres ist nicht ohne weiteres elegant/intuitiv und ohne Fallstricke

    zu lösen.

     

    Dann lieber die Netze mit einem speziellen Bauteil ("Jumper") verbinden. In

    diesem Bauteil müsste man für bestimmte Kupferflächen ein spezielles Attribut

    "no DRC Warning" definieren können.

     

    M.

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • eduardodemier
    eduardodemier over 11 years ago in reply to autodeskguest

    Der Vorschlag ist sehr gut, finde ich. Es gibt jetzt zwei typische Fälle:

    • einzelne Netze müssen an einem Punkt zusammengefaßt werden ohne vorgegebene Geometrie an der Stelle und
    • mehrere Jumper mit fester Geometrie und der Eigenschaft "default=closed" sollen frei platziert werden.

    Ersteres kann man sicher leicht über Listen/Gruppen von "friendly nets" implementieren.

    Zweiteres ist nicht ohne weiteres elegant/intuitiv und ohne Fallstricke zu lösen.

    Warten wir's ab.

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 11 years ago in reply to eduardodemier

    Ich bin also nicht der Einzige, der zwei Netze verbinden will. Das brauche

    ich oft (z.B. im Schaltreglerlayout gibt es zwei GND oder bei ADC-Wandlern)

    um AGND und GND an einem von mir bestimmten Punkt zu verbinden (und das nicht

    dem Zufall = Polygon - zu überlassen).

     

    Wäre ja schön wenn Cadsoft da mal eine elegantere Lösung finden würde!

    Das bräuchte ja nur eine Liste von Netzen zu sein, die "kompatibel" (d.h.

    DRC-fehlerfrei) zueinander sind. Das "Abnicken" der Fehler im DRC ist ihmo

    nur ne Notlösung.

     

    M.

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • eduardodemier
    eduardodemier over 11 years ago in reply to e14 Contributor

    Hallo Herr Zaffran.

    Hab ich mir gedacht, dass Sie noch was finden.image EAGLE ist nicht umsonst wo es ist.image

    Ich werde das testen.

    Tatsächlich arbeiten viele chinesische PCB-Hersteller ausschließlich mit Gerber. Einige haben sogar EAGLE DRU und CAM zum Download (iteadstudio, ...). Da muss man halt dann Ihre Hinweise beachten und die Layer anschalten.

    Was mir dabei gefällt ist die Möglichkeit einmal image meine Tools := DRU... zu editieren und bei der Arbeit dann einen professionellen Fluss zu haben ohne Rumgestocher am Ende jedes Projekts und jeder kleinen Änderung.

    Danke nochmal..

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 11 years ago in reply to eduardodemier

    Am 14.04.2015 um 18:50 schrieb Eduardo de Mier:

    Danke.

    Ich denke, ich bleibe bei meiner bisherigen Methode und "billige" die

    Fehler. Das nervt halt bei 4 Fehlern pro Jumper, muss aber nur einmal

    gemacht werden. Am Besten am Anfang.

    Was ich nicht mag ist, am Ende eines Designs an X Dinge denken zu

    müssen. Das geht oft schief.

    Ok. Denke das war's dann.

     

    Es gibt auch eine DRC-Fehlerfreie Möglichkeit.

     

    1. zwei SMDs mit entsprechendem Abstand

        (damit der DRC keine Clearance-Error erzeugt)

    2. im tRestrict ein RECT zwischen den beiden SMDs

        (damit der AR nicht hindurch routet, oder man selber,

        ohne daß man eine Fehlermeldung bekommt)

    3. im tFinsish einen WIRE über die beiden SMDs,

        die dann die gewollte Verbindung erledigen.

    4. im CAM-Job in den jeweiligen Sektionen jeweils die

        Layer tFinnish bFinish aktivieren.

     

    Wenn man das BRD zum LP-Hersteller sendet, und nicht die selbst

    erstellten GERBER-Daten, muß man darauf hinweisen daß die Layer

    tFinish bFinish zu den Kupferlagen eingeschaltet werden müssen.

    Die Finish-Layer kann man nur dann nutzen, wenn man kein Finish

    wie vergolden, versilbern, Carbondruck oder sonstige Veredelung

    benötigt. Ansonsten kann man noch die Layer 53/54 benutzen, die

    ebenfalls die Layerswapfunktion t/b besitzen (bei MIRROR) wie alle

    anderen Layerpaare mit t.... b.... auch. image

     

    Dadurch ergibt sich im DRC kein Fehler, weil nur Kupferlayer* geprüft

    werden, und der NET/SIGNAL-Name wie GND DGND AGND bleiben erhalten.

     

    • Ist der Layer t/bStop & t/bName | t/bValue | t/bPlace eingeschaltet

    werden diese Layer ebenfalls auf Verletzung der Stopmaske geprüft.

     

     

    ***

    Um das Original zu lesen, und auch zuverlässig angehängte Dateien

    bereitstellen zu können, benutzen Sie news.cadsoft.de und einen

    funktionierenden News-Reader wie Thunderbird!

    ***

    Mit freundlichen Grüßen / Best regards

     

    Alfred Zaffran

    --

    ______________________________________________________________

    Alfred Zaffran              Support

    CadSoft Computer GmbH       Hotline:   08635-698930

    Pleidolfweg 15              FAX:       08635-698940

    84568 Pleiskirchen          eMail: <alf@cadsoft.de>

                                 Web:   <www.cadsoft.de>

    Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573

    Geschaeftsfuehrer: Mark Whiteling

    ______________________________________________________________

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • eduardodemier
    eduardodemier over 11 years ago in reply to autodeskguest

    Danke.

    Ich denke, ich bleibe bei meiner bisherigen Methode und "billige" die Fehler. Das nervt halt bei 4 Fehlern pro Jumper, muss aber nur einmal gemacht werden. Am Besten am Anfang.

    Was ich nicht mag ist, am Ende eines Designs an X Dinge denken zu müssen. Das geht oft schief.

    Ok. Denke das war's dann.

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 11 years ago

    Am 14.04.2015 um 13:11 schrieb Eduardo de Mier:

    Hallo.

    Ich habe ein Bauteil generiert, das mit ermöglicht, im Schaltplan als

    auch im Layout zwei unterschiedliche Netze zu verbinden. DIese kann man

    auf der Platine leicht trennen, indem man in der Mitte mit einem

    Skalpell durchkratzt.

    Leider generitert mit dieses Bauteil immer Fehler beim DRC, egal ob ich

    die Verbindung zwischen beiden Pads mit einer Line oder einem Rectangle

    machen.

    Ohne Verbindung, also ein offener PCB-Jumper, gibt es keinen Fehler.

    Bitte um Hilfe. Danke

     

     

    Klar, das ist ja der Sinn des DRC.  Meine Vorgehensweise:  ich habe ein

    Bauteil „Lötbrücke“ mit zwei Anschlüssen, ähnlich einem SMD-Widerstand

    aber mit geringem Abstand und ohne Stoplack zwischen den Pads, und

    jedenfalls OHNE Verbindung.  Damit bleiben die beiden Netze noch getrennt.

     

    Ganz zum Schluss, wenn die LP fertig geroutet ist, zeichne ich im

    Schaltplan eine Verbindung durch diese Brücke, damit werden die beiden

    Netze zu einem mit nur einem Namen verbunden.  Dann zeichne ich im Board

    eine schmale Leiterbahn über diese Lötbrücke.

     

    Würde man die Netze früher verbinden, wäre das gefährlich beim Routen.

     

    Würde man sie alternativ im Schaltplan nicht verbinden, entsteht

    zwingend ein DRC-Fehler, den man billigen könnte.

     

    Grüße, Hans

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • eduardodemier
    eduardodemier over 11 years ago in reply to e14 Contributor

    Ok. Schade.

    Danke trotzdem.

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
>