Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Re: automatisches einblenden von value s und names unterdrücken?
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 3 replies
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 474 views
  • Users 0 members are here
Related

Re: automatisches einblenden von value s und names unterdrücken?

autodeskguest
autodeskguest over 18 years ago

René König schrieb:

Hallo Joern!

 

Joern Paschedag schrieb:

Womöglich verstehe ich hier etwas falsch, aber mit DISPLAY kann ich

doch jeden layer ein/aus schalten.

 

Das weiß Ralf, denke ich. Es geht hier vielmehr um die Automatik, die

bei den Layern tPlace und bPlace greift. Wenn er jetzt beide Layer über

den DISPLAY Dialog aktiviert, sind es noch 4 zusätzliche Klicks, um die

anderen Layer wieder auszublenden. Auf der Command-Line ist es auch

nicht viel angenehmer, da diese reichlich lang wird.

 

In V5 werden sich Probleme dieser Art zum Glück von selbst erledigen,

dank der neuen Parameter-Aliase. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die

Möglichkeit des Toggelns, z.B:

 

Layer TOP einblenden, BOTTOM ausblenden und 3 togglen

DISPLAY TOP -BOTTOM ^3;

 

Aber das wird es in absehbarer Zeit wohl nicht geben.

 

Gruß,

René

Klingt für mich wie Erbsenzählerei. Wie viele Mausklicks brauche ich für

eine Eurokarte mit SMD? Was jucken mich da ein paar mehr Klicks beim

Routen? Wenn ich das Prozedere natürlich für jedes dritte oder vierte

Device durchführen würde, dann würde es echt eng. Na ja, Ansichtssache,

Schwamm drüber.

 

--

Gruß Jörn

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • autodeskguest
    autodeskguest over 18 years ago

    Joern Paschedag schrieb:

    Klingt für mich wie Erbsenzählerei.

     

    Das erzähl mal Leuten, die schnelles und effizientes Arbeiten gewöhnt

    sind. image

     

    Und scheinbar steht Ralf mit seinem Anliegen nicht so ganz allein. Ich

    glaube nicht, dass die Option zum Abschalten dieser Automatik sonst

    ihren Weg in die Version 4.11 gefunden hätte. Und in V5 gibt es schon

    wieder eine Veränderung:

     

    - The DISPLAY command no longer automatically turns related layers on or

    off when used with the t/bPlace or Symbols layer. The parameter

     

    Option.DisplayRelatedLayers = "0"

     

    to the eaglerc.usr file is now obsolete.

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 18 years ago in reply to autodeskguest

     

    Option.DisplayRelatedLayers = "0"

     

    to the eaglerc.usr file is now obsolete.

     

    Das schaltet leider alle Zusammmenhänge ab.

     

    Gibt es eine Möglichkeit an tPlace nur tOrigins und tDoku, nicht aber tNames

    und tValues zu binden?

     

    Ich weiß, sehr speziell. Aber mit eagle ist ja vieles möglich, das ich nicht

    weiß ...

     

    Mathias Neusch

     

     

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • autodeskguest
    autodeskguest over 18 years ago in reply to autodeskguest

     

    Option.DisplayRelatedLayers = "0"

     

    to the eaglerc.usr file is now obsolete.

     

    Das schaltet leider alle Zusammmenhänge ab.

     

    Gibt es eine Möglichkeit an tPlace nur tOrigins und tDoku, nicht aber tNames

    und tValues zu binden?

     

    Ich weiß, sehr speziell. Aber mit eagle ist ja vieles möglich, das ich nicht

    weiß ...

     

    Mathias Neusch

     

     

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Children
  • Richard_H
    Richard_H over 18 years ago in reply to autodeskguest

    Neusch schrieb:

    Option.DisplayRelatedLayers = "0"

     

    to the eaglerc.usr file is now obsolete.

     

    Das schaltet leider alle Zusammmenhänge ab.

     

    Gibt es eine Möglichkeit an tPlace nur tOrigins und tDoku, nicht aber tNames

    und tValues zu binden?

     

    Ich weiß, sehr speziell. Aber mit eagle ist ja vieles möglich, das ich nicht

    weiß ...

     

    Mathias Neusch

     

     

     

     

    Legen Sie halt den entsprechenden DISPLAY-Befehl auf eine Taste.

     

    DISPLAY tplace -tvalues -tnames;

     

    oder ähnlich, je nach Bedarf.

     

    --

    Mit freundlichen Gruessen / Best regards

    Richard Hammerl

    CadSoft Support -- hotline@cadsoft.de

    FAQ: http://www.cadsoft.de/faq.htm