Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Kupferfläche Problem
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 2 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 448 views
  • Users 0 members are here
Related

Kupferfläche Problem

autodeskguest
autodeskguest over 18 years ago

Hallo

 

Habe nach dem Manual eine Kupferfläche angelegt habe aber ein paar Probleme.

 

1. Wie kann ich verhindern dass bei Bohrlöchern ein Rand "spacing"

auftritt? Ich will dass nur der Drill leer bleibt oder gar nichts.

 

2. Ich habe 2 Pads die mit dieser Kupferfläch verbunden sein sollen.

Das Thermal des Pads is off aber es hat noch immer einen freien Rand...

Meine Fläche hat einen Namen, aber wie kann ich das Pad auf diesen Namen

mappen? Dem Manual fehlt da ein kurzes konrektes Beispiel mit einem Pad

und einem Wire ...

Ich will nämlich auch einen Wire mit der Kupferfläche verbinden, habe

aber auch da einen Unterbruch.

 

Was ist da die Lösung?

 

Gruss

 

Beat

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 18 years ago

    Beat Meier schrieb:

    Hallo

     

    Habe nach dem Manual eine Kupferfläche angelegt habe aber ein paar

    Probleme.

     

    1. Wie kann ich verhindern dass bei Bohrlöchern ein Rand "spacing"

    auftritt? Ich will dass nur der Drill leer bleibt oder gar nichts.

     

    Was ist mit Bohrloch gemeint? Mit oder ohne Kupfer?

    Mit Kupfer = VIA/PAD, ohne Kupfer = HOLE.

     

     

    2. Ich habe 2 Pads die mit dieser Kupferfläch verbunden sein sollen.

    Das Thermal des Pads is off aber es hat noch immer einen freien Rand...

    Meine Fläche hat einen Namen, aber wie kann ich das Pad auf diesen Namen

    mappen?

     

    Das PAD muß erst mal an ein SIGNAL angeschlossen sein.

    Gibt es dau einen Schaltplan? Wenn nicht, dann mit SIGNAL im BRD

    die beiden PADs verbinden (Airwire). Dem SIGNAL kann auch gleich der

    Name z.B. 'GND' zugewiesen werden.

    SIGNAL 'gnd' klick auf 1. Pad, klick auf 2. Pad, ...

    oder mit

    NAME 'gnd'

    auf die Luftlinie klicken.

     

    HALP NAME

     

    Ist kein Thermal gewünscht, dann muß nicht nur das PAD auf NO THERMAL

    stehen, sondern auch das POLYGON.

    HELP CHANGE

     

    Dem Manual fehlt da ein kurzes konrektes Beispiel mit einem Pad

    und einem Wire ...

     

    HELP WIRE

    HELP SIGNAL

     

    Ich will nämlich auch einen Wire mit der Kupferfläche verbinden, habe

    aber auch da einen Unterbruch.

     

    Da gibt es zwei Möglichkeiten:

    1. ROUTE (der Wire bekommt automatisch den Namen des SIGNAL)

    2. WIRE 'gnd' klick klick ....

    und dann mit POLYGON 'gnd' ein Polygon erstellen dem der Name GND

    zugewiesen ist/wird.

     

     

    --

    MfG / Best regards

      A. Zaffran

     

    Hotline 08635-698930, FAX 08635-698940, eMail <alf@cadsoft.de>

    CadSoft Computer GmbH, Hofmark 2, 84568 Pleiskirchen

    Registergericht: Amtsgericht  Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer, Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 18 years ago

    Beat Meier schrieb:

     

    Habe nach dem Manual eine Kupferfläche angelegt habe aber ein paar Probleme.

     

    1. Wie kann ich verhindern dass bei Bohrlöchern ein Rand "spacing"

    auftritt? Ich will dass nur der Drill leer bleibt oder gar nichts.

     

    Kaum sinnvoll machbar. image (Frag mal Grzegorz dazu...)

     

    Für ein Loch, dessen Grat Kupfer hat, zeichne ich eine kreisförmige

    Leiterbahn (zwei Halbkreise) mit dem gleichen Signalnamen wie das

    Polygon genau auf die Kante.

     

    2. Ich habe 2 Pads die mit dieser Kupferfläch verbunden sein sollen.

    Das Thermal des Pads is off aber es hat noch immer einen freien Rand...

    Meine Fläche hat einen Namen, aber wie kann ich das Pad auf diesen Namen

    mappen? Dem Manual fehlt da ein kurzes konrektes Beispiel mit einem Pad

    und einem Wire ...

    Ich will nämlich auch einen Wire mit der Kupferfläche verbinden, habe

    aber auch da einen Unterbruch.

     

    Arbeitest Du mit Schaltplan oder nur im Board?

    Auf jeden Fall müssen die Signalnamen bzw. Netznamen übereinstimmen,

    damit das Polygon sich mit den Komponenten verbindet. Dann klappt das

    auch mit Wire-Enden und Pads.

    Wires kann man übrinx genauso wie das Polygon mit NAME benamen.

     

    Tilmann